Das auf Nachhaltigkeit ausgelegte Crowne Plaza Copenhagen Towers ist absolut zukunftsweisend – mit 60 % weniger Stromverbrauch als vergleichbare Hotels mit konventioneller Energietechnik im Jahr 2015. Durch den Einsatz der besten Umwelt- und Energietechnologien ist das Hotel nahezu klimaneutral.
Das luxuriöse Business-Hotel in Kopenhagen, das elegante Crowne Plaza Copenhagen Towers im Stadtteil Ørestad, wurde von Grund auf im Hinblick auf Nachhaltigkeit konzipiert. Der Strom- und Wasserverbrauch des Hotels war 2015 um 60 % bzw. 30 % niedriger als bei vergleichbaren Immobilien der Crowne-Plaza-Kette auf internationaler Ebene. Diese Ergebnisse bestätigen den Status des Hotels als globale Benchmark. Eine solide Basis innovativer Technologien und bewährter Verfahren sorgt für den beneidenswert geringen Strom- und Wasserverbrauch. Dies wird durch die Umweltzertifizierung nach ISO 14001 und die internationale Anerkennung mit der Auszeichnung „Sustainable Tourism“ (SKÅL) für das umweltfreundlichste Hotel der Welt belegt.
Innovatives Grundwasser-Kühlsystem
Um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen auf ein Minimum zu senken, bestand das Hotel darauf, ausnahmslos neueste Technologien einzusetzen. Eine der herausragenden Funktionen ist ein innovatives Grundwasser-Kühlsystem. Dieses beheizt und klimatisiert 366 Hotelzimmer, Konferenzräume, eine Küche, ein Restaurant und Büros in einem angrenzenden Flügel.
Ausgestattet mit 2500 m2 Solarzellenmodulen
Das Copenhagen Towers verfügt außerdem über 2500 m² speziell angepasste Solarzellenpaneele, die an drei der vier Hotelfassaden angebracht sind und einen Teil des jährlichen Energiebedarfs liefern. Die Anlage ist Dänemarks größtes Solarzellenfeld, das architektonisch in ein Gebäude integriert ist. Sie erzeugt 200 MWh pro Jahr – das entspricht dem Stromverbrauch von 65 mittelgroßen Einfamilienhäusern. Die Grundwasserheizung und -kühlung sowie die Solarzellen sind ein Teil der Grundlage des „grünen“ Profils des Hotels. Um die Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit zu optimieren, sind die Systeme mit Frequenzumrichtern vom Typ VLT®HVAC Drive sowie Danfoss-Solarwechselrichtern ausgestattet.
Energieeinsparungen dank Grundwasserkühlung und Wärmepumpen
Das Grundwasser-Kühlsystem erforderte zwei Bohrstufen bis zu einer Tiefe von 110 Metern an zwei Standorten in der Nähe des Hotels. Im Sommer wird kühles Wasser mit Temperaturen unter 7-9 ˚C, über mehrere Brunnen aus dem Boden in die Keller des Hotels gepumpt, wo es durch einen Wärmetauscher wieder zurück in einen Wärmespeicher geleitet wird. Dort sammelt sich die Wärme und wird in den wärmeren Monaten gespeichert. Das gekühlte Wasser aus dem Wärmetauscher zirkuliert durch das Gebäude, um die Räume auf die gewünschte Temperatur zu kühlen. Eine aktive Kühlung ist nicht erforderlich. Ein Leistungskoeffizient (COP) kann bis zu 40 betragen. Das bedeutet, dass die Kühlleistung das 40-fache des Stromverbrauchs der Anlage beträgt.
Im Winter wird das im Sommer erwärmte Wasser aus dem Speicher durch den Wärmetauscher und zurück zu den Brunnen gepumpt. Die Wärme aus dem Wärmetauscher passiert zwei Wärmepumpen, welche die Temperatur auf 55 ˚C erhöhen. Diese Wärme dient dann zum Beheizen der Hotelzimmer und Büros.
„Die Kombination aus Grundwasserkühlung und Wärmepumpen ist eine innovative Lösung. Damit können wir die Wärme der Sommermonate recyceln und in den kalten Wintermonaten nutzen“, erklärt Peter Andersen, Property Director von Copenhagen Towers. Die Anlage stellt das erste grundwasserbasierte Kühl- und Heizsystem Dänemarks dar und senkt den Energieverbrauch des Hotels für Klimatisierung um bis zu 90 %.
Hoher Wirkungsgrad durch VLT®-Frequenzumrichter
Die beiden GEA Grenco Wärmepumpen verfügen über eine kombinierte Wärmepumpenleistung von 2400 kW. Sie sind mit durch VLT® HVAC Drive FC 102 geregelte Schraubenverdichter ausgestattet, dank derer die Pumpen die Wärmeleistung kontinuierlich und mit derselben Effizienz von niedriger zu voller Leistung anpassen können. Wärmepumpen laufen nicht immer mit voller Leistung. Deshalb ist ein hoher Wirkungsgrad für den Energieverbrauch wichtig, unabhängig davon, ob das System mit voller oder halber Leistung arbeitet. Frequenzumrichter vom Typ VLT® HVAC Drive FC 102 steuern alle Grundwasserpumpen und sorgen auch für die Drehzahlregelung der Pumpen, welche die Wärme durch die hoteleigenen Heizungs- und Klimaanlagen zirkulieren lassen. Diese tragen zu einer guten Leistungsregelung bei und realisieren herausragende Energieeinsparungen für das Pumpensystem.
Mit Solarzellen bedeckte Fassaden
Jede der nach Süden ausgerichteten Fassaden des Crowne Plaza ist mit ultradünnen High-Tech-Solarzellen bedeckt. Zusammen erzeugen sie rund 200 MWh pro Jahr, was rund 10 % des Stromverbrauchs des Hotels ausmacht.
Die restlichen 90 % bezieht das Hotel in Form von Ökostrom, den Windkraftanlagen von Energi Danmark A/S erzeugen.
Elektronisch gesteuerter Luftvolumenstrom
Durch mehrere weitere Initiativen ließen sich die CO2-Emissionen so weit wie möglich reduzieren und sicherstellen, dass das Hotel sein Nachhaltigkeitsziel erreicht. So installierte man beispielsweise in allen Hotelzimmern eine sogenannte VAV-Lüftung , eine Lüftung mit variablem Luftvolumenstrom. „Das bedeutet, dass wir die Luftmengen in jedem Raum bedarfs- und belegungsgerecht elektronisch regeln können. Außerdem verfügen wir über intelligente Beleuchtung in allen Hotelgängen und generell über energiesparende Leuchten. In den Gästezimmern gibt es LED-Leselampen“, sagt Andersen.
Eine weitere Maßnahme sind wassersparende Geräte, darunter energie- und wassersparende Geschirrspüler. Auch unnötige Produkte und Verpackungen wurden reduziert. Die Gästezimmer sind mit LED-Flachbildfernsehern ausgestattet, die zum Zeitpunkt des Kaufs am energieeffizientesten waren.
Computergesteuerte Geräte
Die Steuerung aller elektronischen Geräte erfolgt per Computer vom Empfang aus, um den Verbrauch auf ein Minimum zu senken, wenn ein Raum ungenutzt ist. Die Temperaturen im Kühlschrank ändern sich je nach Tageszeit. Die Auswahl aller Komponenten der IT-Infrastruktur des Hotels – nicht zuletzt PCs und Laptops – erfolgt aufgrund ihrer Energieeigenschaften und Recyclingfähigkeit.
Das Hotel verzichtet sogar auf die übliche Hotelinformationsmappe. Alle Informationen, die ein Hotelgast benötigt, stehen in elektronischer und interaktiver Form über den Fernseher in einem üblichen „Internet-Seitenformat“ zur Verfügung. „Unser Grundprinzip ist es, Nachhaltigkeit zu erreichen, ohne Kompromisse bei Qualität und Besucherkomfort einzugehen. Ich glaube, wir haben beides erreicht“, sagt Andersen.
UN Global Compact
Das Crowne Plaza Copenhagen Towers erfüllt die Anforderungen des GreenBuilding-Programms der EU. Es ist außerdem das erste Hotel in Dänemark, das sich unter UN Global Compact registriert hat.
Das Hotel wurde nach dem dänischen Niedrigenergiestandard der Klasse 2 gebaut, der einen Verbrauch von nicht mehr als 42,6 kWh Energie pro Quadratmeter und Jahr vorschreibt.