![Das beste Heu für glückliche, gesunde und produktivere Kühe](/media/2369/refrigeration_cs2_reindl.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Reindl Kältetechnik verwendet Danfoss-Produkte für die Heutrocknung mit Luftentfeuchtern
Viele Naturprodukte müssen trocken gelagert werden. Das gilt für Hopfen, Getreide, Holz oder Kräuter, aber auch für Heu. Heu als Grundnahrungsmittel für das Vieh erhält durch Trocknung eine bessere Qualität. Um eine fachgerechte Trocknung zu gewährleisten, braucht der Maschinenbauer viel Erfahrung und Know-how. Die Reindl Kältetechnik GmbH in Hallwang zählt zu den größten Unternehmen dieser Art in Österreich. Gemeinsam mit Fachleuten aus der Landwirtschaft hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren Know-how in der Heutrocknung aufgebaut. Heute liefert das Unternehmen das Herzstück der Trocknungsanlagen: den Luftentfeuchter. Um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten, achtet Reindl Kältetechnik auf höchste Zuverlässigkeit der eingesetzten Komponenten - wie z.B. Danfoss Kältetechnik und VLT® Antriebstechnik.
Seit über 45 Jahren hat sich Reindl Kältetechnik einen Namen als innovativer und qualitativ hochwertiger Maschinenbauer gemacht. Zu den Kunden zählen neben Heubauern auch Privatkunden, Gastronomie und Industrie sowie fast alle österreichischen Supermarktketten. All diese unterschiedlichen Branchen benötigen modernste Kälte-, Kühl- und Klimatechnik.
Bei der Entwicklung von Heutrocknungsanlagen für hochwertiges Heu konzentrierte sich Reindl Kältetechnik auf die Systementwicklung und holte sich das nötige Nischenwissen von Spezialisten aus anderen Bereichen.
"Wir haben viel über Gras und Heu gelernt", gesteht Wolfgang Reindl, Wirtschaftsingenieur für Kältetechnik und Geschäftsführer von Reindl Kältetechnik, "bevor wir den Entfeuchtungsprozess in den Griff bekamen.
Auch bei den Rohstoffen gab es einige Überraschungen, die in den Prozessen berücksichtigt werden mussten". Tatsächlich arbeiten die Anlagen nun mit höchster Zuverlässigkeit, sind bedienerfreundlich, äußerst energieeffizient und lassen sich optimal an die Betriebsgröße anpassen.
Die Luftentfeuchter sind in insgesamt sieben Leistungsklassen erhältlich.
Hauptcharakteristik der Anlage: optimale Entfeuchtung und zuverlässiger Betrieb
Im Entfeuchter, der theoretisch wie eine große Wärmepumpe funktioniert, entzieht der erste Wärmetauscher der Luft Feuchtigkeit, indem er sie abkühlt und das Wasser am Boden sammelt. Eine Pumpe befördert das Wasser aus dem System. Im zweiten Wärmetauscher erwärmt der Entfeuchter die Luft wieder, um ihre Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf zu erhöhen, und bläst sie erneut in den Kreislauf ein. Die Beheizung der Räume erfolgt über die Abwärme der Scroll-Kompressoren des Wärmetauschers mit ihrem Kältemittel und zusätzlich über ein weiteres Heizgerät, je nach Größe der Räume, Jahreszeit und äußeren Bedingungen. Der Prozess beginnt bei Temperaturen um 22°C und erreicht schnell 42°C. Höher sollte die Temperatur nicht steigen, da sonst die wertvollen Inhaltsstoffe des Heus zerstört werden und die Qualität und Nährstoffmenge deutlich abnimmt.
Reindl Kältetechnik vertraut Danfoss-Lösungen
Der Danfoss Scroll-Kompressor ist ideal für die Heutentfeuchtung geeignet. "Wir haben uns eine Reihe von Kompressoren angesehen, aber nur das Danfoss-Gerät erfüllte unsere Anforderungen", sagt Reindl. Die Motorsteuerung übernimmt ein Frequenzumrichter VLT® Refrigeration Drive FC 103. Dieser Frequenzumrichter ist speziell auf Kälteanwendungen abgestimmt und spricht die Sprache der Kältetechniker. Auch die anderen Komponenten wie Ölabscheider, Expansionsventil und Anzeigegerät stammen aus dem Danfoss-Kältegeräteprogramm. "Der Frequenzumrichter ist sehr robust und schützt sich selbst unter widrigen Bedingungen. Deshalb hatten wir bisher keine Ausfälle, auch nicht bei schlechtem Wetter, Überspannungen oder einem schwachen Ortsnetz", begründet Reindl die Entscheidung für den VLT®-Antrieb. "Er schaltet sich rechtzeitig ab, läuft dann wieder an und nimmt seine Funktion wieder auf."
Reindl Kältetechnik vertraute von Anfang an auf Produkte von Danfoss, sowohl bei den kältetechnischen Komponenten als auch jetzt beim drehzahlgeregelten Antrieb.
Umfassendes Wissen und die besten Komponenten für zuverlässige Systeme
Wolfgang Reindl hat seine langjährige Erfahrung und sein technisches Know-how in die Entwicklung und Erprobung eines Entfeuchters für die Heutrocknung investiert, der nun ausgereift und von hoher Qualität ist. "Zuverlässige Maschinen schaffen zufriedene Kunden. Dazu kommt die Beratung und - was uns besonders wichtig ist - ein erstklassiger Service auch nach dem Verkauf und der Installation", erklärt Reindl die Firmenphilosophie. "Hochwertige Komponenten wie die von Danfoss sind daher auch für uns von Vorteil.
Heutrockner - Vorteile für Landwirte und Kühe
Aber warum eine Heutrocknung? Heu ist die Grundlage der Viehfütterung in der kalten Jahreszeit. Je sorgfältiger der Landwirt das Heu trocknet, desto besser ist seine Qualität. Die Qualität hängt auch vom genauen Erntezeitpunkt ab. Wenn die Heuernte nicht genau getimt wird, kann die Leistung des Milchviehs von 15 l/Tag auf 5 l/Tag sinken.
Die maschinelle Heutrocknung bietet eine Reihe von Vorteilen:
-
Der Erntevorgang ist weniger witterungsabhängig und daher leichter zu planen.
-
Ein größerer Teil der Nährstoffe bleibt im Heu erhalten, während eine zusätzliche Fütterung mit Kraftfutter diese deutlich reduziert. Dies ist ein erheblicher Kostenvorteil von maschinell getrocknetem Heu.
-
Die Tiere sind auch gesünder, die Tierarztrechnungen niedriger und die Milchleistung gleich hoch wie bei der Winterfütterung.
-
Die Qualität des Heus kann sich sehen lassen: Auch nach der Trocknung behält es eine Farbe und einen Geruch, der es wie frisch gemäht erscheinen lässt. Dies spricht auch für den Nährwert des Heus: Das mit dem Reindl-Produkt getrocknete Heu erreicht 7,2 NEL - ein absoluter Spitzenwert.
Auch in technologischer Hinsicht bietet die Heutrocknung mit dem Reindl Kältetechnik Entfeuchter deutliche Vorteile:
-
In vielen Betrieben ist nur eine begrenzte Leistung verfügbar. Mit dem VLT®-Frequenzumrichter ist Reindl in der Lage, den Einschaltstrom trotz vollem Drehmoment beim Einschalten effizient zu begrenzen.
-
Die optimal auf die Betriebsgröße abgestimmte Gesamtsteuerung sorgt für eine höhere Energieeffizienz, zum Beispiel durch die Steuerung der Lüftungsklappen in den Zwischenböden.
-
Über die Lüftungsklappen können die Anlagen je nach Außentemperatur und Sonneneinstrahlung die unterschiedlichen Temperaturen nutzen oder ausgleichen, um den bestmöglichen Prozess zu erreichen.
-
Die Nutzung der Abwärme und der Prozesswärme zur Erwärmung der trockenen Luft erhöht die Effizienz der Anlage weiter.
Aufbau einer Heutrocknungsanlage
Nach dem Mähen und einer kurzen Ruhezeit auf dem Feld bringen die Landwirte das Gras in die Scheune. Dabei kann unterschieden werden, ob das Heu direkt in der Trocknungsanlage verbleibt, die gleichzeitig als Lager dient, oder ob es anschließend in ein anderes Lager nach einer Trocknung als Dienstleistung gebracht wird. Im Heutrockner liegt das Heu auf einem luftdurchlässigen Zwischenboden, durch den trockene, erwärmte Luft strömt und durch das Heu aufsteigt. Die Luft nimmt die vom Gras abgegebene Feuchtigkeit auf. Über Lüftungsklappen gelangt die nun feuchte Luft in einen weiteren Zwischenboden unter dem Dach, der sie zum Entfeuchter führt. Durch das ausgeklügelte Luftführungssystem werden hohe Trocknungsgrade und eine hohe Prozesseffizienz erreicht. Das Herzstück der gesamten Anlage ist der Luftentfeuchter, dessen Konstruktion entscheidenden Einfluss auf die Funktion und Effizienz der Anlage hat. Hier setzt Reindl vor allem sein unschätzbares Wissen über die Trocknungsvorgänge ein, um einen reibungslosen und nachhaltig effizienten Betrieb zu gewährleisten.