• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Intelligente Antriebe mit integrierter Bewegungssteuerung für Wafer-Maschinen

Dienstag, 30. November 2021

Bewegungssteuerung ist traditionell ein Synonym für exakte Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungssteuerung. Typischerweise erfordern solche Anwendungen komplexe Servolösungen oder einen AC-Antrieb plus eine zusätzliche Bewegungssteuerungsbaugruppe und einen Encoder. Mit der Funktion Integrated Motion Controller (IMC) bietet Danfoss eine attraktive Alternative zur Servo-Bewegungssteuerung. Direkt in die VLT® AutomationDrive-Serie integriert, lassen sich mit dem IMC sehr einfach Positionier- und Synchronisationsaufgaben mit und ohne Geber durchführen. In der Wafermaschinenfabrik der Bühler Gruppe in Leobendorf, Niederösterreich, wissen die Techniker diese Vorteile bereits zu schätzen - insbesondere die daraus resultierende Motorunabhängigkeit.

Entdecken Sie, wie die Bühler Gruppe dank Integrated Motion Controller 30 % der Baukosten einsparen konnte

Entdecken Sie, wie die Bühler Gruppe dank Integrated Motion Controller 30 % der Baukosten einsparen konnte (in Englisch)

IMC mit Vorteilen bei Motorwahl und automatischer Anpassung

Der weltbekannte, einheimische Maschinenbauer von Produktionsanlagen für Waffeln, Kekse und Süßwaren hatte bereits unter seinem früheren Firmennamen FHW Franz Haas Waffelmaschinen viele Jahre lang VLT®-Antriebe von Danfoss eingesetzt - und bleibt dieser Tradition auch unter der Flagge der Bühler Gruppe treu. Aufgrund der zunehmenden Notwendigkeit, zu synchronisieren und zu positionieren, begann das Unternehmen die Maschinenantriebe in letzter Zeit schrittweise auf Servotechnik umzustellen.

Als Danfoss 2017 die Integrated Motion Control (IMC)-Funktionalität auf den Markt brachte, fragte Haas - wie das Unternehmen damals hieß - an, ob die neue Steuerungstechnologie auch für seine Maschinen eine sinnvolle Alternative zu Servosteuerungen sein würde. Vorteile erwarteten sie insbesondere von der damit verbundenen freien Motorwahl, der Technologieunabhängigkeit und der einfachen Systemoptimierung durch automatische Motoranpassung.

VLT Frequenzumrichter mit Integrated Motion Control bieten drei Arten der Positionierung an
Integrated Motion Control: 3 Arten der Positionierung

IMC bietet drei Arten der Positionierung

Die IMC-Funktion ist universell einsetzbar, da sie absolut, relativ und mit Sensor positionieren kann. Bei der absoluten Position bezieht sich der Positionsbezug auf einen definierten Maschinennullpunkt. Dieser wird beim Start der Maschine durch die sogenannte Referenzfahrt ermittelt. Kommt ein optionales Feedbacksystem mit absoluter Position zum Einsatz, ist dies nicht notwendig, da der Encoder den Nullpunkt setzt. Eine typische Anwendung dafür ist in Leobendorf hinter dem Kegelofen mit einer absoluten Positionierung von Linearachsen. Hier besteht die Aufgabe darin, Papier vor die sich kontinuierlich bewegenden Waffeltüten zu legen, um sie im nächsten Schritt ineinander schieben zu können. Die verwendeten Motoren sind PM-Motoren mit offenem Regelkreis. Der Vorteil von IMC: Der Drehgeber kann entfallen, damit entfallen die Kosten für den Geber sowie für Verkabelung, Auswertung und Arbeitszeit für Installation und Inbetriebnahme. Auch der Einsatz des VLT® AutomationDrive (mit IMC) selbst bringt Einsparungen, da die Anschaffungs- und Installationskosten von Standardantrieben im Vergleich zu einem entsprechenden Servosystem deutlich geringer sind.

Schnell und einfach synchronisieren
Schnell und einfach synchronisieren

Schnell und einfach synchronisieren

Synchronisation bedeutet, einen winkelsynchronen Gleichlauf von zwei oder mehreren Achsen umzusetzen. Dabei lässt sich das Übersetzungsverhältnis der beiden Achsen zueinander stufenlos einstellen. Das Referenzsignal für Position und Geschwindigkeit wird entweder von einem externen Geber abgegriffen, von einer SPS als Impulssignal erzeugt oder über ein virtuelles Mastersignal vorgegeben. Dieses virtuelle Leitsignal ist ein Impulssignal, aus dem dann der Umrichter Drehrichtung, Geschwindigkeit und Position ableiten kann.

Die Sollwertvorgabe für den Leitantrieb erfolgt entweder auf traditionelle Weise über ein analoges Signal oder über einen Sollwert auf dem Feldbus. Dieser Leitantrieb wandelt das Signal dann in ein virtuelles Leitsignal um, das als Sollwert für die Folgeantriebe sowie für den Leitantrieb selbst dient.

Die Leobendorfer Waffelmaschinen-Spezialisten nutzen die Synchronisation mit einem Mastersigna
Die Leobendorfer Waffelmaschinen-Spezialisten nutzen die Synchronisation mit einem Mastersigna

Synchronisation mit einem Mastersignal

Die Leobendorfer Waffelmaschinen-Spezialisten nutzen die Synchronisation mit einem Mastersignal, zum Beispiel in den Folgeantrieben des Konusofens. In den nachfolgenden Prozessen bewegen sich jeweils bis zu acht Achsen winkelsynchron zueinander. Als Mastersignal setzen sie ein Impulssignal der SPS ein. Vor dem Start fahren alle Antriebe auf eine Referenzposition (Homing). Die im offenen Regelkreis mit Getriebe eingesetzten PM-Motoren erreichen trotz unterschiedlicher Getriebe und unterschiedlicher Motoren eine winkelsynchrone Synchronisation durch exakte Einstellung der Getriebeübersetzung. Damit entfällt das komplette Gebersystem für die acht Achsen und die Servoregler. Außerdem lassen sich die Öfen viel schneller in Betrieb nehmen und das Engineering vereinfachte sich deutlich.

Höchste Zuverlässigkeit bei geringeren Kosten

Neben der einfachen Parametrierung bietet IMC eine hohe Zuverlässigkeit durch die bewährte Frequenzumrichtertechnik und eine einfache Diagnose im Fehlerfall. Bei IMC kann die Wiederinbetriebnahme in der Regel durch den Bediener erfolgen, ohne den Einsatz besonders geschulten Personals. Der Integrated Motion Controller senkt die Kosten für OEMs und Anwender durch einfaches Engineering mit weniger Komponenten sowie durch reduzierte Stillstandszeiten.

Die besten Lebensmittelanlagen arbeiten mit intelligenten Frequenzumrichtern von Danfoss Drives

Die besten Lebensmittelanlagen arbeiten mit intelligenten Antrieben von Danfoss Drives

Related case stories

Related applications

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Frequenzumrichter für Förderanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Hygienische Oberflächen, weniger Varianten, höchste Zuverlässigkeit - das ist das VLT® FlexConcept® für Getränkeanlagen von Danfoss Drives. Speziell für Transportprozesse.  

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Frequenzumrichter für Lüfter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Die Lüftersteuerung mit variabler Drehzahl senkt die Kosten durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und verbessert den Komfort durch die Vermeidung von geräuschintensiven Frequenzen.

     

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Frequenzumrichter für Pumpen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Die Regelung der Pumpendrehzahl kann den Energieverbrauch erheblich reduzieren, die Lebensdauer der Pumpe verlängern und den Wasserverbrauch in Ihrem Betrieb drastisch senken.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Frequenzumrichter für Verdichter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Die Drehzahlregelung des Verdichters ermöglicht eine konstante Druckregelung und reduziert Ihren Energieverbrauch, insbesondere im Teillastbetrieb.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Frequenzumrichter zur Positionierung und Synchronisierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Reduzieren Sie Kosten, Komplexität und Programmierzeit bei Servoanwendungen durch den Einsatz von Frequenzumrichtern für hochpräzise Positionierung und Synchronisierung.