Die Werften Ulstein Verft und AF Offshore Aeron AS entschieden sich für Frequenzumrichter von Danfoss VLT® zur Steuerung des Seewasser-Kühlsystems, des Entladesystems und der HLK-Anwendungen in ihrem hochmodernen Versorgungsschiff für Unterwasseranwendungen „Island Performer“. Die Wahl fiel nicht nur wegen der kompromisslosen Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz der VLT®-Frequenzumrichter auf Danfoss, sondern auch aufgrund der Kompetenz des Unternehmens bei der Installation und Programmierung von Frequenzumrichtern.
Technologie auf höchstem Niveau für die Tiefen des Ozeans
Mit ihren großen Unterkunfts-, Lager- und Hebekapazitäten ist die „Island Performer“ das Versorgungsschiff für Unterwasseranwendungen der nächsten Generation der Ulstein Verft. Sie wurde für Installations- und Bauleistungen im Offshore-Bereich für Unterwasser-Versorgungskabel, Steigrohre und Flowlines gebaut sowie für Eingriffe und Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bohrlöchern ohne Steigrohr. Sie ist in der Lage, Arbeiten in bis zu 3000 Metern Tiefe durchzuführen. Präzision, Sicherheit und Effizienz sind in diesem äußerst anspruchsvollen Arbeitsumfeld ohne Frage von größter Bedeutung, aber auch der Komfort des Personals hat an Bedeutung gewonnen. Die Klimatisierung spielt eine immer wichtigere Rolle.
Geschichte einer erfolgreichen Zusammenarbeit
Ulstein und AF Offshore Aeron AS verbindet eine mehr als zehnjährige Beziehung. Beide Unternehmen sind mit den Produkten und dem technischen Support von Danfoss äußerst zufrieden.
Vor etwa 10 bis 15 Jahren wurden alle Motoren im Direktanlauf betrieben. Ulstein gehörte zu den ersten Unternehmen, die Frequenzumrichter für Ladepumpen auf PSVs einsetzten. Seit Kurzem finden Frequenzumrichter auch bei Ballastwasser- und Seewasser-Kühlsystemen Verwendung. Antriebstechnik von Danfoss hat stets die Spezifikationen und Erwartungen erfüllt und kommt weiterhin auf hochmodernen Schiffen wie der „Island Performer“ zum Einsatz.
Danfoss VLT®-Frequenzumrichter sparen Energie
Der Einsatz von Danfoss VLT®-Frequenzumrichtern in den Seewasserkühl- und Klimaanlagen verringert den Energieverbrauch an Bord. Die Verringerung der Drehzahl der Seewasser-Kühlpumpen reduziert auch die Kavitation im Kühlsystem.
„Seewasser-Kühlsysteme sind normalerweise für Seewassertemperaturen von 32 °C ausgelegt. Aber für Schiffe wie die „Island Performer“, die häufig in kühleren Gebieten wie der Nordsee fahren, ist dies in Bezug auf die Kühlleistung überdimensioniert“, sagt Frank Brandal, Produktionskoordinator bei der Ulstein Verft.
„Durch den Einsatz von Danfoss VLT®-Frequenzumrichtern arbeiten die Pumpen konstant auf ihrem optimalen Kühlungsniveau, um Energie zu sparen. Das gleiche Prinzip gilt für den Einsatz dieser Frequenzumrichter in Klimaanlagen“, ergänzt Odd Willy Larsen, Projektleiter bei AF Offshore Aeron AS.
Klimatisierung erhöht die Produktivität
Entwicklung und Bau der „Island Performer“ erfolgten nach den neuesten internationalen Vorschriften, bei denen der Komfort eine zentrale Rolle spielt. Sie trägt die DNV GL-Klassenbezeichnungen „Comfort Class“ und „COMF-V1“. Das bedeutet, Schallpegel und Vibrationen sind auf ein Minimum reduziert.
Es ist kein Geheimnis, dass eine gut dimensionierte HLK-Anlage der Schlüssel zu einem guten Raumklima an Bord eines Schiffs ist. Frische Luft ist sowohl für das Personal als auch für die Maschinen unerlässlich – wenn sich die Mannschaft wohl fühlt und die Maschinen im optimalen Temperaturbereich arbeiten können, steigt die Produktivität. Durch die Verwendung von VLT®-Frequenzumrichtern von Danfoss in ihren neuesten Hochgeschwindigkeitssystemen erfüllt AF Offshore Aeron AS die Anforderungen an geringeren Platzbedarf an Bord von Schiffen und beseitigt Lärm- und Vibrationsprobleme.
„Danfoss VLT®-Frequenzumrichter sind kleine und kompakte Einheiten, die einfach zu installieren und zu programmieren sind. Das Produktprogramm von Danfoss ist ausgezeichnet und preislich wettbewerbsfähig“, sagt Odd Willy Larsen, Projektleiter bei AF Offshore Aeron AS.
Wartungskosten sparen, Serviceaufwand minimieren
Danfoss VLT®-Frequenzumrichter kamen auch in den Entladesystemen der „Island Performer“ zum Einsatz. Hier sind sie in der Lage, den Durchfluss oder Druck an die Kapazität der Plattformen oder Schiffe, welche die Ladung aufnehmen, anzupassen. Dies ist wichtig, da das schiffseigene Ladesystem eine potenziell hohe Kapazität hat, während die des Empfängersystems wesentlich kleiner sein kann.
„Wir haben noch nicht berechnet, wie viel Energie wir sparen, da die Umstände von Vorgang zu Vorgang sowie vom weltweiten Einsatzort der Schiffe variieren. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass die Wartungskosten für den Reeder gesunken und die Serviceintervalle gestiegen sind“, sagt Odd Willy Larsen.
Kompetente Montageberatung spart Arbeitszeit
Die korrekte Installation und Programmierung der VLT®-Frequenzumrichter ist entscheidend für maximale Leistung und Energieeinsparung. Danfoss Sales Engineer Odd Roar Buttingsrud verbrachte einen ganzen Tag auf der Werft. Er unterstützte die Ulstein-Ingenieure bei der Programmierung der Frequenzumrichter und gab Hilfestellung bei der richtigen Installation der Frequenzumrichter hinsichtlich der Erdung und Abschirmung der Motorkabel.
„Das hilft uns sehr“, sagt Frank Brandal, Produktionskoordinator bei Ulstein Verft. „Wir konnten wirklich viele Arbeitsstunden einsparen, weil Danfoss uns zeigte, wie man die Frequenzumrichter mithilfe der MCT 10 programmiert – und es ist immer einfach, sich mit Danfoss in Kontakt zu setzen oder Unterstützung per Telefon zu erhalten“, erläutert er abschließend.