Die älteren Bewohner eines Wohnblocks in Saltcoats, Schottland, konnten ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, bis Northern Industrial eine schnelle Lösung für ihren defekten Aufzug fand. Glücklicherweise ermöglicht der Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 die schnelle Nachrüstung von Aufzugsantrieben mit einer Standardlösung.
Schnelle Reparatur nötig
Das komfortable Leben der älteren Bewohner in einem Wohnblock in Saltcoats, Schottland, wurde kürzlich durch einen defekten Aufzug gestört. Northern Industrial ist ein führender Aufzugsspezialist, der Danfoss Antriebe einsetzt. Er erhielt den Auftrag, das Problem zu beheben. Das Problem war besonders akut, da es für viele der Bewohner schwierig oder sogar unmöglich war, das Gebäude ohne Aufzug zu verlassen.
Hohe Kosten durch Wartung und Reparatur
Als die Techniker von Northern Industrial beim Wohnblock von Saltcoats ankamen, stellten sie fest, dass das Problem ein defekter Frequenzumrichter für den Aufzugsmotor war und dass es sich um einen längst nicht mehr lieferbaren Typ handelte. Da auf dem Markt weder gleichwertiger Ersatz noch Ersatzteile für eine Reparatur zur Verfügung standen, hätte die Wiederinbetriebnahme des Aufzugs eine lange und kostspielige Angelegenheit werden können.
Früher hätte die einzige Lösung für ein derartiges Problem darin bestanden, den veralteten Frequenzumrichter durch einen Standard-Frequenzumrichter zu ersetzen und diesen mit Optionsmodulen speziell an die Aufzugsanwendung anzupassen. Da Standard-Frequenzumrichter nicht für Aufzugsanwendungen vorgesehen sind, ist ihre Installation kompliziert. Aufgrund der für Aufzugsanwendungen typischen geschlossenen Architektur, ist die Übertragung der Parameter und Programme aufwendig und zeitintensiv.
VLT® Lift Drive LD 302
Um dieses bei veralteten Aufzugsanlagen häufige auftretende Problem zu lösen, hat Danfoss den VLT® Lift Drive konzipiert. Dieser Frequenzumrichter wurde von Anfang an so konzipiert, dass er sich einfach in Aufzugsanwendungen installieren und einrichten lässt und mit fast jeder Art von Aufzugssteuerung kompatibel ist. Außerdem ist er ab Lager erhältlich, sodass sich Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum reduzieren lassen.
Die ideale Wahl für eine Nachrüstung
Der Frequenzumrichter von Danfoss zeichnet sich durch eine offene Architektur mit einer einfachen Menüstruktur aus, die in einer einfachen, leicht verständlichen Sprache geschrieben ist. Dank dieser Faktoren war der Frequenzumrichter für die Techniker von Northern Industrial die ideale Wahl, um den alten Frequenzumrichter zu ersetzen, der in dem Apartmentgebäude in Saltcoats ausgefallen war.
Der Einbau des Danfoss VLT® Lift Drive gestaltete sich erwartungsgemäß einfach. Nach der Installation stellte sich heraus, dass er darüber hinaus deutlich mehr Fahrkomfort bietet, als der ersetzte alte Antrieb. Außerdem war er viel leiser im Betrieb – was in Wohngebäuden immer ein Plus ist – da er mit einem gesteuerten Kühlventilator ausgestattet ist, der nur bei Bedarf läuft.
Einsparung von Zeit und Kosten
Nach Abschluss der Nachrüstung erklärte Ben Fordham, der für den Einbau des Frequenzumrichters verantwortliche Techniker: „Die Installation des neuen Frequenzumrichters von Danfoss war eine einfache und schnelle Aufgabe, da die Frequenzumrichter-Inbetriebnahmesoftware und die Dokumentation Standardbegriffe aus der Aufzugsbranche verwenden. Darüber hinaus erleichterte das spezielle, für Aufzüge vorgesehene Design des Frequenzumrichters die Konfiguration, sodass wir nicht die gesamte Steuerung austauschen mussten. Das ersparte uns viel Zeit und Geld.“
Keine Zeit für Ausfallzeiten
Aufzüge sind in Wohn-, Geschäfts- und Produktionsgebäuden sowie Krankenhäusern unverzichtbar. Wenn sie ausfallen, stehen die Techniker unter enormem Druck, sie so schnell wie möglich zu reparieren. Der Einsatz speziell für Aufzüge ausgelegter Frequenzumrichter von Danfoss stellt eine einfache Lösung für dieses manchmal schwierige und kostspielige Problem dar. Die Standardausführung des Danfoss VLT® Lift Drive erfordert nur minimale Anpassungen und kann Tausende Euro an Reparaturkosten einsparen – ganz zu schweigen von der schnellen und einfachen Installation, die eine Inbetriebnahme des Aufzugs in kürzester Zeit garantiert!