![Dampskibsselskabet NORDEN A/S saves energy on seawater pumps with frequency converters](/media/2355/marine_cs17_nordensaves-energy.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Frequenzumrichtergesteuerte Kühlwasserpumpen sparen bis zu 50 % Energie ein
Frequenzumrichter von Danfoss VLT Drives helfen Dampskibsselskabet NORDEN A / S, den Durchfluss von Meerwasserpumpen zu reduzieren, wodurch das Unternehmen mehr als 500.000 USD pro Jahr einspart.
Dampskibsselskabet NORDEN A / S, eine der weltweit ältesten börsennotierten Schifffahrtsgesellschaften, betreibt eine Flotte von 217 Trockenfracht- und Tankschiffen. Damit gehört das Unternehmen zu den größten Reedereien mit mehreren Schiffstypen. Die Flotte des Unternehmens ist eine Mischung aus eigenen und gecharterten Schiffen, was größere Flexibilität bietet.
Im Jahr 2011 entschied sich das Unternehmen für einen Test mit Drehzahlregelung seiner Meerwasserpumpen am Öltanker Nord Butterfly. Dies erwies sich als eine rentable Entscheidung, die für Dampskibsselskabet NORDEN A/S zu erheblichen Energieeinsparungen geführt hat.
Pumpenstrom an den tatsächlichen Kühlbedarf anpassen
Behälterkühlsysteme sind für eine 100%-ige Belastung bei 32 °C Meerwassertemperatur ausgelegt, unabhängig von der tatsächlichen Wassertemperatur. Da nicht alle Schiffe in äquatorialen Gewässern oder mit Höchstgeschwindigkeit fahren, ist die maximale Kühlleistung selten erforderlich.
Um Energie zu sparen, hat Dampskibsselskabet NORDEN A / S Danfoss VLT®-Frequenzumrichter für Seewasserkühlpumpen an 17 Tank- und Großbehältern nachgerüstet, um die Fördermenge der Pumpe an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Dies hat den Energieverbrauch des Unternehmens erheblich reduziert.
„Mit jedem Frequenzumrichter sparen wir bis zu 30.000 US-Dollar pro Jahr“, sagt Martin Meldgaard, Flottenmanager für Tanker bei Dampskibsselskabet NORDEN A / S.
Die Amortisationszeit für die Investition beträgt weniger als 14 Monate. Martin Meldgaard betont, dass diese Berechnung auf einem Kraftstoffpreis von 650 $/MT basiert. Daher schätzt er bei den steigenden Preisen, dass die derzeitige Amortisationszeit weniger als ein Jahr betragen kann.
Eine maßgeschneiderte Lösung
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Dampskibsselskabet NORDEN A/S und Danfoss VLT® Drives wurde eine Lösung geschaffen, die den spezifischen Bedürfnissen von Dampskibsselskabet NORDEN A/S entspricht. „Sicherheit ist für NORDEN ein entscheidender Parameter. Danfoss hat ein System geschaffen, das unsere Anforderungen in diesem Bereich erfüllt. Das Unternehmen bietet auch einen guten Service, daher war es eine sehr positive Erfahrung, mit ihm zusammenzuarbeiten “, sagt Martin Meldgaard.
Die Frequenzumrichter wurden während der Trockendockzeiten der Schiffe installiert und in Betrieb genommen. Martin Meldgaard ist sehr zufrieden mit der Flexibilität von Danfoss, die Systeme entsprechend ihren Zeitplänen in Betrieb zu nehmen.
Redundanz und Klassenanforderungen
Um sicherzustellen, dass die Lösung die Anforderungen an die Redundanz erfüllt, wurde ein Schaltschrank installiert. Der Schrank hat einen Hauptschalter für alle drei Pumpen. Jede Pumpe verfügt über einen Drei-Positionen-Schalter für den Modus Manuell-Aus-Automatik, mit dem der Bediener den Betrieb der Pumpe priorisieren kann.
Die Frequenzumrichter wurden auch mit dem VLT® Extended Cascade Controller MCO 101 geliefert. Der Kaskadenregler verwendet ein Master-/Follower-Pumpensteuersystem, bei dem ein Frequenzumrichter Master ist, während die anderen beiden Follower sind.
Die Follower-Antriebe sind Reservesysteme für Redundanz, falls der Master ausfällt. Der Master hält die Temperatur konstant, indem er die Drehzahl aller Pumpen regelt. Bei Bedarf startet und steuert der Master automatisch zusätzliche Pumpen, um die erforderliche Temperatur zu erhalten.
„Das System weist Redundanz auf. Wenn also eine Pumpe oder ein Frequenzumrichter ausfällt, übernimmt einer der anderen die Funktion und fungiert als Master. Die Schaltbox ermöglicht es uns zu entscheiden, welcher Frequenzumrichter der Master ist. Es erlaubt uns auch, manuell zu fahren, was bedeutet, dass das System so läuft, wie es ursprünglich gebaut wurde. Damit sind die Klassenanforderungen erfüllt “, erklärt Martin Meldgaard.
Frequenzumrichter für neue Schiffe und andere Anwendungen
Die Nachrüstung mit den Umrichtern von Danfoss war so erfolgreich, dass Dampskibsselskabet NORDEN A / S das System jetzt auch auf neuen Schiffen einsetzt.
„Wir haben das Setup von Danfoss bei allen neuen Schiffen verwendet, basierend auf unseren Erfahrungen mit der Nachrüstlösung“, sagt Martin Meldgaard.
Danfoss VLT Drives steht auf der Herstellerliste für in Asien gebaute neue Schiffe. Angesichts der steigenden Kraftstoffpreise erwägt Dampskibsselskabet NORDEN A / S auch die Umrüstung von Frequenzumrichtern auf andere Anwendungen, z. B. bei Frischwasserpumpen und bei der Maschinenraumbelüftung.