Beim Herablassen und Heben von Gerät zum und vom Meeresboden in Tiefen bis zu 3000 Metern kommen immer öfter elektrische Windensysteme mit aktiver Seegangskompensation (Active Heave Compensation, AHC) zum Einsatz. Durch den Ausgleich von Wellen oder starken Bewegungen der See, die zu plötzlichem Erschlaffen oder Straffen der Seile führen, eignen sie sich insbesondere für die Anforderungen bei der Ölgewinnung aus Tiefseebohrungen unter extremen, rauen Bedingungen, auch auf hoher See.
Das Ölzeitalter hat seinen Höhepunkt erreicht. Die Erdölförderraten sinken und die Ölreserven an Land und in seichtem Wasser gehen zur Neige. Die Ölförderung verlagert sich immer mehr in Richtung Tiefseereserven. Dazu werden modernste Technologien benötigt.
Norwegen ist führend im Bereich der High-Tech-Forschung und -Entwicklung für die Unterwasserölbranche, deren Ausrüstung in Meerestiefen von bis zu 3000 Metern arbeiten muss. Zu den besonderen Kompetenzen gehören Winden mit aktiver Seegangskompensation (AHC). Sie werden an Hebezeugen dazu eingesetzt, den Einfluss der Wellenbewegungen zu verringern, indem sie jede Bewegung gegenüber dem Meeresboden aktiv ausgleichen. AHC-Windensysteme kompensieren Wellen oder starke Bewegungen der Meeresoberfläche, die zum plötzlichem Erschlaffen oder Straffen der Seile führen. Dadurch können Lasten kontrolliert abgelassen und gehoben werden. Dies verbessert die Sicherheit und führt zu weniger wetterbedingten Ausfallzeiten. Der Trend geht zu immer größeren und elektrisch betriebenen AHC-Windensystemen.
Zu den wichtigsten Merkmalen der elektrischen AHC-Winden gehören:
- Hochdynamische Drehzahlregelung (für präzises Lastmanagement)
- Vollständige Drehrichtungsumkehrung in 3-6 Sekunden
- Sehr geringe mechanische Trägheit im Gesamtsystem
- Induktionsmotoren mit max. 200 kW aufgrund von Trägheitsmoment
- Permanentmagnet-Motoren (PM-Motoren) im Drehzahlbereich von 200-400 U/min sind am besten geeignet
- Keine Alarmsysteme: die Winde stoppt unter keinen Umständen!
Dank den richtigen Produkten, der richtigen Anwendung und der richtigen Einstellung für anspruchsvolle Anforderungen kann VACON AS mit Sitz in Holmestrand in Norwegen auf eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz bei der Lieferung von Frequenzumrichtersystemen an verschiedene große elektrische AHC-Windenhersteller verweisen.
„Unser Erfolg beruht zum Großteil auf unseren Produkten, unserer umfangreichen Softwarebibliothek, unserem Know-how und unserer offenen Arbeitsweise mit der Bereitschaft, unser Wissen zu teilen. Wir liefern VACON® Common DC Bus-Module in standardisierten, gekapselten Lösungen und unterstützen unsere Kunden vor Ort – egal, wie anspruchsvoll das Umfeld ist.“
VACON hat für Hersteller von AHC-Winden Folgendes im Programm:
- VACON® Active Front-End-Module, die generatorische Bremsung ermöglichen, erfüllen die Anforderungen der wichtigsten Klassifizierungsgesellschaften und sind auch in 690 V AC erhältlich
- Kompakte VACON® Common DC Bus-Schaltanlagenlösungen
- Die moderne Anwendung VACON® Marine, die sich bestens für AHC-Winden, PM-Motoren und Mehrmotoren-Systeme mit Zwischenkreiskopplungsanforderungen eignet
- Starke Kompetenz in der Windentechnik und die Fähigkeit, Kunden zum Thema AHC-Antriebstechnik zu schulen
Präzise, robust und zuverlässig
Die aktive Hubkompensation bewirkt, dass sich die Winde an unterschiedliche Last- und Betriebsbedingungen anpasst und sichere, effiziente Kompensation ohne Überlast gewährleistet. Zur Messung von Neigung, Drehung und Seegang des Schiffs mit sehr hoher Genauigkeit dient eine Bewegungssollwerteinheit (Motion Reference Unit, MRU). AHC erweitert das Betriebszeitfenster des Schiffs und minimiert wetterbedingte Ausfallzeiten.
Der Windenbediener hat kann die Last auch bei rauen Bedingungen auf dem Meer präzise steuern. Es gibt keine Alarme im System, welche die AHC-Winde stoppen könnten; nur der Bediener kann die Winde anhalten. Dies geschieht aus Kostengründen. „Jedes Anhalten der AHC-Winde würde immense Kosten verursachen. Deshalb hält die AHC-Winde nie an“, erklärt Per Halvor Rønningen. „Wenn Plan A nicht funktioniert, gibt es immer einen Plan B, C, D usw., den man umsetzen kann. AHC-Windensysteme müssen ausreichend robust und zuverlässig sein, damit sie kontinuierlich in Betrieb bleiben können.“
Bitte beachten Sie, dass VACON seit Dezember 2014 zur Danfoss Gruppe gehört.