Um die Versorgungsverluste zu senken, müssen sich die Wasserversorger auf die kontinuierliche Überwachung und das Druckmanagement in jedem Abschnitt des Verteilungssystems konzentrieren. Heute verschwenden Wasserversorger in Ländern auf der ganzen Welt Wasser aufgrund ineffektiver Wasserversorgungssysteme. Tatsächlich liegt der durchschnittliche Wert der Versorgungsverluste bei 25–30 % – Wasser, das aufgrund illegaler Anschlüsse, ungenauer Abrechnungssysteme, ungenauer Messungen, Leckagen usw. verloren geht oder nie in Rechnung gestellt wird.
Das Problem des Wasserverlustes beschränkt sich nicht nur auf die Entwicklungsländer – es ist ein globales Phänomen. So erreicht beispielsweise in den Städten Oslo und Chicago fast ein Viertel des verteilten Wassers nie die Wasserzähler der Kunden.
Mehr darüber
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WasserversorgungFast ein Drittel der Weltbevölkerung lebt derzeit in Gebieten mit Wasserknappheit bzw. Wassermangel. Danfoss bietet Lösungen, die den Gemeinden helfen können, ihren Wasserverlust zu reduzieren, Energie zu sparen und die Investitionen in das Auswechseln von Rohrleitungen zu reduzieren.