Die Kunststoffindustrie ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen. Der Wettbewerb ist hart. Und um branchenführend zu sein, müssen die Anlagen und Prozesse von höchster Qualität sein. Die steigenden Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Produktqualität und nachhaltige Werkstoffe tragen außerdem zur Entwicklung von Kunststoffverarbeitungsanlagen der nächsten Generation bei.
Für das Befüllen immer komplizierterer Formen in Sekundenbruchteilen ist eine äußerst präzise Regelung von Zuhaltekraft und Einspritzdruck erforderlich. Gleichzeitig ist eine genaue Druckregelung entscheidend für enge Maßtoleranzen und eine hervorragende Oberflächenqualität von Kunststofferzeugnissen. Dies wird auch in Zukunft von großer Bedeutung sein.
In diesem Artikel wird der Schwerpunkt auf die Rolle von Druckmessumformern in der Kunststoffindustrie gesetzt. Daneben wird erläutert, wie jederzeit eine präzise Regelung der Verarbeitungsdrücke sichergestellt und mit elektrischen Störungen umgegangen werden kann, die z. B. von Frequenzumrichtern sowie Magnet- und Hydraulikventilen in dieser speziellen Produktionsumgebung verursacht werden.