Hersteller von Wärmepumpen konnte in Anwendungsentwicklungszentrum von Danfoss erhebliche Kostensenkungen erzielen

Mittwoch, 19. Juli 2017

Ein Wärmepumpenhersteller konnte durch die Partnerschaft mit Danfoss Cooling in einem Anwendungsentwicklungszentrum (ADC) die Zeit bis zur Marktreife verkürzen und erhebliche Kostensenkungen erzielen.

Um potentielle Verbesserungen in einer vorhandenen Anwendung ausmachen zu können, wurde in den Prüfständen des ADC eine Reihe von Aufheiz- und Energietests durchgeführt. Die Aufgabe bestand darin, Verbesserungsmöglichkeiten, wie die Reduzierung der Gesamtkosten, aber auch eine verbesserte Leistung und eine kürzere Zeit bis zur Marktreife, zu ermitteln.

Ziel der Tests war es, einen Verdichter von Danfoss für eine bereits vorhandene Wärmepumpe des Herstellers zu qualifizieren. Dazu wurde ein Vergleich von Wärmepumpen mit Danfoss-Verdichtern mit Wärmepumpen mit ihren bestehenden Verdichtern vorgenommen. Alle Tests fanden nach EN16147 in den hochmodernen Prüfständen in den ADC von Danfoss Cooling statt.

Nachdem die Testdetails mit dem Hersteller vereinbart worden waren, führte das Ingenieurteam von Danfoss in einem Zeitraum von drei Wochen insgesamt fünf Vergleichstests durch. Das Team begann zunächst mit Ausgangstests mit der vorhandenen Wärmepumpe in der Anwendung. Anschließend wurden Vergleichstests mit einer anderen Wärmepumpe durchgeführt.

In dem technischen Bericht wurde geschlussfolgert, dass Energieeffizienz und Aufheizzeit bei beiden Verdichtern auf dem gleichen Niveau liegen. Durch den Verdichter von Danfoss wurden jedoch die Gesamtkosten der Anwendung für den Hersteller erheblich gesenkt, und das bei gleich bleibend hoher Leistung. Darüber hinaus konnte der Hersteller durch die Durchführung der Tests durch das ADC-Team von Danfoss Verbesserungen und Kostensenkungen schneller auf den Markt bringen.

 

„In unseren Anwendungsentwicklungszentren von Danfoss Cooling arbeiten wir kontinuierlich daran, neue Wege zu finden, um Anwendungen weiterzuentwickeln. Und mit jahrzehntelangem Branchen-Know-how und überlegenem technischem Wissen sind wir gemeinsam mit unseren Partnern wirklich klar im Vorteil vor der Konkurrenz.“

Alice Riemer
Director, Danfoss Cooling ADC

In diesem Anwendungsbeispiel wird gezeigt, wie es einem Unternehmen von vielen durch die Partnerschaft mit Danfoss Cooling in einem Anwendungsentwicklungszentrum gelang, sein Geschäft zu beschleunigen. Wir laden Sie ein, dasselbe auch für Ihr Geschäft in unseren hochmodernen Einrichtungen zu tun. 

Besuchen Sie adc.danfoss.com, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mit Danfoss Cooling in den Anwendungsentwicklungszentren zusammenarbeiten können.


„Durch das ADC von Danfoss Cooling konnten wir Verbesserungen und Einsparungen viel schneller auf den Markt zu bringen.“

Weltweit produzierender Wärmepumpenhersteller

Erfahren Sie mehr über die Anwendungszentren von Danfoss Cooling