Die Nachrüstung des Kaltwassersatzes mit Frequenzumrichter bringt enorme Einsparungen bei den Wartungskosten des Hotels.
Mehrere Faktoren wie ein ineffizienter Energieverbrauch und hohe Wartungskosten führten dazu, dass der Austausch des Kaltwassersatzes bei Sun-n-Sand in Shirdi, Indien, notwendig wurde. Als Ersatz wurde der ölfreie Magnasmart Kaltwassersatz mit Frequenzumrichter von Blue Star Ltd. mit Danfoss Turbocor® Verdichtern gewählt. Mit der Modernisierung dieser Klimaanlage wurden die Betriebskosten drastisch gesenkt.
Sun-n-Sand ist eine führende Gruppe von Fünf-Sterne-Hotels, die sich sowohl an Geschäftsreisende als auch an Touristen wendet. Das Hotel in Mumbai ist das Flaggschiff der Sun-n-Sand-Gruppe und wurde 1962 in Betrieb genommen.
Dank der Vision von R. J. Advani und Jack Voyantz wurde das erste Fünf-Sterne-Strandhotel in Mumbai realisiert. Fünf Jahrzehnte im Betrieb und ständige Innovationen haben der Sun-n-Sand geholfen, die Kunst der Gästebetreuung immer weiter zu verfeinern. Seit 1996 leitet Geschäftsführer Rajesh Advani die Sun-n-Sand-Gruppe; er möchte die Präsenz als strategisches Geschäfts- und Freizeitziel in Maharashtra weiter ausbauen. Die Gruppe betreibt derzeit 5-Sterne-Hotels, u. a. in Pune, Mumbai, Shirdi und Nagpur.
Die Herausforderung - Projektübersicht
Das Sun-n-Sand in Shirdi ist bekannt als Heimat und letzte Ruhestätte des verehrten Shri Sai Baba, der Anhänger aus aller Welt anzieht.
Aufgrund der steigenden Dieselkosten für den Betrieb von zwei 140TR dieselbetriebenen Absorptions-Kaltwassersätzen wurde beschlossen, eine Alternative zur Kühlung des Gebäudes zu prüfen. Chefingenieur Kenneth von der Sun-n-Sand in Shirdi besuchte Blue Star Ltd. (BSL) im Dezember 2011, um das Potenzial des Blue Star Magnasmart Turbocor® 150TR Kaltwassersatzes in einer Klimaanlage mit Frequenzumrichter als Ersatz für den dieselbetriebenen Absorptions-Kaltwassersatz zu untersuchen.
Das Engineering-Team von Sun-n-Sand berücksichtigte viele Aspekte, bevor es sich für eine ölfreie Technologie entschied. Der Hauptfaktor waren der Energieverbrauch des Kaltwassersatzes mit Frequenzumrichter sowie folgende weitere wichtige Aspekte.
- Lokaler Service und Support
- Fernüberwachung und einfache Wartung
- Geräuschentwicklung und Vibrationen
- Lastschwankungen
- Klimabilanz
Die Lösung - Magnasmart-Kaltwassersatz mit ölfreiem Danfoss Turbocor® Verdichter.
Nach verschiedenen technischen Diskussionen und der Zustimmung durch das Engineering-Team von Sun-n-Sand lieferte Blue Star Ltd. im Januar 2012 den Kaltwassersatz LCWT1-0515F Turbocor® an Shirdi. Der Kaltwassersatz ist für 0,68 kW/TR ausgelegt, wobei der IPLV 0,359 kW/TR beträgt.
Installation und Inbetriebnahme.
Der Standort des Kaltwassersatzes im 7. Stock wies Einschränkungen auf, unter anderem eine begrenzte Dachfläche und den Umbau der Wasserleitungen vom alten Kaltwassersatz auf den neuen bei beschränkten Platzverhältnissen.
Die Blue Star Ltd. hat die Installation im Februar 2012 abgeschlossen. Die Servicetechniker wurden ausschließlich von Danfoss USA geschult. Nach einer vollständigen Analyse der Daten, die vom Kaltwassersatz mit Frequenzumrichter und dem Verdichter gewonnen wurde, konnte nachgewiesen werden, dass der Kaltwassersatz dank der für indische Bedingungen optimierten Algorithmen während niedriger Lastbedingungen sehr effizient betrieben wurde.
Im Betrieb – der neue Kaltwassersatz ist nicht nur sehr energieeffizient.
„Geräuschpegel und Vibrationen sind für Anwendungen im Hotel von entscheidender Bedeutung“, so Rajesh Advani, Geschäftsführer der Sun-n-Sand Group. „Ich bin beeindruckt vom Geräuschpegel von 73dBA wenn die Anlage läuft. Dadurch wurde es uns möglich, die Büroräume direkt unter dem Kühlraum wieder zu belegen.“
„Der Magnasmart Kaltwassersatz von Blue Star mit ölfreier Zentrifugalverdichter-Technologie steigert die Energieeffizienz und senkt die Betriebskosten“, sagte der Anlagenbetreiber von Sun-n-Sand. „Er bietet eine viel bessere Effizienz als die alte Einheit. Und wir sind alle sehr zufrieden mit dem reibungslosen und effizienten Betrieb des neuen Magnasmart-Kaltwassersatzes.“
Shinde, der Facility Manager von Sun-n-Sands, fügt hinzu: „Die Gesamtkosten für den Betrieb der Kühlanlage mit Frequenzumrichter sind drastisch gesunken.. Wir sparen etwa 200.000 bis 250.000 INR (3.200 bis 4.000 US-Dollar) pro Monat.“ Die Anlage hatte sich innerhalb von 18 Monaten amortisiert.
Neben den Energieeinsparungen und dem geräuscharmen Betrieb freuen sich die Mitarbeiter des Hotels über weitere Vorteile des Magnasmart-Kaltwassersatzes mit Frequenzumrichter und Danfoss Turbocor® Verdichter – verglichen mit ihrer alten Kühlanlage:
- Deutlich kleinere Stellfläche des Magnasmart-Kaltwassersatzes im Vergleich zur Absorptionsmaschine
- Der integrierte Frequenzumrichter reduziert den Anlaufstrom des Verdichters auf nur 2 Ampere
- Nur ein bewegliches Teil – die Zuverlässigkeit des Kaltwassersatzes wird durch die geringere Komplexität des Systems verbessert.
- Ölfreier Betrieb – da der Verdichter kein Öl benötigt, lassen sich Probleme mit der Schmierung vermeiden. Schmieröl behindert die Wärmeübertragung erheblich – ein Kaltwassersatz mit einem Ölgehalt von 4 % verliert 9 % der Effizienz.
- Die Fernüberwachung ermöglicht es Blue Star, die Leistung und Zuverlässigkeit des Kaltwassersatzes zu optimieren.
- Über das Bedientableau erhalten Bediener und Ingenieure unmittelbar an der Kühlanlage Betriebsinformationen und Systemparameter.
- Ein weiteres nachhaltiges Merkmal dieser Verdichtertechnologie ist das Potenzial für die Umrüstung auf ein umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel: R-134a. Dies kann auch dazu beitragen, LEED-EB-Kredite zu erhalten.
Fazit
Die Ziele des Projekts wurden erreicht. Vergleicht man den Energieverbrauch am selben Tag jeweils in den Jahren 2011 und 2012, so waren die Betriebskosten im Jahr 2012 um 42 % gesunken, während das Hotel gleichzeitig eine höhere Auslastung verzeichnete. Gleiches gilt für alle Monate und das ganze Jahr über.
Broschüre zur Danfoss Turbocor® Technologie
Online-Produktkatalog – Verdichterlösungen mit Frequenzumrichter von Danfoss