Energiezentrale des Quartiers Champagne in Biel nutzt neue Low-GWP-Verdichter von BOCK
Mit ihren neuen halbhermetischen HG-Verdichtern bietet Bock die passende Lösung für klimafreundliche HFO-Kältemittel. Die mit dem Zusatz LG (für Low-GWP) gekennzeichneten Verdichter sind ab Herbst 2020 erhältlich. Ihre Eignung für den Betrieb mit HFO-Kältemitteln haben sie im Feldtest in der Nahwärmezentrale des Bieler Quartiers Champagne bewiesen.
Ressourcenschonend und Klimafreundlich
Damit die Wärmepumpen den größten Teil des Heizbedarfs decken können, bietet jede bis 650 kW Leistung. Das genügt, um vier Fünftel der Wärmemenge bereitzustellen, welche die angeschlossenen Verbraucher im Durchschnitt benötigen. Nur an den kalten Wintertagen deckt ein Erdgaskessel (ca. 1000 kW) die Lastspitzen. Die Wärmepumpen sorgen so für eine Minderung des CO2-Ausstoßes gegenüber dem Heizen mit Erdgas um ca. 620 Tonnen pro Jahr.

Energiestadt Biel verpflichtet sich zur reduzierung des eigenen Energieverbrauchs
Seit 2008 ist Biel (Schweiz) Energiestadt und hat sich verpflichtet, erneuerbare Energien zu fördern und den Energieverbrauch zu senken. Dazu gehören auch Lösungen für ein klimafreundliches Heizen – wie der Wärmeverbund Champagne, der seit 2018 in Betrieb ist. Die Betreiber, die Energie Service Biel (ESB) und die BKW/AEK Contracting AG (BAC), bieten mit diesem neuen Wärmeverbund eine sehr ökologische Lösung für ein etwa 10 ha großes Gebiet: Die Energie zum Heizen kommt vor allem aus dem Grundwasser, das dort ab etwa 16 Meter Tiefe reichlich vorhanden ist.
Um die Wärme des Wassers verfügbar zu machen, fließen bis max. 6000 Liter pro Minute in eine unterirdische Energiezentrale. Dort entziehen zwei Wärmepumpen dem 10 bis 12 °C warmen Wasser thermische Energie und heben die Temperatur auf gut nutzbare 50 bis 63 °C. Dabei kühlt das Wasser max. um 4 K ab bevor es wieder in den Grund geleitet wird.

Herzstück sind Halbhermetische BOCK-Verdichter
Herzstück(e) der Wärmepumpen sind jeweils vier halbhermetische Hubkolben-Verdichter HG88e von Bock aus Frickenhausen. Ausgelegt sind die leistungsstarken Achtzylinder für 4 °C Verdampfungs- und 57 bis 64 °C Verflüssigertemperatur, damit bis zu 63 °C im Nahwärmenetz bereitgestellt werden können. (Höhere Temperaturen bis 75 °C lassen sich durch Einsatz des Erdgaskessels oder durch Nacherhitzen in den versorgten Objekten erreichen – zum Beispiel zum Hygienisieren des jeweiligen Warmwassernetzes mit über 70 °C.)
Die Bock-Verdichter wurden von CTA mit Frequenzumformer zur Leistungsanpassung ausgestattet, so dass sie stufenlos vom Teillastbetrieb bis zur Spitzenlast mit hohem Wirkungsgrad eingesetzt werden können. Der COP (Coefficient of Performance) der Wärmepumpen beträgt 3,45, ein sehr guter Wert für diesen Temperaturhub. „Der erziele Wirkungsgrad bzw. COP entspricht etwa dem einer Wärmepumpe mit konventionellen Kältemitteln, nur dass das hier gewählte Kältemittel ein viel, viel geringeres Treibhauspotenzial hat.“
Optimiert für den Einsatz von HFO-Kältemitteln
Da das Kältemittel die Viskosität des Öls beeinflusst und somit Auswirkung auf die Schmierung hat, haben die Konstrukteure bei Bock das Triebwerk optimiert. Die Maßnahmen verbessern die Notlaufeigenschaften und steigern die Lebensdauer der Verdichter – und waren erfolgreich. „Die Verdichter arbeiten von Anfang an störungsfrei und haben – da die Wärmepumpen ja die Grundlast decken – bereits eine hohe Anzahl an Betriebsstunden absolviert“, berichtet Müller. „Natürlich haben wir besonderes Augenmerk auf den Verschleiß des Öls gelegt, um ein Indiz für den Zustand der Verdichter zu haben“, sagt er. „Aber die Ölbeschaffenheit gab uns nie Grund zur Sorge.“ Um das Öl stets unter Kontrolle zu haben, orderte CTA neben der von Bock empfohlenen Ölsumpfheizung auch eine Öldruck- und Öltemperaturüberwachung.
Low-GWP-Verdichter sind reif für die Markteinführung
Für Bock ist der erfolgreiche Feldtest der modifizierten, halbhermetischen Verdichter Anlass, diese ab Herbst 2020 als Serienprodukt anzubieten. Die entsprechenden Modelle der HG-Serie tragen am Ende der Typbezeichnung das Kürzel LG, das für Low-GWP steht (Kältemittel mit einem GWP unter 150). Vielleicht finden die neuen HG-Verdichter bald auch in einer dritten Wärmepumpe in der Energiezentrale des Quartiers Champagne Einsatz. Platz ist bereits vorgesehen, denn in den kommenden Jahren möchten ESB und BAC weitere Nahwärmekunden für ihren Wärmeverbund gewinnen.