Druck spielt im gesamten Wasserkreislauf eine Schlüsselrolle, wenn es um die Sicherstellung einer effizienten, zuverlässigen und nachhaltigen Wasserversorgung geht. Und die Wasserwirtschaft hat bereits seit Jahrzehnten mit zahlreichen druckbedingten Problemen im Wassersystem zu kämpfen. Durch eine weltweite Studie ist jetzt belegt worden, wie in Wasseranlagen durch intelligentes Druck- und Durchflussmanagement unnötige Wasser- und Energieverluste reduziert werden können. In Wasseranlagen auf der ganzen Welt kommt es
zu druckbedingten Problemen. Häufig ist der Druck dabei in großen Teilen des Wasserverteilungsnetzes viel höher als nötig, nur um sicherstellen zu können, dass der entfernteste Kunde einen minimalen Druck hat.
Der Verzicht darauf, das System in geregelte Druckzonen zu unterteilen, verursacht mehrere Probleme:
- Hoher Energieverbrauch und Wasserverlust
- Wasserschlag und Kavitation
– Beschädigung der Rohre durch Druckspitzen - Große Druckspitzen werden übersehen, da die Häufigkeit der Drucküberwachung begrenzt ist
- Pumpen können trocken laufen, wenn der Druck nicht überwacht und gesteuert wird
- Teure Ausfallzeiten des Systems durch unvorhergesehene Wartungsarbeiten
Mehr erfahren
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Wasserversorgung
Fast ein Drittel der Weltbevölkerung lebt derzeit in Gebieten mit Wasserknappheit bzw. Wassermangel. Danfoss bietet Lösungen, die den Gemeinden helfen können, ihren Wasserverlust zu reduzieren, Energie zu sparen und die Investitionen in das Auswechseln von Rohrleitungen zu reduzieren.