Funktionale Sicherheit bedeutet, dass es kein inakzeptables Risiko für Verletzungen oder Gesundheitsschäden bei Menschen gibt. Heutzutage erwarten Menschen ein sicheres Arbeitsumfeld. Ganz gleich, ob sie einen Kran bedienen, um in der vollen Innenstadt ein neues Hochhaus zu errichten oder um in großen, verlassenen Wäldern Baumstämme zu transportieren wissen sie, dass sie selbst auf Sicherheitsrisiken achten müssen, erwarten jedoch eine sichere Maschine.
Es gibt keine risikofreie Maschine oder Anwendung. Bediener von Hochleistungsmaschinen und geländegängigen Fahrzeugen in der Landwirtschaft, dem Bauwesen oder der Forstwirtschaft sowie Personen in der unmittelbaren Nähe davon sind sich bewusst, dass sie einer Gefährdung ausgesetzt sind. Selbst wenn ein Elternteil mit seinem Kind an einer Baustelle anhält, um die Bagger zu bewundern, können die beiden gefährdet sein, falls eine Maschine plötzlich aufgrund von Überlast oder einem Versagen der Stützfüße oder des Auslegers kippt.
Die funktionale Sicherheit liegt in den Händen von Maschinenherstellern, -eigentümern und -bedienern. Und obwohl immer ein Risiko besteht, kann es auf ein annehmbares Niveau gebracht werden. Die Herausforderung liegt daher in der Entwicklung einer Maschine mit einem tolerierbaren Risikoniveau.

Funktionale Sicherheit bei der Entwicklung und dem Bau von Maschinen
Infografik herunterladen und lesen