1.400 Tonnen Kaltwassersätze verbessern Effizienz und senken Kosten
Ein Expertenteam baut drei 1.400 Tonnen schwere Kaltwassersätze mit 21 Danfoss Turbocor® Verdichtern, um die Effizienz in einem kalifornischen Rechenzentrum zu verbessern und die Kosten zu senken.
Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der 3G- und 4G-Funktechnologien sowie Funktechnologien der nächsten Generation verfügt über mehrere Rechenzentren auf seinem 40 Gebäude umfassenden Campus in San Diego. Um den Campus mit Strom zu versorgen, nutzt das Unternehmen eine ausgedehnte Energieinfrastruktur vor Ort mit Gasturbinen-Generatoren als Haupt-Energieversorgungsquelle. Nach Schätzungen werden für jeweils 100 Watt, die für die Stromversorgung der Server ausgegeben werden, weitere 50 Watt benötigt, um sie zu kühlen. Bei Spitzenleistungen sind die Kosten für die Stromversorgung und die Kühlung von Rechenzentren enorm.
Um ein Höchstmaß an Energieeffizienz zu gewährleisten und die Gesamtbetriebskosten zu senken, entschied sich das Unternehmen für eine Modernisierung des bestehenden Systems. Als Teil des kombinierten Kühl- und Energiebedarfs musste das Unternehmen einen 700-Tonnen-Kaltwassersatz durch einen neuen 1.400-Tonnen-Kaltwassersatz ersetzen, um zuverlässig den kritischen Kühlwasserbedarf bereitzustellen, damit die richtige Temperatur in den Serverräumen aufrechterhalten wird.
Experten suchen die branchenbeste Technologie
Es gab keine Standardtechnologie, die den spezifischen Anforderungen des Auftrags entsprach. Deswegen wurde ein Team von Experten zusammengestellt, um eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. Das Ergebnis ist der erste ArcticCool ACW1400GT5022 seiner Art – ein 1.400-Tonnen-Kaltwassersatz mit sieben Danfoss Turbocor® Verdichtern. Der neue ölfreie Kaltwassersatz bietet eine nachhaltige Energieeffizienz mit Drehzahlregelung, Verdichter-Redundanz, niedrige Abschaltflexibilität, extrem niedrige Wartungskosten und eine geringe Geräuschentwicklung. Seit der Installation des neuen Kaltwassersatzes hat das Unternehmen mehr als 30 % der jährlichen Energiekosten für Verdichter eingespart.
Kompakte und leistungsstarke Bauweise
Murray Millander, CEO von Distributed Energy Solutions, wusste, dass bei diesem Auftrag die branchenführenden ölfreien Danfoss Turbocor® Verdichter notwendig sein würden. „Das war ein äußerst spannendes Projekt, das ein hohes Maß an kreativer Problemlösung erforderte. Als ich anfangs die spezifischen Details erfuhr, wusste ich, dass wir die beste heute verfügbare Technologie einsetzen mussten, um dieses Projekt zu einem Erfolg zu machen“, kommentierte Millander. „Die Technologie der ArcticCool/Danfoss Turbocor® Lösung war entscheidend für den Gesamterfolg des Projekts.“
Hocheffizientes System
Der Kaltwassersatz ist mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die die Gesamtenergieeffizienz des Systems deutlich erhöhen und dazu beitragen, den CO2-Ausstoß des Unternehmens zu reduzieren. Jeder Danfoss Turbocor® Verdichter ist bis zu 50 Prozent effizienter als Verdichter mit konstanter Drehzahl im gleichen Größenbereich. Außerdem kann die Überwachung direkt vor Ort oder aus der Ferne über ein webfähiges Diagnosesystem erfolgen.
Alle ArcticCool-Kaltwassersätze nutzen den adaptiven Regler MCX von Danfoss. Diese verdichterspezifische Steuerung wurde von Danfoss entwickelt, um die Danfoss Turbocor® Verdichter mit maximaler Effizienz und Zuverlässigkeit in ihrem Gehäuse ordnungsgemäß zu betreiben und Betriebsbedingungen zu vermeiden, die die Produktivität des Systems beeinträchtigen. Das Gesamtsystem wird von ArcticJACE von ArcticCool gesteuert. Es verfügt über eine hardwarebasierte Tridium™ Plattform, die Verdichter, Kaltwasserpumpen, Kühlturmlüfter, Bypassventile und Systemresets steuert.
„Das war eines der effizientesten Systeme, an deren Entwicklung ich beteiligt war“, so Millander. „Unsere oberste Priorität war es, ein System zu finden, das Zeit und Geld spart. Das Team von ArcticCool nutzte seine Erfahrung mit den Danfoss Turbocor® Produkten sehr gut. Gemeinsam haben wir ein wirklich außergewöhnliches System entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.“
Erfolgreiche Installation und Betrieb
Millander erinnert sich, dass die Installation des 1.400-Tonnen-Kaltwassersatzes ein Erfolg war. Dank der kompakten Größe des Kaltwassersatzes gab es auf allen Seiten ½ Zoll freien Platz – eine nahezu perfekte Passform. Darüber hinaus funktionierte der Kaltwassersatz schon eine Woche nach der Installation einwandfrei und trug dazu bei, mehr Energie zu sparen und die Betriebskosten zu senken. Millander sagt, dass der ArcticCool/Danfoss Turbocor® Kaltwassersatz weiterhin mit optimaler Effizienz arbeitet. Er läuft durchschnittlich mit bis zu 0,4 Kilowatt pro Tonne, was zu erheblichen Betriebskosteneinsparungen führt. Durch den Einsatz der ölfreien Technologien ArcticCool und Danfoss Turbocor® wird auch die CO2-Bilanz des Unternehmens deutlich reduziert. Die einzelne Einheit bietet zuverlässige Leistung und erfordert nur minimale Installation, Wartung und Instandhaltung.
„Unser Kunde ist mit der von uns gelieferten Lösung so zufrieden, dass er sich entschieden hat, zwei weitere 1.400-Tonnen-Kaltwassersätze von ArcticCool mit Danfoss Turbocor® Verdichtern zu kaufen, die in derselben Kühlanlage installiert werden sollen“, kommentierte Millander. „Wir sind ziemlich sicher, dass diese drei 1.400-Tonnen-Kaltwassersätze die größten Kaltwassersätze in den USA sind, denen man für kritische Anwendungen vertraut.“ Die beiden zusätzlichen 1.400 Tonnen schweren ArcticCool Kaltwassersätze mit Danfoss Turbocor® Verdichtern wurden im Dezember 2014 ausgeliefert und Anfang 2015 in San Diego, Kalifornien, installiert.
Turbocor® Verdichter von Danfoss
Online-Produktkatalog – Verdichterlösungen mit Frequenzumrichter