Die All-in-One-Entsalzungslösungen von Nirosoft sind für eine schnelle Inbetriebnahme konzipiert. Und sie basieren auf der Energierückgewinnungstechnologie iSave® von Danfoss – mit unübertroffener isobarer Effizienz, einfacher Bauweise und extremer Zuverlässigkeit – und so liefern sie unabhängig von Wassertemperatur, Salzgehalt oder Vorlaufzeit ab.
Die Herausforderung
Schnelle Markteinführung durch eine wartungsarme und leistungsstarke, im Container vorinstallierte Meerwasserentsalzungsanlage durch Umkehrosmose Legen Sie die Anlage so aus, dass sie flexibel für eine große Bandbreite an Entsalzungsanwendungen eingesetzt werden kann. Und das zu einem guten Preis.
Nirosoft sah eine Marktchance und entschied sich dafür. Dieses israelische Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Lösungen spezialisiert, die alles von der Planung und Hardware bis hin zu Installation und BOT-Verträgen umfassen. Als erfahrener Systemintegrator kannte das Unternehmen alle wichtigen Lieferanten für die Komponenten der Umkehrosmose-Anlagen. Außerdem wussten sie, wie schwierig es ist, eine hochwertige Containeranlage schnell in Betrieb zu nehmen.
„Wir wollten eine Plug-and-Play-Einheit schaffen, die robust genug ist, dass der Wartungsaufwand gering ist, aber zu einem Preis, den sich die Kunden leisten können“, erklärt Michael Tramer, Global VP of Sales and Marketing. „Bisher war das Problem, gleichzeitig eine gute Lieferzeit und einen guten Preis zu erreichen.“ Früher dauerte es fünf bis neun Monate, bis wir von unseren Hauptlieferanten die benötigten Komponenten zu einem angemessenen Preis erhielten. Wenn man sie schneller habe wollte, musste man manchmal deutlich mehr bezahlen.“
![](/media/3545/hpp_nirosoft_danfoss-isave-erds-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Die Lösung
NIROBOX™ mit der Energierückgewinnung iSave® von Danfoss als Herzstück jedes Projekts
Nirosoft hat seine neue NIROBOX™ als membranbasierte Plug-and-Play-Entsalzungsanlage entwickelt. Diese enthält alles Nötige in einem 40-Fuß-Container.
„Im Grunde genommen ist die NIROBOX™ so vorgefertigt, dass sie sofort einsatzbereit ist“, sagt Tramer. „Sie müssen nur die Strom-, Eintritts- und Austrittsrohre anschließen, und es kann losgehen.“
Wir sind auch in der Lage, einen sehr engen Zeitplan einzuhalten - nur wenige Monate statt wie bisher bis zu neun Monaten. Jede
Komponente wurde sorgfältig ausgewählt, um Leistung und Zuverlässigkeit sowie die Lieferzeit zu gewährleisten. „Die NIROBOX kann so konfiguriert werden,
dass sie zwischen 100 und 1.000 m³ pro Tag produziert.
„Wir wussten von Anfang an, dass die Energierückgewinnung iSave® von Danfoss das Herzstück der Containeranlage sein würde“, so Tramer. „Es gibt einfach kein anderes Energierückgewinnungssystem, das diese Kombination aus Energieeinsparung, geringem Wartungsaufwand und Einfachheit sowohl bei der Installation als auch im
Betrieb bietet. Außerdem kann Danfoss sowohl iSave® als auch die APP-Hochdruckpumpen mit sehr kurzen Lieferzeiten liefern.“
„Andere Lieferanten bieten Energierückgewinnung mit isobaren Kammern“, fährt Tramer fort. „Aber deren Konstruktionen sind viel
komplizierter, benötigen viel mehr Platz bei der Installation und sind anfälliger für Ausfälle.“
Nirobox™ − 40-Fuß-Container mit einem iSave® Energierückgewinnungssystem und APP-Pumpe. Der Container kann auch mit mehreren iSave® und APP-Pumpen parallel ausgestattet werden.
![](/media/3543/hpp_nirosoft_danfoss-isave-erds-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Die Ergebnisse
Die erste Anlage ist bereits in Betrieb. Die nächsten sind in Vorbereitung.
Nirosoft hat kürzlich seine erste NIROBOX™ im abgelegenen Fischerdorf La Chanavayita an der chilenischen Pazifikküste installiert. Die Anlage besteht parallel aus drei iSave® 21 und APP-Pumpen. Jeder Abschnitt produziert 15 m³ pro Stunde. Die gesamte Anlage hat eine Kapazität von 1.000 m³/Tag.
„Wir sind sehr zufrieden mit der Unterstützung, die Danfoss für dieses Projekt geleistet hat“, sagt Tramer. „In La Chanavayita haben wir das NIROBOX™-Konzept getestet, und jetzt sind wir bereit, es einzuführen. Wir glauben nicht, dass es irgendwo eine andere Lösung gibt, die solch eine zuverlässige Meerwasserentsalzung durch Umkehrosmose so schnell bietet. Und wir können es kaum erwarten, dass Danfoss das iSave® 64 auf den Markt bringt, das gerade in Arbeit ist.“
Über Nirosoft
Nirosoft bietet seinen Kunden Komplettlösungen – von der Konstruktion und Fertigung über die Inbetriebnahme bis hin zum Kundendienst. Die Systeme werden je nach spezifischen Bedürfnissen der Kunden als vereinbarte Lieferung, schlüsselfertig, auf BOT- oder DBO-Basis geliefert. Nirosoft liefert Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme an Kunden weltweit, u. a. in den Nahen Osten, nach Südamerika, Australien, Afrika und Europa.
Weitere Informationen zu iSave Energierückgewinnungssystemen