Intelligente Drehzahlregelung für höchste Energieeffizienz

Trinkwassergewinnung
Ob Oberflächen- oder Grundwasser für die Trinkwassergewinnung dient, Frequenzumrichter von Danfoss optimieren den Prozess in jedem Fall und senken die Energie- und Wartungskosten. Ein typisches Anwendungsgebiet für diesen Frequenzumrichter sind Tiefbrunnenpumpen, bei denen die integrierte erweiterte Mindestdrehzahlüberwachung eine ausreichende Schmierung sicherstellt, um die Pumpe zu schützen. Durch die Wahl von Brunnen auf Grundlage der Höhe des Wasserpegels lassen sich Energieeinsparungen erreichen. Der VLT® AQUA Drive kommt auch in großem Umfang bei der Meerwasserentsalzung zum Einsatz, um Zulauf- und Hochdruckpumpen sowie Boosterpumpen im Zusammenhang mit der Energierückgewinnung zu regeln.

Trinkwasserverteilung
Im Rahmen der Wasserversorgung verbraucht die Trinkwasserverteilung gewöhnlich die meiste Energie. Gleichzeitig ist ein Verlust von 25-50 % nicht ungewöhnlich. Durch die Aufteilung der Wasserverteilung in Druckzonen lässt sich der durchschnittliche Druck häufig um 30-40 % senken. Der VLT® AQUA Drive kommt außerdem sehr häufig in Boosterpumpstationen zum Einsatz, um den Druck in jeder Druckzone zu regulieren. In die Anwendungssoftware integrierte Funktionen wie Energiesparmodus, Trockenlauferkennung, Automatische Energie-Optimierung (AEO), Kaskadenregelung, Automatischer Durchflussausgleich und Rampenfunktionen, vereinfachen die Installation, erhöhen die Zuverlässigkeit, minimieren das Wasserschlagrisiko, regeln den Druck und senken den Energieverbrauch.

Bewässerung
Mit der zunehmenden Verknappung der Wasservorräte in einigen Regionen der Welt gewinnt eine effiziente und nachhaltige Bewässerung immer mehr an Bedeutung. Es geht darum, ausreichend Wasser bereitzustellen, um die maximalen Ernteerträge erwirtschaften zu können, ohne mehr Wasser und Energie als absolut nötig zu verwenden. Danfoss-Frequenzumrichter passen den Druck oder den Durchfluss an den tatsächlichen Bedarf an. Und in die Anwendungssoftware integrierte Funktionen schützen das Rohrsystem, indem sie den Verstärkungsdruck begrenzen und den Energieverbrauch senken.
Eine neue, zeitgemäße Lösung und ein rasant wachsender Trend zur Senkung des Energieverbrauchs ist der Einsatz von solarbetriebenen Pumpen. Danfoss Drives hat eine spezielle Wechselrichterserie genau zu diesem Zweck entwickelt. Das VACON®-Produktprogramm umfasst ein spezielles Systemdesign für diese Umgebung und eine hochmoderne Software. Damit ist der Betrieb sogar dann möglich, wenn Wolken das Sonnenlicht von den Photovoltaik-Modulen teilweise abschatten.

Abwassersystem
Energieoptimierung und SCADA-Regelung des Abwassersystems sind weitere sich schnell entwickelnde Trends. Durch die integrierte Rückspülfunktion des VLT® AQUA Drive ist es möglich, den Wirkungsgrad der Pumpen um 15-30 % zu erhöhen und die Wartungskosten drastisch zu senken. Die Rückspülfunktion verhindert das Absinken des Pumpen-Wirkungsgrads durch die Erhöhung der Taktfrequenz und verlängert die Wartungsintervalle der Pumpen. Der Einsatz eines Frequenzumrichters in Verbindung mit einem SCADA-System ermöglicht außerdem, die Volumenkapazität im Abwassersystem maximal auszuschöpfen.

Weniger Leckagen und ein geringerer Energieverbrauch gehören zusammen
Die im Wasserverteilungssystem benötigte Energie entspricht normalerweise 60-80 % des Gesamtenergieverbrauchs für das gesamte Wasserversorgungssystem. Durch das Anpassen des Drucks an den tatsächlichen Bedarf mithilfe von Druckzonen und Druckerhöhungspumpen lassen sich Energieeinsparungen von 25-40 % erzielen. Gleichzeitig lassen sich Wasserleckagen um 30-40 % minimieren.
Die Regelung des Drucks in einem Netzwerk bringt folgende Vorteile mit sich:
- Reduzieren neuer Rohrbrüche um 40-55 %
- Geringere Wartungskosten und weniger teure Reparaturen an Rohrleitungen und Straßen
- Verringertes Risiko für Bakterien und Verunreinigungen im Leitungswassers (Infiltration)
- Verlängerung der Netzlebensdauer
- Verzögerung notwendiger Nachrüstungsarbeiten
- Senkung des Wasserschlagrisikos

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude
Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?
Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.

Kläranlage als Energieerzeuger
So sieht die Zukunft der Wasserversorgung aus! Aarhuus in Dänemark nutzt optimierte Prozesse, moderne Frequenzumrichter und neuste Technologien wie Fernwärme und Biogas, um mit der Kläranlage Marselisborg netto Energie zu erzeugen.

Das Saatgutunternehmen Jurex spart 35 % beim Energieverbrauch der Bewässerungspumpe
Das rumänische Saatgutunternehmen Jurex srl installiert VLT® AQUA Drive Frequenzumrichter in seinem neuen Bewässerungspumpwerk.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCDer gekapselte VACON® NXC ist ein kompakter Frequenzumrichter, der zuverlässig unter rauen Betriebsbedingungen funktioniert, etwa in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie oder Wasser- und Abwasserbranche. Das klimatisierte Gehäuse verlängert die Lebensdauer und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDer VACON® 100 FLOW ist ein Frequenzumrichter, der in industriellen Pumpen- und Lüfteranwendungen die Durchflussregelung verbessert und Energie einspart. Zu seinen speziell angepassten Funktionen zählen Mehrpumpenlösungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic DriveDie Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Der VLT® AQUA Drive FC 202 optimiert die Regelung aller Pumpenarten und verfügt über einen Kaskadenregler. Zudem kann er alle gängigen Motortypen ansteuern und erhöht die Energieeffizienz auch Ihrer Wasseranwendung.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neue Pumpstation mit iC7 Umrichter sichert Trinkwasserversorgung in BernSchweiz: Das Pumpwerk Wehrliau in Bern fördert stündlich bis zu 1,20 Mio. Liter Trinkwasser. iC7-Antriebe spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Versorgung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Affinity Water spart durch den Einsatz von Danfoss Drives mehr als 300,000 PfundVLT® AQUA Drive, die kürzlich in den Chertsey-Wasseraufbereitungswerken von Affinity Water installiert wurden, werden voraussichtlich Einsparungen von mehr als 300.000 £ an Betriebskosten erzielen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Das Bewässerungssystem der Ferrari-Rennstrecke leistet AußergewöhnlichesDie Rennstrecke Enzo & Dino Ferrari International in Imola (Italien) ist weltweit bekannt. Der VLT® AQUA Drive FC 202 mit Schutzart IP66 ermöglicht die schnelle und genaue Regelung des Pumpendrucks für wichtige Aquaplaning-Tests.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Marselisborg erzeugt EnergieüberschussFrequenzumrichter an Pumpen, Lüftern und Gebläsen in der Abwasseraufbereitung sorgen für Nettoerzeugung von Strom/Wärme und eine CO2-Verringerung von 35 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optimale Bewässerung für Jurex srlDurch den Einsatz von VLT® AQUA Drives zur Steuerung von Bewässerungspumpen können Druck und Durchfluss im System an den aktuellen Bedarf angepasst werden. Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wirkungsgrad von 98 % für TMVWVLT® AQUA Drives verringern Oberschwingungen und realisieren im Wasserwerk einen Wirkungsgrad von 98 %. Das Rückkanalkühlsystem spart Energie.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.