Wasser- und Energieverluste belasten die Wasserwirtschaft
Laut Weltwirtschaftsforum 2017 wird eine Wasserkrise als eines der größten Risiken für die Welt mit den größten Auswirkungen bewertet.
Mit zunehmender Bevölkerungszahl steigt der Druck und die Suche nach einem nachhaltigeren Verhältnis zwischen Wasser- und Energieversorgung wird in weniger als zwei Jahrzehnten immer wichtiger.
Heute lebt schätzungsweise fast ein Drittel der Weltbevölkerung in Gebieten mit Wasserknappheit bzw. Wassermangel und bis 2040 werden fast 20 % aller Länder mit extrem hohem Wasserstress konfrontiert.
Gleichzeitig ist der Wasser- und Energieverlust im Wassersektor jedoch extrem hoch. Tatsächlich beträgt die durchschnittliche Wasservergeudung durch Wasserwerke weltweit 40 % und in Europa 26 %, verursacht durch Fehler, Leckagen und Wasserdruck.
Gleichzeitig werden 4 % des weltweiten Stromverbrauchs von der Wasserwirtschaft verbraucht (diese Zahl wird sich bis 2040 voraussichtlich verdoppeln) und Wasser macht wiederum bis zur Hälfte der gesamten Energiekosten einer Gemeinde aus.

Neuer Druckmessumformer DST P140
Der Druckmessumformer DST P140 ist für unübertroffene Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Leistung und nicht zuletzt digitale Möglichkeiten im Wasserpumpen- und Luftverdichtermarkt konzipiert.

Die Herausforderungen von heute – Die Erfolge von morgen
Die Herausforderungen für die Industrie spiegeln den wachsenden Bedarf an einer effizienten Wasserversorgung und -behandlung wider.
Die gute Nachricht ist, dass es bereits Technologien zur Reduzierung von Energieverbrauch und Leckagen in allen Phasen des Wasserkreislaufs, von der Produktion und Verteilung bis zur Abwasserförderung und -behandlung, gibt.

Für den gesamten Wasserkreislauf ist das Druckmanagement der Schlüssel zum Erfolg
Mads Warming, Global Director von Danfoss Drives, erklärt, warum weltweit ein Bedarf an effizienterer Wasserversorgung und -behandlung besteht.

Die Druckregelung als Schlüssel zur Reduzierung von Wasser- und Energieverlusten
Drucksensoren und Frequenzumrichter von Danfoss sind eine Schlüsselkomponente für die Reduzierung von Wasser- und Energieverlusten im gesamten Wasserkreislauf.
Die Erfahrungen aus 112 Systemen in 10 verschiedenen Ländern zeigen, dass durch eine bessere Druckregelung die Menge an unprofitablem Wasser und unnötiger Energieverbrauch deutlich reduziert werden.
Im Durchschnitt führt ein verbessertes Druckmanagement zu 38 % weniger Druck und 53 % weniger Brüchen. Unter anderem wird der Energieverbrauch um 20–40 % und die Quote typischer Wasserleckagen um 38 % reduziert. Darüber hinaus führen die Verbesserungen zu einer längeren Lebensdauer der Anlagen und zu weniger netzwerkbezogenen Beschwerden.

Dänischer Wasserversorger setzt neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit
Der dänische Wasserversorger Aarhus Water arbeitet mit einer Leckagequote von nur 6 % und ist völlig CO2-neutral. Danfoss hat den gesamten Wasserkreislauf beigesteuert.

Wasser- und Energieverbrauch ins Gleichgewicht bringen
Der weltweit steigende Bedarf an Wasser und Energie hat beide Branchen unter enormen Druck gesetzt, einen Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu finden. Die Lösung für das Erreichen dieses Ziels ist jedoch genau der Druck selbst.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Halbflexibler Druckmessumformer MBS 1700Der Druckmessumformer Typ MBS 1700 ist für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert und leicht zu installieren. Er bietet sehr hohe Messgenauigkeit und stellt sicher, dass auch kleinste Druckänderungen unverzüglich festgestellt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 Baureihe - kompakte DruckmessumformerDer kompakte Druckmessumformer MBS 3000 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Unser flexibles Druckmessumformer-Programm deckt alle gängigen Ausgangssignale ab. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic DriveDie Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Der VLT® AQUA Drive FC 202 optimiert die Regelung aller Pumpenarten und verfügt über einen Kaskadenregler. Zudem kann er alle gängigen Motortypen ansteuern und erhöht die Energieeffizienz auch Ihrer Wasseranwendung.
Videos
Fallstudien

Das weltweit erste energieneutrale Einzugsgebiet
Das Einzugsgebiet Marselisborg in Aarhus hat eine hundertprozentige Energieüberschussproduktion erreicht: Dies gelang durch eine Minimierung des Verbrauchs im gesamten Wasserkreislauf und eine Maximierung der Energiegewinnung aus der Kläranlage.
Artikel
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neue Pumpstation mit iC7 Umrichter sichert Trinkwasserversorgung in BernSchweiz: Das Pumpwerk Wehrliau in Bern fördert stündlich bis zu 1,20 Mio. Liter Trinkwasser. iC7-Antriebe spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Versorgung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wasserversorgung Trollmühle - sauberes Trinkwasser für 42.000 MenschenWasser – einer der wichtigsten Stoffe für uns Menschen. Beim Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle in Windesheim, der rund 42.000 Menschen mit bestem Trinkwasser versorgt, sorgen VLT® Lösungen von Danfoss für einen zuverlässigen Betrieb der Anlagen, die Uran und Härtebildner filtern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Versorgungsverluste durch bessere Druckregelung verringernVersorgungsverluste sind seit Jahren ein Thema von großem Interesse in der Wasserwirtschaft. Und das aus gutem Grund. Neben den Umweltauswirkungen haben Versorgungsverluste aufgrund von Wasserverlust und unnötig hohen Betriebskosten einen großen Einfluss auf die finanzielle Lebensfähigkeit der Wasserversorger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Entkopplung von Wasserwirtschaft und wachsendem EnergieverbrauchFür die Energieerzeugung wird Wasser gebraucht und umgekehrt braucht es Energie für die Wassererzeugung. Die gegenseitige Abhängigkeit von Wasser und Energie und die zunehmende Nachfrage nach beiden Elementen haben weltweit erhebliche Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und alle Gesellschaften. Um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen, müssen wir die Wasserwirtschaft vom wachsenden Energieverbrauch entkoppeln.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Weltweite Studie: Durch Druckmanagement Wasser- und Energieverluste reduzierenDruck spielt im gesamten Wasserkreislauf eine Schlüsselrolle, wenn es um die Sicherstellung einer effizienten, zuverlässigen und nachhaltigen Wasserversorgung geht. Und die Wasserwirtschaft hat bereits seit Jahrzehnten mit zahlreichen druckbedingten Problemen im Wassersystem zu kämpfen. Durch eine weltweite Studie ist jetzt belegt worden, wie in Wasseranlagen durch intelligentes Druck- und Durchflussmanagement unnötige Wasser- und Energieverluste reduziert werden können.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Eine Welt aus Wasser unter DruckÜberall auf der Welt werden Menschen durch Wasser unter Druck gesetzt: Sie kämpfen mit zu viel, zu wenig oder zu schmutzigem Wasser. Laut Weltwirtschaftsforum wird eine Wasserkrise tatsächlich als eines der größten Risiken für die Welt und mit den größten Auswirkungen bewertet. In diesem Artikel beschreiben wir die Ursachen dieser globalen Wasserkrise – und bieten einen Rettungsanker, der uns helfen kann, sie zu überwinden.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.