Effiziente und nachhaltige Bewässerung
Da der Zugang zu den Wasserressourcen in einigen Regionen der Welt immer knapper wird, ist eine effiziente und nachhaltige Bewässerung von wachsender Bedeutung. Es geht darum, genügend Wasser zu liefern, um den maximalen Ernteertrag zu erzielen, ohne mehr Wasser und Energie als unbedingt nötig zu verbrauchen. Die AC-Antriebe und Drucksensoren von Danfoss passen Druck oder Volumenstrom dem tatsächlichen Bedarf an. Und die integrierten Funktionen der Anwendungssoftware tragen dazu bei, das Rohrsystem zu schützen, indem sie den Druckanstieg begrenzen, so dass Leckagen reduziert und der Energieverbrauch gesenkt werden.
Die ultimative Lösung und ein sehr schnell wachsender Trend zur Reduzierung des Energieverbrauchs ist der Einsatz von solarbetriebenen Pumpen. Danfoss Drives hat genau zu diesem Zweck eine spezielle Frequenzumrichterreihe entwickelt. Das VACON-Produktprogramm umfasst eine speziell für diese Umgebung entwickelte Kapselung und eine moderne Software, so dass der Betrieb auch dann möglich ist, wenn das Sonnenlicht durch Wolken teilweise daran gehindert wird, die Photovoltaikmodule zu erreichen.

Optimale Bewässerung für Jurex srl
Durch den Einsatz der Frequenzumrichter VLT® AQUA Drive für die Regelung von Bewässerungspumpen ist es möglich, Druck und Volumenstrom im System an den aktuellen Bedarf anzupassen. Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen.
Dokumente

VLT® AQUA Drive: Die neue Generation
Erfahren Sie mehr darüber, wie ein optimales Energiemanagement und ein optimaler Wasserdurchfluss erreicht werden können.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 Baureihe - kompakte DruckmessumformerDer kompakte Druckmessumformer MBS 3000 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Unser flexibles Druckmessumformer-Programm deckt alle gängigen Ausgangssignale ab. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic DriveDie Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Der VLT® AQUA Drive FC 202 optimiert die Regelung aller Pumpenarten und verfügt über einen Kaskadenregler. Zudem kann er alle gängigen Motortypen ansteuern und erhöht die Energieeffizienz auch Ihrer Wasseranwendung.