Potenzial der Lüftungsgeräte ausschöpfen
Überall auf der Welt bewirken neue Gesetze, dass der Großteil der Klimageräte über eine Drehzahlregelung verfügen muss – so z. B. durch strengere Effizienzstandards für Dachanlagen in den USA und Lüftungsanlagen in Europa. Zusätzlich erfordern einige Normen optische Warnhinweise, die an den Wechsel installierter Filter erinnern und dadurch einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten. Frequenzumrichter von Danfoss werden diesen und weiteren Anforderungen in besonderem Maße gerecht.
Luftfilterüberwachung für RLT-Geräte
Die Anforderungen zur optischen Filterüberwachung können sich als kostspielig erweisen – insbesondere dann, wenn ein externes Gehäuse für den Drucksensor erforderlich wird. Um diese Drucksensoren bequemer und kostengünstiger nachrüsten zu können, haben wir die VLT® Pressure Transmitter PTU 025 Option entwickelt. Diese Option bietet drei Druckbereiche bis 2500 Pa und lässt sich bequem – und ohne ein zusätzliches externes Gehäuse – direkt an den VLT® HVAC Drive anschließen.
Umwandlung von Druck in Durchfluss
Sie können die Kosten für Klimaanlagen senken, indem Sie Danfoss-Frequenzumrichter einsetzen, um konstanten Durchfluss oder konstanten Differenzdruck zu gewährleisten. Ein externer Durchflusssensor ist somit nicht mehr erforderlich. Auf diese Weise optimieren Sie den Energieverbrauch Ihre Anwendung und verringern die Systemkomplexität bei gleichzeitiger Komfortverbesserung.
Brandschutz
Im Falle eines Brandes verhindert eine Sicherheitsfunktion im Notfallmodus ein Stoppen des Frequenzumrichters und umgeht damit den Eigenschutz des Frequenzumrichters. Stattdessen setzt sie den unerlässlichen Lüfterbetrieb unabhängig von Steuersignalen, Warnungen oder Alarmen fort. Der Notfallmodus sorgt maßgeblich für mehr Sicherheit im Brandfall, wenn ein Gebäude evakuiert werden muss.

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude
Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?
Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.

Minimierter Energieverbrauch für Friends Arena
200 Danfoss-Frequenzumrichter optimieren den Energieverbrauch bei Pumpen und Lüftern und verbessern die Sicherheit in Schwedens größtem Stadion.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDer VACON® 100 FLOW ist ein Frequenzumrichter, der in industriellen Pumpen- und Lüfteranwendungen die Durchflussregelung verbessert und Energie einspart. Zu seinen speziell angepassten Funktionen zählen Mehrpumpenlösungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Pressure Transmitter Unit PTU 025Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen. Er lässt sich schnell in den VLT® HVAC Drive FC 102 integrieren und dann reicht eine kurze Parametrierung aus.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equinix-Serverräume - Absolut zuverlässige KlimaanlageEquinix verbindet die führenden Unternehmen der Welt mit ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern in den am meisten vernetzten Rechenzentren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leistungsstarke Tunnelbelüftung trotz langer Kabel800 Meter ungeschirmtes Motorkabel, störungsfrei? Micheville Tunnel nutzt VLT® HVAC Drive zur Realisierung einer hocheffizienten, harmonischen Lösung, die genau das kann. Sie senkten sogar die Kosten, da sie auf einen Transformator zur Spannungsverstärkung verzichten konnten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Das umweltfreundlichste Hotel der Welt verbraucht 60 % weniger StromDer VLT® HVAC Drive trägt zu der optimierten Energie- und Kosteneffizienz des Hotels Crowne Plaza Copenhagen Towers bei. So ist das Hotel nahezu klimaneutral und verbraucht 60 % weniger Energie als vergleichbare Hotels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss und Inertech verändern die Zukunft der Kühlung von RechenzentrenDie neue Lösung ermöglicht eine Erweiterung ohne Kompromisse bei der Sicherheit, verbraucht weniger Energie und Wasser und ist kostengünstiger als herkömmliche Kälteanlagen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Minimierter Energieverbrauch für Friends Arena200 VACON® 100 HVAC-Antriebe sorgen für eine optimierte Energiekontrolle der Pumpen und Lüfter und verbessern die Sicherheit im größten Stadion Schwedens.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% Energieeinsparung bei Yamana GoldVACON® AC-Antriebe verbessern den Betrieb unterirdischer Lüftungs- und Pumpsysteme und senken den Energieverbrauch vieler Anwendungsprozesse.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.