Technologien zur Traktionskontrolle
Danfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten. Diese Verantwortung hat bei uns zu neuen technologischen Erkenntnissen im Bereich der Traktionskontrolle geführt; so können wir Ihnen heute die Produkte und Lösungen anbieten, die Ihren Maschinen einen Wettbewerbsvorteil in puncto Traktionskontrolle verschaffen können.
Im offenen Gelände haben es die Fahrzeuge häufig mit Terraineigenschaften zu tun, die den Rädern unterschiedliche Haftungsbedingungen bieten. Wenn der Boden nass, schlammig oder vereist ist, muss sich der Fahrzeugbediener auf leistungsstarke Traktionskontrolleigenschaften verlassen können, um seinen Auftrag erledigen und wohlbehalten nach Hause zurückkehren zu können.
Häufig befinden sich auch nicht alle Räder auf derselben Art von Untergrund. In einem solchen Fall können überlegene Technologien zur Traktionskontrolle dabei helfen, die Radgeschwindigkeiten einander anzupassen und übermäßiges Wegrutschen der Maschine zu verhindern.
Ein Beispiel dafür, wie Danfoss diese Herausforderung meistert, sind unsere mit H1-Pumpen betriebenen hydrostatischen Antriebssysteme mit H1-Motoren an jedem einzelnen Rad. Wenn die Raddrehzahlsensoren Situationen mit geringer Traktion erkennen, steuern die Danfoss-Mikrocontroller das Schluckvolumen jedes einzelnen Motors separat. Die auf jedes Rad ausgeübte Kraft entspricht der Kraftmenge, die durch den aktuellen Bodenkontakt des Rades aufrechterhalten werden kann. Dadurch entstehen weniger Bodenschäden und die Maschine kann die maximal bei den jeweiligen Bodenverhältnissen mögliche Zugkraft anwenden. Derartige Lösungsansätze lassen sich im Hinblick auf Ihre spezifische Traktionskontrollanforderungen testen, verfeinern und weiterentwickeln. Hierzu bieten die Danfoss-Anwendungsentwicklungszentren eine Vielzahl praxisnaher Testszenarien.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-E/A-ModuleErweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-JoysticksEine komplette Auswahl von robusten, modularen und PLUS+1-Compliant Joystick-Familien als Teil von intelligenten Lösungen für mobile Maschinen in rauen Umgebungsbedingungen. Nahezu unendliche Konfigurationsmöglichkeiten und ergonomische Konzepte zur effektiven und komfortablen Steuerung von mobilen Offroad-Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-FußpedaleUnsere PLUS+1® integrierten Fußpedale bieten eine robuste Lösung für die Bedienung von Fahrzeugen in anspruchsvollen Umgebungen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automotive FahrantriebslösungenAutomotive Fahrantriebe erhöhen unabhängig von der Kompetenz des Fahrers die Steuerbarkeit der Maschine.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Best Point ControlDiese einzigartige Lösung passt die Betriebsparameter der wichtigsten Komponenten des Antriebsstrangs – darunter Dieselmotor, hydrostatisches Getriebe, Hydraulikpumpe und Hydraulikmotoren – kontinuierlich und höchst effizient an die jeweiligen Gegebenheiten an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bibliothek für Antriebe (PAL)Die Danfoss Bibliothek für Antriebe (PAL) ist eine umfangreiche Sammlung von Funktionsblöcken für Antriebsanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BremsenSchwerere Fahrzeuge. Kleinere Motoren. Strengere Vorschriften bzgl. des Anhaltewegs. All dies stellt die Bremssysteme schwerer Maschinen vor große Herausforderungen – die jedoch von unseren Danfoss-Lösungen überwunden werden können.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Duale AntriebeDie Maschinen von heute arbeiten dank der Fortschritte bei den Getrieben, Pumpen und Motoren effizienter und produktiver. Und Danfoss ist einer der Pioniere, wenn es um die Perfektionierung von Raupenantriebslösungen geht, die alle Vorzüge zusammenbringen: hochpräzise Gerätesteuerungsfunktionen, weniger körperliche Belastungen für den Bediener und mehr Produktivität.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.