Querstrahlruder

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen
  • Fallstudien
  • Kontakt

Starke Leistung

Schiffe jeder Größe benötigen einen geschickten Kapitän, um sie in den Hafen zu manövrieren, häufig unter beengten Platzverhältnissen und unvorhersehbaren Wetterbedingungen. Diese Kapitäne setzen dabei auf Bug- und Heckstrahlruder. Für eine starke Querstrahlruderleistung hat Danfoss eine Reihe von Antriebssystemen und intelligenten Steuerungen entwickelt. Heutzutage ist schnelles und effizientes Anlegen eine viel einfachere Aufgabe.

Mit einer Drehbarkeit von 360° können Strahlruder ein Schiff in jede Richtung bewegen. Die Manövrierfähigkeit ist besonders hoch, wenn mehrere Strahlruder installiert sind.

Mit unseren fortschrittlichen elektrohydraulischen Komponenten und Steuerungen ist es möglich, die Leistung des Querstrahlruders mit variabler Antriebsdrehzahl und sogar variabler Schaufelsteuerung zu verbessern. Die proportionalen PVG-Ventile und die H1-Hydrostatik liefern die Schubkraft in einem integrierten System, das sich per CAN-Bus mit anderen Steuersystemen an Bord verbinden lässt. Das ist ein großer Vorteil – vor allem, wenn sich Hydraulikkomponenten in verschiedenen Bereichen des Schiffes befinden.

Verwandte Produkte

Verwandte Anwendungen

Verwandte Lösungen

  • if (isSmallPicture) { Antriebslösungen; } else if (isBigColumns) { Antriebslösungen } else { Antriebslösungen }
    Antriebslösungen

    In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.

  • if (isSmallPicture) { Traktionskontrolle; } else if (isBigColumns) { Traktionskontrolle } else { Traktionskontrolle }
    Traktionskontrolle

    Danfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.

Fallstudien

  • if (isSmallPicture) { Kovaco Electric MiniZ; } else if (isBigColumns) { Kovaco Electric MiniZ } else { Kovaco Electric MiniZ }
    Kovaco Electric MiniZ

    European manufacturer Kovaco has a strong track record of developing products that push the limits of technology, efficiency and environmental performance. The company’s Kovaco Electric division provides sustainable solutions for the future, offering environmentally-friendly and cost-efficient products with high safety levels.

  • if (isSmallPicture) { Vollelektrisches MinCa 5.1 Geländefahrzeug; } else if (isBigColumns) { Vollelektrisches MinCa 5.1 Geländefahrzeug } else { Vollelektrisches MinCa 5.1 Geländefahrzeug }
    Die Zukunft der Untertage-Bergbaufahrzeuge ist da

    Die Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH (Paus), ein Hersteller von Spezialmaschinen und -fahrzeugen für den Berg- und Tunnelbau, hat ein vollelektrisches MinCa 5.1 Geländefahrzeug entwickelt, das von unserem EDITRON Antriebssystem angetrieben wird.

  • if (isSmallPicture) { Finnlands älteste Fähre wird vollelektrisch; } else if (isBigColumns) { Finnlands älteste Fähre wird vollelektrisch } else { Finnlands älteste Fähre wird vollelektrisch }
    Finnlands älteste Fähre wird vollelektrisch

    Finnlands älteste Fähre wurde mit einem emissionsfreien elektrischen Antriebssystem von Danfoss Editron umgerüstet. Bei der Fähre Föri wurde der Dieselmotor durch einen Elektromotor ersetzt und damit der Bedarf eines saubereren und effizienteren Schiffes erkannt.

  • if (isSmallPicture) { Mitmachen bei der elektrischen Revolution; } else if (isBigColumns) { Mitmachen bei der elektrischen Revolution } else { Mitmachen bei der elektrischen Revolution }
    Mitmachen bei der elektrischen Revolution

    Als Teil eines globalen Plans zur besseren Unterstützung der wachsenden Pendlerinfrastruktur Göteborgs hat Schwedens zweitgrößtes öffentliches Verkehrsunternehmen Västtrafik eine Initiative zur Verringerung der Schadstoffemissionen aufgelegt.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss liefert den Antrieb der ersten asiatischen E-Fähre in Taiwan.; } else if (isBigColumns) { Danfoss liefert den Antrieb der ersten asiatischen E-Fähre in Taiwan. } else { Danfoss liefert den Antrieb der ersten asiatischen E-Fähre in Taiwan. }
    Danfoss liefert den Antrieb der ersten asiatischen E-Fähre in Taiwan

    Diesel durch Strom ersetzen – eine effiziente und kostengünstige Lösung zur Reduzierung der Emissionen von Fähren.

  • if (isSmallPicture) { Funktionale Sicherheit – von allgemeinen bis hin zu spezifischen Anforderungen; } else if (isBigColumns) { Funktionale Sicherheit – von allgemeinen bis hin zu spezifischen Anforderungen } else { Funktionale Sicherheit – von allgemeinen bis hin zu spezifischen Anforderungen }
    Funktionale Sicherheit – von allgemeinen bis hin zu spezifischen Anforderungen

    Die steigenden Sicherheitsanforderungen sind eine dauerhafte Herausforderung auf dem Markt der mobilen Arbeitsmaschinen. OEMs geben ihr Bestes, um diesen Normen gerecht zu werden, ohne dabei Zugeständnisse an die Maschinenleistung machen zu müssen.

Kontakt

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.