Maximale Verfügbarkeit ist ein Schlüsselfaktor für komplexe industrielle Produktionslinien, was sie anfällig für Netzinstabilitäten macht. Einige Anwendungen erfordern einen kontinuierlichen Betrieb oder einen geregelten Rampenstopp, der selbst bei Netzstörungen aufrechterhalten werden muss.
Eine intermittierende Wechselstromversorgung beeinträchtigt die Netzverfügbarkeit für kritische Verbraucher erheblich. Bei Störungen des Wechselstromnetzes ist es wichtig, für hochkritische Anwendungen eine stabile Zwischenkreisspannung zu gewährleisten.
Danfoss bietet flexible, industrietaugliche DC-Backup-Lösungen auf Batteriebasis, welche die Stromversorgung gezielt auf die kritischsten Verbrauchern konzentrieren. Dadurch können Sie die Batterien auf Ihre kritischen Verbraucher auslegen. Diese Lösungen unterstützen eine Kombination verschiedenartiger Energiespeicher, um im Falle einer Netzstörung eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Auf diese Weise können Sie die Energiespeicher als redundante Energiequellen nutzen.

Reduzierte Kosten und kürzere Entwicklung
Ein industrielles DC-Backup-System von Danfoss umfasst zuverlässige Hard- und Software, ohne dass ein externes Steuerungssystem erforderlich ist.
Das System bietet eine alternative, redundante Energieversorgung und gewährleistet eine maximale Verfügbarkeit der Anwendung. Sein Batteriespeicher liefert Strom für Spitzenbelastungen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Generatorgröße zu reduzieren.
Es spart Energie und Batteriekapazität, indem es nur den kritischen Wechselrichterbereich direkt mit Strom versorgt, anstatt des Gesamtsystems.
Und das Beste ist: Sie können dieses System in einer bestehenden Anlage nachrüsten und später sogar erweitern.

Selektive Stromversorgung für die wichtigsten Verbraucher
Sehen Sie sich die Animation an. Sie erfahren, wie ein industrielles DC-Backup mit Batterien als Energiespeicher die maximale Verfügbarkeit für industrielle Anwendungen unterstützt.
Industrielles DC-Backup mit Energiespeicher
Der integrierte Energiespeicher sorgt bei kurzen Spannungseinbrüchen oder längeren Stromausfällen für ein Backup der Energieversorgung.
Bei Anlagenmodernisierungen ist es besser, ein industrielles DC-Backup einzusetzen, um Spitzenbelastungen zu bewältigen, als eine unterdimensionierte Energieverteilung weiter auszubauen.

Notstromversorgung
Ein Energiespeichersystem puffert bei Energieknappheit der Versorgungsquelle, z. B. infolge eines Lastabwurfs oder ungeplanten Stromausfalls, die Energieversorgung. Bei einem Netzausfall ermöglicht es die Unterstützung durch den Energiespeicher, dass die Verbraucher ihren Betrieb aufrechterhalten können.
Die DC-Zwischenkreisspannung wird konstant gehalten. Dies stellt sicher, dass keine Ober- oder Unterspannung auftritt. Die Batterie lädt über einen festen Netzanschluss ständig nach, damit die Batterien auch bei kurzen Spannungseinbrüchen stets einsatzbereit sind.

Abfangen von Lastspitzen
In einem Industrienetz können Sie die gespeicherte Energie als redundante Energiequelle nutzen. Sie können also die Generatoren mit Nennlast betreiben und gespeicherte Energie aus der Batterie zum Abfangen von Lastspitzen verwenden. Was sind die Vorteile? Sie betreiben Ihre Generatoren unter Volllast – das ist effizienter als unter Teillast. Deshalb können Sie die Generatorgröße reduzieren und letztlich mit geringerem Investitionskapital dieselbe Leistung erzielen.

Worin besteht der Unterschied zu einer USV?
Dies ist ein berechtigte Frage: Inwiefern unterscheidet sich das industrielle DC-Backup von Danfoss von einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)?
Erstens liefert das industrielle DC-Backup eine flexible Steuerung der Ausgangsleistung für bestimmte Antriebe anstelle des gesamten Wechselstromnetzes. Dadurch können Sie Energieeinsparungen erzielen, indem Sie die Energie statt in das Gesamtsystem direkt in den kritischen Wechselrichterbereich einspeisen und damit die Investitionskosten senken.
Zweitens ist das industrielle DC-Backup mit unterschiedlichen Energiespeichertechnologien kompatibel. Sie können eine einzige Speichertechnologie oder eine Kombination aus mehreren Technologien verwenden, zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren, Flow-Batterien und Ultrakondensatoren.
Drittens können Sie eine bestehende Anlage mit einem industriellen DC-Backup aufrüsten und durch eine Parallelinstallation die Nennleistung vergrößern, um den sich mit der Zeit erhöhenden Energiebedarf zu decken. Für Backup-Systeme auf USV-Basis wird diese Möglichkeit kostspieliger: Sie müssen eine spezialgefertigte USV außer Betrieb setzen und ersetzen. Das industrielle DC-Backup von Danfoss ist eine Lösung, die stärker integriert ist, als eine USV. Dadurch lässt sie sich für die jeweilige Anwendung optimieren. Beispielsweise lässt sich diese Lösung leicht in ein bestehendes Antriebssystem von Danfoss integrieren.
Und schließlich sind Knowledge-Sharing und Projektierungsunterstützung Bestandteile des Pakets, wenn Sie sich für eine Danfoss-Lösung entscheiden. Wir wollen die optimale Lösung finden, die genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

VACON® NXP DC/DC Converter
Ein leistungsstarkes Tool für das industrielle DC-Backup.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveDer VACON® NXP System Drive ist ein umfassendes DC-Bus-Frequenzumrichtersystem, das auf die Anforderungen der Schwerindustrie zugeschnitten ist. Alle Abschnitte sind nach ihrer Funktion gruppiert, wodurch Sie jede Installationsphase individuell nach Ihren Anforderungen planen können.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC-UmrichterMit seinem weiten Eingangsspannungsbereich ermöglicht der VACON® NXP DC/DC-Konverter in Anwendungen eine einfache Anpassung der Speicherspannung an ein Common DC Bussystem. Er lässt sich sowohl mit flüssigkeitsgekühlten wie auch mit luftgekühlten VACON® NXP-Antriebsmodulen realisieren.
Fallstudien

Absolute Zuverlässigkeit
Erfahren Sie, wie flexible und leistungsstarke DC-Backup-Systeme in diesem russischen Kraftwerk trotz Spannungseinbrüchen den Dauerbetrieb sicherstellen.