![Feuerlöschsysteme für Energieerzeugungsanlagen](/media/6330/enr_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Erhöhte Brandsicherheit in Kraftwerken
Kraftwerke können sehr komplex sein, und Unternehmen sind zunehmend auf einen zuverlässigen Energiefluss angewiesen. Aus diesem Grund haben sich Kraftwerke und Versicherungen darauf konzentriert, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine vollständige Abschaltung der Energieerzeugung zu vermeiden. Eine Unterbrechung des Arbeitsprozesses in einem Kraftwerk kann zu erheblichen Geschäftsverlusten führen. Feuer und Brandschäden können zu einer Unterbrechung der Energieerzeugung führen. Daher ist die Installation der bestmöglichen Feuerlöschanlage in einem Kraftwerk entscheidend. Das SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem ist eine zuverlässige und sichere Feuerbekämpfungslösung für Energieerzeugungsanlagen wie Kraftwerke, Windkraftanlagen und Biomasseanlagen. Das SEM-SAFE® System wird sofort und nur lokal in den Bereichen, in denen das Feuer erkannt wurde, aktiviert.
![Intelligente Nutzung von Wasser](/media/6332/enr_firefighting_3_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Intelligente Nutzung von Wasser
Wassernebel unter Hochdruck hat ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften. Er nimmt Rußpartikel auf, reduziert die Strahlungswärme deutlich und senkt die Temperatur schnell auf ein akzeptables Niveau ab. Hochdruck-Wassernebel ist für elektrische Betriebsmittel unbedenklich, was für die Leitwarten, Technikräume und Serverräume in einem Kraftwerk unerlässlich ist. Darüber hinaus ist das SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem für den Menschen unbedenklich und zu 100 % umweltfreundlich. Lebenszykluskosten, Vermögensschäden und Betriebsausfallzeiten in allen geschäftskritischen Anwendungen werden erheblich reduziert.
![Brandbekämpfung in Windkraftanlagen](/media/6331/enr_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Brandbekämpfung in Windkraftanlagen
In Windkraftanlagen gibt es eine sehr hohe Konzentration von Werten, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Wenn ein Brand in einer Windturbine ausbricht, kann die Zerstörung verheerend sein. Das lässt sich durch den Einbau einer geeigneten festen Feuerlöschanlage verhindern. Viele bestehende Brandschutzsysteme erkennen lediglich einen Brand und schlagen Alarm. Da Windkraftanlagen aber mehr als 100 Meter hoch sein können und der Durchmesser der Rotorblätter größer ist als die Spannweite eines Jumbo-Jets, kann die Feuerwehr nur sehr wenig tun, um einen Brand zu erreichen und zu bekämpfen, der zum Beispiel in der Gondel ausgebrochen ist. Außerdem kann es ohne ausreichenden Schutz sehr schwierig sein, Techniker zu evakuieren, die in der Gondel der Windkraftanlage arbeiten.
Es ist eine Herausforderung, Windkraftanlagen vor einem Brand zu schützen. Dies liegt vor allem daran, dass die Windkraftanlagen aufgrund ihrer Höhe und ihrer abgelegenen Lage schwer zugänglich sind und die Feuerwehr oft am Boden bleiben muss, um das Gebiet zu sichern. Gasschutz ist für Windkraftanlagen nicht geeignet, da für einen effizienten Einsatz geschlossene Räume benötigt werden. Obwohl einige Systeme beispielsweise für die Schaltanlagen installiert werden, sind andere explosionsgefährdete Bereiche nicht geschützt. Aus diesem Grund hat Danfoss ein SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem entwickelt, das die gesamte Windturbine abdeckt. Normalerweise wird die gesamte Gondel der Turbine mit Wassernebel bedeckt. Je nach Turbinentyp kann auch der Turm geschützt werden. In beiden Fällen ist die Windturbine sicher und vollständig geschützt. Das SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem von Danfoss kombiniert Branderkennung und Brandbekämpfung. Statt alle Hoffnungen lediglich auf die Feuerwehr zu setzen, kann so ein Brand erkannt und gelöscht werden, bevor Schäden entstehen. Wenn die Sensoren den Brand erkennen, schalten sie die Turbine ab, was Schäden an beweglichen Teilen reduziert und den Brand isoliert. Das Hochdruck-Wassernebelsystem, das in der Gondel eingebaut und von einer Pumpe angetrieben wird, absorbiert die Wärme, verdrängt den verfügbaren Sauerstoff und kühlt die Gondel. So wird das Feuer gelöscht und das Risiko einer erneuten Entzündung verhindert.
Das SEM-SAFE® Wassernebelsystem hat einen sehr geringen Wasserverbrauch und die Rohrdimensionen sind klein. Dadurch ist das Gewicht gering und eine Installation bei beschränkten Platzverhältnissen möglich. Die Pumpeneinheit ist kompakt, sodass das SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem vollständig in die Gondel integriert werden kann.
Da das SEM-SAFE® Wassernebelsystem frostsicher ist, funktioniert es bei allen Wetterbedingungen. Zudem ist es kein „One-Shot“-System: Das System wird so lange funktionieren, wie Wasser und Strom verfügbar sind. Die Ausstattung mit einer Batterie ist ebenso möglich, sodass das Schutzsystem auch bei einem Stromausfall einsatzfähig ist.
Kontakt
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das SEM-SAFE® Brandschutz-Team.