Energieeinsparung
So regeln Sie selbst Ihre Raumtemperatur und kontrollieren Sie die Kosten
Ihr Zuhause ist Ihr wichtigstes Umfeld - es ist der Ort, an dem Sie essen, schlafen, sich entspannen und Ihre Kinder großziehen. In dieser Hinsicht ist es ein kleines Wunder, wenn Sie einen echten Raumkomfort haben möchten, ohne dass Sie ständig Ihre Thermostate einstellen müssen. Dies könnte zu einer unerwünschten Erwärmung des Raums und unnötigen Energiekosten führen.

7 einfache Wege um Geld bei Ihrer Heizkostenabrechnung zu sparen
Angesichts steigender Energiepreise suchen Hausbesitzer und Mieter gleichermaßen nach Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken und Geld zu sparen.
Es ist wichtig, dass Ihr Heizkörperthermostat die tatsächliche Temperatur im Raum messen kann. Hier haben wir 13 Top-Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen, die größte Effizienz aus Ihrem Thermostatkopf herauszuholen.

Tipp #1: Komfort und Energieeinsparung
Eine gleichmäßig und komfortabel verteilte Heizung ermöglicht es, die Raumtemperatur zu senken und sich trotzdem warm zu fühlen. Für jedes Grad, um das die Raumtemperatur gesenkt werden kann, werden 5 % Energie eingespart.

Tipp #2: Alle Heizkörper im Raum verwenden
Stellen Sie die Temperaturregelung an allen Thermostaten im selben Raum auf die gleiche Stufe. Sie sparen nichts, wenn Sie einen Ihrer Raumthermostate herunterdrehen oder ausschalten. Die anderen Heizkörper müssen sich mehr anstrengen, um Ihre Wohnung zu heizen, was zu einer schlechteren Wärmeverteilung führt.

Tipp #3: Verdecken oder blockieren Sie Ihre Thermostatköpfe nicht
Verdecken oder blockieren Sie Ihren Thermostatkopf niemals mit Gegenständen, die eine genaue Messung der Raumtemperatur beeinträchtigen könnten. Dazu gehören Kleidungsstücke, Vorhänge oder Möbel, die entweder über oder vor dem Thermostatkopf platziert sind.
Die Temperatur in der Umgebung des Thermostatkopfs sollte dieselbe sein wie im übrigen Raum, daher sollte die Luft um den Thermostat herum frei fließen.

Tipp #4: Legen Sie die Stufen fest und lassen Sie sie in Ruhe
Das ständige Einstellen Ihrer Thermostatköpfe spart keine Energie ... oder Geld. Stellen Sie die Thermostate ein und lassen Sie sie die Raumtemperatur selbständig regeln.

Tipp #5: Während der Belüftung ausschalten
Schalten Sie alle Thermostate in Räumen aus, in denen gelüftet werden muss. Lassen Sie die Fenster für 5-6 Minuten geöffnet. Wenn Sie mit dem Lüften fertig sind, schalten Sie die Thermostate in demselben Modus wieder ein, in dem sie sich vor dem Ausschalten befanden. Wenn Sie Ihren Thermostat nicht herunterdrehen, reagiert er auf den Luftzug und heizt sich automatisch auf.

Tipp #6: Luftfeuchtigkeit regulieren
Als Faustregel gilt, dass Sie Ihre Räume täglich lüften sollten - egal, ob es regnet oder schneit. Die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung sollte nicht mehr als 40-50 Prozent betragen.

Tipp #7: Senken Sie nachts die Raumtemperatur
Sie können Energie und Geld sparen, indem Sie Ihre Heizkörper nachts um 2-3 Grad herunterdrehen. Bei 17°C sorgen Sie außerdem für einen besseren, gesunden Schlaf. Aber denken Sie daran: Wenn Sie sie mehr als 3 Grad herunterdrehen, wird das Geld, das Sie sparen könnten, für das Wiederaufheizen des Raums verwendet.

Tipp #8: Beibehaltung der idealen Thermostattemperatur bei Tag und Nacht
Die optimale Temperatur sollte tagsüber bei 21°C und nachts bei 17°C liegen. Auch wenn Sie bei selten genutzten Räumen eine niedrigere Temperatur anstreben, sollten Sie immer einen Mindestwert von 14 °C einhalten, da dies zu Bauschäden, Feuchtigkeit, Kondensation und Schimmel führen kann.

Tipp #9: Der Standort ist entscheidend
Wenn sich Ihr Thermostatkopf an einem geeigneten Ort befindet - an einer Innenwand, die etwa 1,5 Meter über dem Boden angebracht ist - erhält er eine bessere Messung des Raumzustands. Dies führt dazu, dass der Heizkörper eine wünschenswertere Raumtemperatur liefert.
Denken Sie daran, Ihren Thermostat vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, um eine genauere Messung zu gewährleisten.

Tipp #10: Komfort von Zimmer zu Zimmer
Bei Danfoss haben wir ein Sprichwort: Echter Raumkomfort ist, wenn man die Temperatur nicht wahrnimmt. Genau das können Sie mit unseren Thermostaten erreichen. Sie können Ihre Wunschtemperatur zu jeder Tages- und Nachtzeit einstellen - Raum für Raum - um dem Alltag Ihrer Familie gerecht zu werden ... und dabei Energie und Geld zu sparen.
Tipp #11: Thermostatkopf nach 15 Jahren austauschen
Wenn Ihr Thermostat mehr als 15 Jahre alt ist, muss er ausgetauscht werden. Unser komplettes Sortiment an energiesparenden Heimthermostaten gehört zu den besten Thermostaten auf dem Markt und ist speziell für alle Ihre Heizungsanforderungen konzipiert.

Tipp #12: Senken Sie die Temperatur, wenn Sie unterwegs sind
Wenn Sie Ihr Haus für längere Zeit verlassen, müssen Sie die Temperatur senken, um Energie zu sparen.
Unsere intelligenten, programmierbaren Heizungsthermostate können auf Frostschutz eingestellt oder so programmiert werden, dass sie in den AWAY bzw. WEG-Modus wechseln, wenn Sie im Urlaub sind, um die Energieeffizienz Ihres Hauses zu optimieren.

Tipp #13: Auf drahtlos wechseln
Heutzutage sind drahtlose Raumthermostate eine sehr beliebte Lösung. Wir bieten eine große Auswahl an kabellosen, programmierbaren Thermostaten, die die Raumtemperatur bei Bedarf automatisch anpassen können.

Sind Sie an weiteren Tipps und Ratschlägen interessiert?
Von einfachen oder fortschrittlicheren Upgrades bis hin zu einer intelligenteren Beheizung Ihres Hauses können Danfoss-Produkte und -Lösungen Ihnen dabei helfen, Ihren Wärmeverbrauch unter Kontrolle zu bringen – ganz gleich, wie hoch Ihre Heizkostenabrechnung ausfällt.