Wärmerückgewinnung und Wärmewiederverwendung in Rechenzentren

Eine Herausforderung in einen Vorteil verwandeln
Für viele Rechenzentren bietet die Nutzung überschüssiger Wärme ein enormes Potenzial auf dem Weg zur Dekarbonisierung. Mit Danfoss erhalten Sie nachhaltige Lösungen, um die in Rechenzentren erzeugte Wärme aufzunehmen und in Heizsystemen wiederzuverwenden.

Dekarbonisierung Ihrer Rechenzentren durch Nutzung der Abwärme
Bereits jetzt nutzen einige Rechenzentren überschüssige Wärme über Wärmerückgewinnungsanlagen, um ihren Betrieb zu dekarbonisieren. Ebenso profitieren die ersten Städte von zurückgewonnener Abwärme der Rechenzentren, die in Fernwärmesystemen als thermische Energie zum Einsatz kommt. Dennoch stellt die Wärmerückgewinnung in Rechenzentren mit der verfügbaren Technologie ein großes, ungenutztes Potenzial für die Energiewende dar.
Danfoss unterstützt die Rechenzentrumsbranche bei der Rückgewinnung und Wiederverwendung von Wärme, die in den Datenverarbeitungsanlagen entsteht. Sie bekommen die Lösungen und das Know-how, um Ihre Rechenzentren in Wärmelieferanten verwandeln, was Gesellschaft und ökologischem Wandel zugutekommt.
Das umfangreiche Angebot von Danfoss für Fernwärmeanwendungen umfasst Optimierungssoftware, Wärmerückgewinnungseinheiten, Energieübergabestationen, Lösungen für Wärmepumpen und energieeffiziente Komponenten. Hinzu kommt eine Reihe praktischer und innovativer Heizungslösungen für Industrie-, Gewerbe- und Komfortanwendungen auf der Empfängerseite der Heizungssysteme.
Nutzen Sie die fortschrittlichen Wärmerückgewinnungslösungen von Danfoss
Ein komplettes Portfolio für Fernwärmeanwendungen, das von erfahrenen Experten für Klimatisierung und Heizung bereitgestellt wird
Innovative und energieeffiziente Lösungen für Wärmepumpen, die an Fernwärmenetze angeschlossen sind
Optimierte Anlagensteuerung und Verteilung der Abwärme
Integrierte Komponenten für korrekten hydraulischen Abgleich, hohe Sicherheit und Langlebigkeit – vom Rechenzentrum bis ins Haus
Intelligente Energiezähler
Alle Danfoss-Produkte werden gemäß PED 2014/68/EU hergestellt und entsprechen ISO9001/ISO14001/IATF 16949 für die Automobilindustrie

Warum die Rechenzentrumsbranche auf Wärmerückgewinnung setzt
In Rechenzentren entsteht im Rahmen des Betriebs hauptsächlich durch die IT-Anlagen (z. B. Server) überschüssige Wärme. Bisher wurde die Wärme überweigend in die Luft abgegeben. Die Wärme von Kühlsystemen in Rechenzentren kann jedoch zur Beheizung nahegelegener Gebäude genutzt werden: Haushalte, herstellende Betriebe, öffentliche Gebäude oder sogar örtliche Schwimmbäder. Auf diese Weise stellt die Rückgewinnung von Abwärme eine enorme Chance für moderne Rechenzentren dar, umweltfreundlicher zu werden und der Gesellschaft auf einer ganz neuen Ebene zu helfen.

Lösungen für die Wärmerückgewinnung und -wiederverwendung in Rechenzentren
Von der Rückgewinnung von Abwärme im Rechenzentrum über das Fernwärmesystem zu nahegelegenen Häusern: Mit unserem branchenführenden Lösungsportfolio helfen wir Rechenzentren dabei, Abwärme in recycelte Wärme umzuwandeln.







Fernwärme: Hocheffiziente und nachhaltige Lösung für Städte
Städte auf der ganzen Welt wollen klimafreundlicher werden und setzen zunehmend auf Fernwärme. Durch die Verbindung erneuerbarer Quellen und überschüssiger Wärmeströme aus der lokalen Industrie können Fernwärmesysteme hocheffizient und nachhaltig werden.
Da Städte jedoch weiter wachsen und zunehmend auf mehrere Energiequellen angewiesen sind, werden die Netze immer komplexer. Die Vermeidung von Ausfallzeiten ist von entscheidender Bedeutung. Danfoss verfügt über Lösungen, die Anlagen am Laufen halten und dabei helfen, erneuerbare Energiequellen zu nutzen und nachhaltiger zu werden. Mit jahrelanger Erfahrung und fundiertem Wissen über Fernwärme der 4. Generation (4G) und einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die das Potenzial Ihrer Fernwärme maximieren können.
Wir verfügen über umfangreiches technisches Know-how und wissen, dass die heutigen Fernwärmeversorgungsunternehmen mehr leisten, als nur Wärme und Kälte an den Endverbraucher zu liefern. Sie beeinflussen und agieren entsprechend politischer Energieziele und verfügbarer Technologien. Danfoss kann Ihnen zeigen, wie Fernwärmeversorgungsunternehmen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von CO2-Emissionen und der Optimierung des Energieverbrauchs in Städten spielen.

Wärmeverteilungsnetze: Sicher, nachhaltig und skalierbar
Ein Fernenergienetz ist äußerst flexibel und bereits ab 30–40 Häusern sinnvoll. So können Rechenzentren einfach zu Energieversorgern werden, deren Netz wachsen kann, wenn Finanzierung, Planung und andere Möglichkeiten sich eröffnen.
Der effiziente Betrieb des Netzes setzt voraus, dass die gesamte Wertschöpfungskette vom Rechenzentrum über die Verteilung bis zur Nutzung im Sinne eines optimalen Gleichgewichts gestaltet und gepflegt wird. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen helfen, das optimale Netz zu entwerfen – ganz egal, ob es um den Neuaufbau eines Wärmeenergienetzes oder den Anschluss eines Rechenzentrums an ein bestehendes Netz geht.
Beispiele für Abwärmerückgewinnung
Weitere Lösungen für Rechenzentren
Nutzen Sie unser umfangreiches Portfolio für Rechenzentren
Eigentümer und Manager von Rechenzentren stehen zunehmend unter dem Druck, die Leistungsaufnahme zu senken, während Verfügbarkeit und Skalierbarkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit den nachhaltigen Rechenzentrumslösungen von Danfoss haben Sie alles im Griff.
Lernen Sie unsere Experten für Rechenzentren kennen

Kontakt

Nachhaltige Lösungen für Rechenzentren
Verbessern Sie Energieeffizienz, Klimabilanz und Verfügbarkeit Ihrer Rechenzentren. Mit Danfoss bekommen Sie umfangreiches Know-how, Erfahrung und ein umfassendes Produktportfolio.