Trinkwarmwasser für gewerblich genutzte Gebäude

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte

Mit Systemen von Danfoss müssen Sie sich niemals Sorgen über Legionellen oder unzureichendes oder kaltes Wasser in den Badezimmern machen. Unsere Trinkwarmwasserlösungen umfassen Warmwasserbereiter, die an mehrere Speicher angeschlossen werden können, sowie Speicher- und Ladesysteme, Warmwasserventile zur Vermeidung von Legionellen und Temperaturregler. Wenn sie zusammen verwendet werden, erfüllen sie alle Anforderungen bezüglich hoher Leistung, Komfort, Hygiene und ressourceneffizientem Betrieb – auch bei Spitzenbelastungen.

Warmwassererzeugung

Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen unserer Trinkwassererwärmer. Diese können mit einem oder mehreren Speichern ausgestattet werden, um bei Spitzenlasten genügend Warmwasser bereitzustellen. Sie können auch mit einem Speicherladeprinzip ausgestattet werden. Sie erfüllen die Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Temperatur und können an verschiedene Energiequellen angeschlossen werden. Durch den Einbau von Warmwasserventilen und Temperaturreglern wird die Legionellenvorbeugung unterstützt. Insgesamt wird Trinkwarmwasser auf eine leistungsstarke, komfortable, hygienische und ressourceneffiziente Weise erzeugt.

Warmwasserverteilung

Das Warmwasser wird anschließend an die Wasserhähne verteilt. In den meisten Fällen erfordert die Größe des Gebäudes eine Reihe von Strängen, die das Warmwasser umwälzen. Dank unserer thermischen Ausgleichsventile wird ein ordnungsgemäßer hydraulischer Abgleich sichergestellt und lange Wartezeiten werden vermieden. Da sie die Wassertemperatur regeln, wird das Wasser außerdem nicht zu heiß, sodass es nicht zu Kalkablagerungen, Korrosion und Energieineffizienz kommt. Normalerweise werden diese Ventile auf eine Temperatur eingestellt, die das Wachstum von Legionellen verhindert.

Legionellen-Risiko auf intelligente und energieeffiziente Weise reduzieren

Die thermischen Ausgleichsventile können mit thermostatischen oder elektronischen Desinfektionsmodulen ausgestattet werden, die eine regelmäßige Spülung des Systems zur Abtötung der Legionellen ermöglichen. Das elektronische Temperaturerfassungssystem überwacht alle Temperaturen und leitet den sicheren und energieeffizienten Desinfektionszyklus ein. Außerdem werden die Temperaturdaten für Protokollierungszwecke gespeichert. Auf den elektronischen Regler kann über WiFi von mobilen Geräten aus problemlos zugegriffen werden, oder er kann für Zwecke der Fernsteuerung, Überwachung und Alarmausgabe in das Gebäudemanagementsystem (BMS) integriert werden.

In der Nähe der Warmwasserhähne ist es manchmal notwendig, die Warmwassertemperatur zu senken. Unsere Warmwasser-Mischventile sorgen dafür, dass die Temperatur des Wassers aus dem Hahn für den Verbrauch sicher ist.

Wie wir Ihnen helfen können

Ein Partner mit umfassender Erfahrung im Bereich Trinkwarmwasser

Hohe Leistung und Energieeffizienz

Komfort

Hygiene

Ressourceneffizienter Betrieb

Verringertes Risiko einer Legionellenkontamination

Geringstmögliche Betriebskosten

Thermische MTCV-Ausgleichsventile mit elektronischem Regler CCR2+.

Für sichere und energieeffiziente Trinkwarmwassersysteme, die von einem mobilen Gerät aus gesteuert werden können.

So können Trinkwarmwassersysteme abgeglichen werden

Welche Probleme und Herausforderungen gibt es bei der Trinkwarmwasserbereitung in gewerblich genutzten Gebäuden? Erfahren Sie, warum der hydraulische Abgleich wichtig ist, welche Art des Abgleichs die beste ist und wie Sie damit Ihre Probleme lösen können.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Antilegionellen-System ThermoClean®; } else if (isBigColumns) { Antilegionellen-System ThermoClean® } else { Antilegionellen-System ThermoClean® }
    Zentrale Antilegionellen-Systeme

    Zum Schutz vor Legionellen verfügen Antilegionellen-Systeme ThermoClean® von Danfoss über einen Reaktionsraum oder Reaktionsbehälter, in dem das Trinkwasser auf mehr als 70° C erwärmt und für mindestens 5 Minuten auf dieser Temperatur gehalten wird. Darüber hinaus sorgen sie im gesamten Warmwasser-Verteilungsnetz einschließlich der Zirkulationsleitung im Gebäude für eine kontinuierliche Warmwassertemperatur von mindestens 70 °C. Da bei dieser Temperatur im Trinkwasser enthaltene Legionellen zuverlässig absterben, sind diese Systeme bei bestimmungsgemäßem Betrieb ein zuverlässiger Schutz vor Legionellen. Im Wohnungsbau unterliegen solche Anlagen gemäß TrinkwV der regelmäßigen Kontrolle durch die Gesundheitsämter, die die Anlagen von Danfoss sie bei bestimmungsgemäßem Betrieb auch zuverlässig bestehen.    

  • if (isSmallPicture) { Trinkwarmwassersysteme mit Speicher – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trinkwarmwassersysteme mit Speicher – Danfoss } else { Trinkwarmwassersysteme mit Speicher – Danfoss }
    Zentrale Speicherlade-Systeme

    Für Gebäude mit einem kontinuierlichen gleichbleibenden Warmwasserbedarf und temporären Zapfspitzen (Hotels, Wohngebäude und Sportstätten) bietet Danfoss Speicherlade-Systeme ThermoDual®, die aus einem Durchfluss-Wassererwärmer und einem oder mehreren Speichern bestehen. Während der Durchfluss-Wassererwärmer den kontinuierlichen Warmwasserbedarf abdeckt, übernehmen die Speicher die Warmwasserversorgung beim Bedarfsspitzen.

  • if (isSmallPicture) { Indirekte Übergabestationen; } else if (isBigColumns) { Indirekte Übergabestationen } else { Indirekte Übergabestationen }
    Indirekte Übergabestationen

    Um Leckagen durch zu hohen Druck oder zu hohe Temperaturen zu vermeiden, sind indirekte Übergabestationen immer mit einem Wärmeübertrager ausgestattet, der das Nah- oder Fernwärmenetz hydraulisch von der Hausinstallation trennt und die Wärme energieeffizient überträgt. Für den niedrigen Leistungsbedarf in Ein- und Zweifamilienhäusern gibt es ein umfangreiches Programm vorgefertigter Standardstationen.

  • if (isSmallPicture) { Modulare oder standortspezifische indirekte Stationen; } else if (isBigColumns) { Modulare oder standortspezifische indirekte Stationen } else { Modulare oder standortspezifische indirekte Stationen }
    Modulare oder standortspezifische indirekte Stationen

    Für den mittleren bis hohen Leistungsbereich bietet Danfoss modulare oder standortspezifische indirekte Übergabestationen an, die für das jeweiligen Versorgungsnetz und den individuellen Einsatzfall ausgelegt, projektiert und gefertigt werden.

  • if (isSmallPicture) { Direkte Übergabestationen; } else if (isBigColumns) { Direkte Übergabestationen } else { Direkte Übergabestationen }
    Direkte Übergabestationen

    Wenn Temperatur und Druck es erlauben, können direkt angeschlossene Stationen eingesetzt werden, bei denen das Fernwärmewasser ohne Systemtrennung direkt auf die Heizkörper verteilt wird. Diese Haus- und Wohnungsstationen gibt es auch mit integriertem Frischwassersystem oder Speicher zur Trinkwassererwärmung.