Wenn es darum geht, die weltweit größten und leistungsstärksten Maschinen zum Laufen zu bringen, wären Sie sehr überrascht, was für einen entscheidenden Unterschied bereits die kleinste Komponente machen kann.
Die moderne Welt vertraut auf Schwermaschinen, um die Voraussetzungen und die erforderliche Infrastruktur zur Unterstützung der äußeren Zeichen der Zivilisation zu schaffen, insbesondere in der Baubranche, der Fördertechnik und der Forst- und Landwirtschaft. Diese mechanischen Lasttiere sammeln Baustoffe ein und bauen sie ab, säubern und nivellieren den Boden für ein stabiles Fundament, auf dem gebaut werden kann, und führen die schweren Hebearbeiten durch, die zum Errichten der komplexesten Strukturen notwendig sind.
Lebensnotwendige Systeme wie Feuerwehr und Wasserversorger sind jederzeit auf den Zugang zu Wasser angewiesen. In diesen Systemen sind vor allem Puffertanks besonders wichtig und dienen als lokale Wasserspeicher, mit denen sichergestellt wird, dass bei Bedarf die erforderliche Wassermenge vorhanden ist.
Der Wassertank ist jedoch oftmals wie eine „Blackbox“ und es kann schwierig sein, festzustellen, wie viel Wasser tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung steht. Daher ist der Wassertank typischerweise mit einer Art Füllstandsmessgerät ausgestattet, das eine genaue Messung des Wasservolumens ermöglicht.
Erfahren Sie mehr über Füllstandsmessung in unserem aktuellen Anwendungsbeispiel