![Drehmoment - Der Antriebspodcast](/media/17683/danfoss-drives-podcast-drehmoment-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Drehmoment - Der Antriebspodcast
Drehmoment
Der Antriebspodcast
Mit Experten aus Industrie und Wissenschaft spricht der Fachjournalist Robert Weber einmal im Monat über Antriebstechnik. Im Mittelpunkt stehen die Technologie – und die Menschen, die sie vorantreiben. In diesem Podcast dreht sich alles um innovative Anwendungen, gesetzliche Anforderungen und neue Aufgaben für Antriebssysteme. Hören Sie rein und nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag!
![Hybride Strategie: Produktionsanlagen mit grüner Energie versorgen](/media/4921/07_hybridization-at-a-glance.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Hybride Strategie: Produktionsanlagen mit grüner Energie versorgen
Hybride Energieversorgungsstrategien gewinnen an Bedeutung. Dabei kommen vermehrt smarte Energiespeicher zum Einsatz, um Kosten für Lastspitzen zu vermeiden und Strom aus erneuerbaren Energiequellen flexibel zu nutzen. Rolls-Royce Solutions entwickeln gemeinsam mit Danfoss weltweit als Systemintegrator On- und Off-Grid-Lösungen. Wie, erfahren Sie im Podcast.
![](/media/4342/energy_efficiency_directive.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Für mehr Energieeffizienz - Antriebe abwracken?
Im Sommer 2021 tritt die neue Energieeffizienzrichtlinie der EU in Kraft. Sie schreibt höhere Mindestwirkungsgrade für Elektromotoren vor und reduziert die bisherigen Ausnahmen. Was die neue Energieeffizienzrichtlinie für die Anwender bedeutet und wie man in Zukunft Effizienz messen sollte, hören Sie im Podcast.
![](/media/18950/ddge-hybridization-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
DC/AC und zurück: Was treibt die Fabrik in Zukunft an?
Wenn auf Podien und in Fachkreisen über Gleichspannungsnetze (DC) in der Industrie diskutiert wird, dann muss Jochen Clemens von Danfoss immer ein bisschen schmunzeln. „Die Schiffbauer sind der Industrie schon ein paar Schritte voraus. Im Marine-Bereich sind DC-Netze weit verbreitet“, erklärt der Ingenieur. Partiell kommen DC-Netze aber auch schon heute zum Einsatz in der Produktion. Schritt für Schritt entdeckt die Industrie derzeit diese Vorteile der Gleichspannung für sich.
![Zustandsbasierte Anlagenwartung: Wenn Fehler erst gar nicht mehr auftreten…](/media/17815/danfoss-drives-digital-transformation-1120x747-langtext-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Zustandsbasierte Anlagenwartung: Wenn Fehler erst gar nicht mehr auftreten…
Corona-bedingt lassen viele Unternehmen in diesen Wochen ihre Produktionsanlagen warten und fit für den Neuanlauf machen. Hintergrund: In der Industrie sind nur wenige Antriebssysteme mit High-End-Condition-Monitoring-Software überwacht. Doch es gibt Alternativen, die dem Frequenzumrichter neue Aufgaben zuweisen und die Instandhalter unterstützen.
![Industrieanlage mit angedeuteter Kommunikation - OPC UA in der Anlagentechnik](/media/4335/digitalization_in_practice.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
7 Antworten zu OPC UA in der Antriebstechnik
30 Kommunikationsprotokolle unterstützen Danfoss Umrichter. Jetzt kommt OPC UA dazu. Aber halt... - ist OPC UA ein Protokoll? Manche nennen es ein Protokoll, andere Experten sprechen von einem Framework und wieder andere Anwender behaupten, die Technologie würde die Feldbusse aus den Fabriken verdrängen. Viele Fragen für einen Podcast. Deshalb haben wir uns drei Gäste eingeladen. Der erste Sprecher ist Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation. Er räumt mit einigen Mythen und Hypes um OPC UA auf. Serdar Gökbulut und Dennis Jakobsen von Danfoss berichten von den Kundenanforderungen und wie Danfoss darauf reagiert und wagen einen Blick in die Zukunft: Der Feldbus bleibt, doch auf der Feldebene könnte sich doch mancher Prozess verändern.
![Norbert Hanigovszki von Danfoss Drives war im Frühjahr 2020 entspannt und ist es im Herbst 2020 weiterhin. „Wir haben eine sehr sichere Supply Chain, denn wir kaufen unsere Leistungselektronik bei Danfoss Silicon Power ein.“](/media/5wgfoe2r/showerpower-leistungsmodul-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Halbleiter im Haus: Wie Umrichter vom E-Auto profitieren
Von Resilienz sprechen in diesen Tagen viele Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmensberater. Es geht um solide Finanzen und stabile Supply Chains - gerade auch aus Asien. Nach der Krise könnte das alles anders werden, orakeln manche und neue Lieferketten deuten sich an.
![Getränkeabfüllung mit VLT OneGearDrives OGD - Brauer unter Druck - haben Sie wichtige Technologien verschlafen?](/media/pmdhieh2/dds-ge-getränke-podcast-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Brauer unter Druck
Haben die Brauer neue Technologien verschlafen?
Eigentlich sollte sich die Branche in diesen Tagen auf der BRAU treffen. Doch die Corona-Pandemie macht der Brauindustrie einen Strich durch die Rechnung. Geschlossene Lokale tun ihr Übriges dazu. Die Branche steht unter Druck und sucht nach neuen Technologien, um Kosten zu senken und die Umwelt zu schützen.