Dekarbonisierung mit Energiespeicherlösungen
Der Übergang zu erneuerbaren Energien gilt als entscheidender Schritt im Rahmen der Dekarbonisierung. Doch erneuerbare Energien bieten uns häufig eine schwankende Versorgung – ganz anders, als bei der durchgängigen Versorgung auf Basis fossiler Brennstoffe. Deshalb müssen wir die Herausforderungen zur Schaffung eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage meistern, um den Übergang erfolgreich zu gestalten. Bei einer Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen unterscheiden sich die Spitzen und Senken der Energieerzeugung stark vom Muster des Energieverbrauchs.

Energiespeicherlösungen – Unterstützung für erneuerbare Energie
Zur Überbrückung des Niveauunterschieds zwischen Energieversorgung und Energiebedarf zu bestimmten Tageszeiten brauchen wir Energiespeicher. Die photovoltaische Energieerzeugung erreicht zum Beispiel ihre Versorgungsspitze um die Tagesmitte, während sie nachts überhaupt keine Energie erzeugt. Doch der Energieverbrauch kann sich vollkommen entgegengesetzt verhalten: Bedarfsspitzen treten abends und am frühen Morgen auf, während mittags nur ein geringer Bedarf besteht.
Wenn wir verstehen, dass Energiespeicherung den Schlüssel zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Energieversorgung und Energieverbrauch bildet, ist das ein kleiner Schritt, die große Bedeutung der Energiespeicherung für die Erreichung unserer Klimaziele zu erkennen. Im Interesse einer angemessenen Dekarbonisierung ist es für die Gesellschaft unerlässlich, den gigantischen Schritt zur Implementierung von Energiespeichern im Multi-Gigawatt-Maßstab durchzuführen. Nur so ein massives Speichervolumen kann ein Netz, das auf erneuerbaren Energien basiert, so zuverlässig machen, dass es dieselbe Stabilität wie ein herkömmliches Netzes auf Basis fossiler Brennstoffe erreicht.

Sicherstellung einer stabilen, zuverlässigen Netzversorgung bei der Integration erneuerbarer Energiequellen
Bei Danfoss Drives engagieren wir uns für die Unterstützung des grünen Wandels. Eine große Herausforderung für unsere Kunden besteht in der Integration unterschiedlicher Energieerzeugungs- und Energiespeichersysteme in ein einziges Netz. Dies kann zu Problemen hinsichtlich der Netzqualität und -stabilität führen. Deshalb bieten wir bei Danfoss Drives effiziente Frequenzumrichter und Leistungswandler zur Bekämpfung von Inkonsistenzen sowie zur Sicherstellung einer stabilen und zuverlässigen Netzversorgung an.
Danfoss-Technologien sind ein bewährter Wegbereiter für eine konsistente Stromversorgung und netzfreundliche Lösungen. Wir stellen ein breites Portfolio an Produkten für Ihre Energiespeicherlösung bereit. Danfoss bietet netzfreundliche Energiewandlungslösungen mit beeindruckender Energieeffizienz, die speziell für Energiespeicherlösungen entwickelt wurden.
Mit niedrigen Oberschwingungsverzerrungen, einstellbarem Leistungsfaktor und anderen netzfreundlichen Funktionen gewährleistet die Unterstützung durch Danfoss-Lösungen, dass Ihre Stromversorgung wettbewerbsfähig und netzkonform ist. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Energiewandlung für Energiespeicherlösungen und seiner weltweit führenden Position ist Danfoss Ihr idealer Begleiter für Investitionen in Energiespeichertechnologien.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Energiewandlungslösungen von Danfoss Sie dabei unterstützen, die Netzstabilität und -konformität zu gewährleisten und gleichzeitig Ihre Investitionskosten zu reduzieren?
Netzunterstützung

Hinter dem Zähler und vor dem Zähler
In einem herkömmlichen Energiemarkt gibt es zwei Hauptakteure im Elektrizitätsnetz. Der erste Akteur ist der alleinige Eigentümer und Betreiber des Energieerzeugungssystems und des Energieübertragungsnetzes.
Zweiter Akteur ist der Verbraucher – ein Werks- oder Hauseigentümer, der das lokale Mikronetz auf seinem eigenen Grundstück besitzt.
Der Energiezähler ist der Punkt, der beide voneinander trennt. Vor dem Zähler (FTM) befindet sich die Energieerzeugung und die Energieübertragung, während der Bereich hinter dem Zähler (BTM) den Energieverbraucher repräsentiert.
Seit den neunziger Jahren hat sich der Energiemarkt jedoch rasant weiterentwickelt, sodass es heute in vielen Länder einen liberalisierten Energiemarkt gibt.
In einem liberalisierten Markt befinden sich Energieerzeugung und Energieübertragung im Besitz unterschiedlicher Unternehmen. Der FTM-Bereich teilt sich in zwei Gruppen von Marktakteuren auf: den Netzbetreiber, der ein Monopol für die Energieübertragungsinfrastruktur besitzt, und Energieerzeuger, die in einem freien Markt agieren.

Wie Energiespeicherung zum Wohlstand und zu einer sicheren Energieversorgung beiträgt
Wir haben bereits erläutert, warum die Energiespeicherung unerlässlich ist, um erneuerbare Energien als Hauptenergiequelle im Netz zu etablieren: Die Energiespeicherung überbrückt Unterschiede zwischen Energieversorgung und Energiebedarf zu verschiedenen Tageszeiten.
Die Energiespeicherung unterstützt aber nicht nur eine nachhaltige Energieversorgung im Hinblick auf die Dekarbonisierung. Sie ermöglicht uns auch einen modernen, luxuriösen Lebensstil mit dem Komfort der Mobilität in Form von Elektro-LKW, Schiffen mit Elektroantrieb, Zubehör wie batteriebetriebenen Laptops, und in Form persönlicher Transportmittel, wie Elektroautos und E-Bikes. Die Gesellschaft kann sich ein Leben ohne diese Annehmlichkeiten nicht mehr vorstellen und hätte keine Motivation zur Dekarbonisierung, wenn es diese plötzlich nicht mehr gäbe.
Ohne Energiespeicherung ist es aber nicht möglich, Wohlstand und Energiesicherheit in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Ohne Energiespeicherung besteht unsere einzige Alternative in der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen, wie mit gasbetriebenen Erzeugungsanlagen und benzinbetriebenen Transportmitteln. Die Gesellschaft weiß bereits seit langem, dass eine Energieversorgung auf Basis fossiler Brennstoffe den grenzüberschreitenden Import von Energie erfordert. Doch dies erhöht die Anfälligkeit der Länder gegen Energiesicherheitsrisiken. Eine fossile Versorgungsbasis ist auch nicht im Sinne der Dekarbonisierung. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, während wir gleichzeitig einen angenehmen, komfortablen Lebensstil beibehalten wollen.
Wie Energiespeicher für eine ausreichende, zuverlässige Energieversorgung mit hoher Netzqualität sorgen
Durch die Gewährleistung einer flexiblen, zuverlässigen und sauberen Energieversorgung spielen Energiespeicher eine entscheidende Rolle beim Übergang zu einem nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und effizienteren Energiesystem. Höhere Flexibilität, Zuverlässigkeit und Netzqualität durch Energiespeicher:



Denken Sie an die Spannungsqualität für ein stabiles Netz
Wir nutzen Energiespeicher zur Überbrückung der periodischen Niveauunterschiede zwischen Energieversorgung und Energiebedarf. Bei der Einführung von Energiespeichersystemen reicht es aber nicht aus, nur genug Energie bereitzustellen. Eine hohe Netzqualität ist ebenfalls unerlässlich – sie muss gewährleisten, dass das verteilte Netz sowohl bei der Netzbildung als auch im Rahmen der Netznachführung stets stabil und effizient bleibt. Die Gewährleistung einer akzeptablen Spannungsqualität ist eine Bürde, die sich alle Beteiligten in einem erneuerbaren Netz teilen müssen. Dieses Problem wird normalerweise durch die Verwendung von Netzcodes in einem großen Energieversorgungssystem oder von so genannten landesweiten Netzen gelöst. Danfoss unterstützt die Netzstabilität und -flexibilität, indem es sowohl eine Netznachführungsregelung mit Netzcodes als auch Regelungsmodi zur Netzbildung anbietet.
Kleinere Netze oder absichtliche Inselnetze erfordern dieselben Grundvoraussetzungen. Das Netz muss eine ausreichende Spannungsqualität, genügend Kurzschlussstrom sowie akzeptable Oberschwingungen und Oberschwingungsanteile höherer Ordnung aufweisen. Außerdem dürfen die Regler im Netz keine Instabilität erzeugen. Einige der Faktoren, die zu einer guten Netzqualität beitragen, sind:




Wie Batterie-Energiespeicher Einnahmequellen generieren
Intelligente Netze mit integrierten Energiespeichern ermöglichen eine zeitversetzte Energieabgabe, um Schwankungen auszugleichen, die bei einer Energieerzeugung aus vielen erneuerbaren Energiequellen naturgemäß auftreten. Das Energiespeichersystem kann bei Energieknappheit der Versorgungsquelle, z. B. infolge eines Lastabwurfs oder ungeplanten Stromausfalls, die Energieversorgung puffern.
Batterie-Energiespeichersysteme stellen einem verteilten Netz, einem Industrienetz oder einem DC-Schiffsnetz alternative Stromquellen bereit. Erzeugt ein System zu viel Energie, kann das System die überschüssige Energie direkt in den Speicher leiten. Bei hohem Energiebedarf lässt sich das Speichermedium zu folgenden Zwecken als zusätzliche Energiequelle nutzen:
- Senkung der Betriebskosten (OPEX)
- Verbesserung der Systemeffizienz
- Steigerung der Systemverfügbarkeit

Intelligente Netze möglich machen
Intelligente Netze mit integrierter Energiespeicherung ermöglichen eine zeitversetzte Energieabgabe, um Schwankungen auszugleichen, die bei einer Energieerzeugung aus vielen erneuerbaren Energiequellen naturgemäß auftreten.
Sehen Sie in diesem Video, wie



Erfahren Sie mehr zum Abfangen von Lastspitzen, zur zeitversetzten Energieabgabe und zu Puffer-Stromversorgungen: Intelligente Leistungswandlung in intelligenten Netzen | Danfoss
Unsere Lösungen

Energiespeicherlösungen (ESS)
Energiespeichersysteme sammeln überschüssige Energie, die in Zeiten mit geringem Bedarf oder hoher Verfügbarkeit von Solar- und Windenergie – oder einer anderen erneuerbaren Energiequelle – erzeugt wird, und speichern diese zur künftigen Nutzung. Die Energiespeicherung ist ein Schlüsselfaktor für die Energiesicherheit von dezentralen Netzen, da sie zeitnah, nachhaltig und kostengünstig den Zugriff auf Energiequellen sicherstellt.
Energie kann in verschiedenen Formen gespeichert werden, unter anderem in Form elektrischer Energie in Batterie-Energiespeichersystemen oder in Kondensatoren, als mechanische Energie in Schwungrädern oder Pumpspeicher-Wasserkraftwerken, oder in Lithium-Ionen-Batterien, Wärmespeichern, Durchflussbatterien bzw. Druckluftspeicherkraftwerken.
Die gespeicherte Energie kann zum Einsatz kommen, wenn der Energiebedarf häufig das Angebot übersteigt oder auch in Spitzenzeiten, um zusätzliche Energie oder Dienste für das Netz oder spezielle Anwendungen bereitzustellen.

Wegbereiter für intelligente Netze
Intelligente Netze mit integrierter Energiespeicherung ermöglichen eine zeitversetzte Energieabgabe. Damit gleichen sie Schwankungen aus, die bei Energieerzeugung mit vielen erneuerbaren Energiequellen naturgemäß auftreten. Das Energiespeichersystem kann bei Energieknappheit der Versorgungsquelle, z. B. infolge eines Lastabwurfs oder ungeplanten Stromausfalls, die Energieversorgung puffern. Bei einem Netzausfall ermöglicht es die Unterstützung durch den Energiespeicher, dass Verbraucher ihren Betrieb für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten können.

Industrielles DC-Back-up
Energiespeicher zur Stabilisierung der Stromversorgung bei unerwarteten Netzschwankungen. Wir können das Problem auf verschiedenen Ebenen von BTM-Anwendungen lösen. In diesem Beispiel dient ein industrielles DC-Back-up dazu, eine konstante Stromversorgung für bestimmte kritische Anwendungen in einem Werk sicherzustellen.
Batterie-Energiespeichersysteme können
- die Netzflexibilität und -resilienz erhöhen – dies ermöglicht ein besseres Management von Angebots- und Bedarfsschwankungen, des Abfangens von Lastspitzen und von Lastverschiebungen
- die Effizienz des Gesamtsystems steigern, indem sie überschüssige Energie erfassen und nutzen, die ansonsten verschwendet würde,
- die Zuverlässigkeit und Stabilität der Stromversorgung in Form einer Puffer-Stromversorgung erhöhen, was das Risiko von Stromausfällen reduziert und die Leistungsfähigkeit des Netzes verbessert
Daher bietet die Energiespeicherung Firmen und Versorgungsunternehmen folgende Wettbewerbschancen:
- Minimierung oder Verzögerung von Investitionsausgaben (CAPEX)
- Optimierung der Systemgröße zur Vermeidung von Überkapazitäten
- Verschiebung von Infrastruktur-Investitionen
- Unterstützung einer dezentralen Energieerzeugung
- Abschwächung von Energieschwankungen, z. B. bei Solar- und Windenergie
- Vereinfachung der Integration erneuerbarer Energiequellen in das Netzsystem
Anwendungen
Intelligente Netze, die sich auf Energiespeicherung stützen: Solar- und Windenergie

Bei einer Integration von Energiespeichertechnologien und verschiedenen Energiequellen in das dezentrale Netz verbessern intelligente Energiewandlungslösungen von Danfoss die Netz-Performance und reduzieren den Investitionsbedarf – dank der vorzertifizierten Compliance unter Nutzung strenger Netzcodes.
Diese norwegische Fährverbindung nutzt ein intelligentes Management von Energie- und Batteriespeichersystemen zur Optimierung einer schnellen Aufladung und zur Reduzierung der CO2-Emissionen.

Elektrifizierung des Transportsektors
Aufgrund der Dekarbonisierung werden wir in Zukunft in allen Sektoren viel mehr elektrische Energie verbrauchen. Insgesamt werden 200–300 % mehr Energie durch die elektrische Energieinfrastruktur fließen müssen, wobei der Transportsektor für einen wesentlichen Anteil dieses Bedarfs verantwortlich ist.
Trotz unserer Dekarbonisierungsziele müssen wir akzeptieren, dass die heutige Netzinfrastruktur noch nicht für den Bedarf von künftigen Ladestationen für Elektroautos und E-LKW ausgelegt ist. Bei einem erhöhten Bedarf in Spitzenzeiten wird die Stabilität des Ladevorgangs für ein Fahrzeug durch die Kapazität des örtlichen Transformators begrenzt. Verwenden Sie zur Gewährleistung von Stabilität ein Energiespeichersystem, welches das Netz in Spitzenbelastungszeiten unterstützt. Für den Netzbetreiber ist die Energiespeicherung eine bessere Wahl als die alternative Problemlösung, bei der die Kapazität der Übertragungsleitungen erhöht wird.
Welche Vorteile bietet die Meisterung der Netzstabilität für eine zuverlässige Schnellaufladung?
- Verringerung oder Vermeidung von Anlagekosten (CAPEX). Durch eine aktive Steuerung, Überwachung und Stützung des Netzes mit lokalen Batterien können Sie die hohen Energiespitzenwerte erreichen, die für eine schnelle Aufladung entscheidend sind, ohne in die Netzinfrastruktur zu investieren. Dies wird durch die Verwendung lokaler Batterien mit einer Lastspitzen-Abfangfunktion erreicht. Die Lastspitzen-Abfangfunktion optimiert den Energiefluss zwischen der Stromversorgung und der lokalen Speicherung, um auf Bedarfsspitzen zu reagieren, ohne das Versorgungsnetz zu unterbrechen. Die überschüssige Energie lässt sich zu Zeiten geringen Bedarfs und niedriger Kosten speichern.
- Senken der Betriebskosten (OPEX). Nutzen Sie Ökostrom zum Laden eines Batterie-Energiespeichersystems (BESS), welches das Ladesystem versorgt. Wenn dieser Ökostrom lokal produziert und verbraucht wird, werden die Betriebskosten minimiert.

ESS-Unterstützung für DC-Netze
Gleichstromnetze bieten mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Wechselstromnetzen. Sie sind effizienter und nutzen weniger Kupfer. Außerdem lassen sich Gleichstromnetze einfacher betreiben, was den Bedarf an USV-Kapazität verringert und die Verwendung verschiedener Batterietypen ermöglicht. Sie minimieren auch die Auswirkungen von Ausfällen und gewährleisten einen stabilen Betrieb von Servern und Systemen mit zuverlässigem Schutz. Darüber hinaus ermöglichen DC-Netze einen schnellen Anlauf von Reservegeneratoren. Energiespeichersysteme (ESS) mit Frequenzumrichtern von Danfoss verbessern Ihr Gleichstromnetz, indem sie folgende Vorteile bieten:
- Geringere Betriebs- und Investitionskosten durch weniger Komponenten und weniger Kupfer
- Gesteigerte Energieeffizienz
- Rückspeisungs- und Redundanzfunktionen
- Möglichkeit zur Nutzung von überschüssiger Wärme aus einem flüssiggekühlten System
Die Modularität von Gleichstromnetzen verkürzt die Installations- und Inbetriebnahmezeit, bietet Flexibilität zur Kapazitätserweiterung und spart Platz. Darüber hinaus harmonisieren Gleichstromnetze durch eine zentrale AFE-Versorgung die Integration aller Frequenzumrichter in das Gleichstromsystem, einschließlich von Kältemaschinen sowie Lüftern und Pumpen, was zu einer Gesamtoberschwingungsverzerrung (THDI) von unter 5 % führt.
Kurzschlussschutz mit Simulations-Tools
Wenn eine große Anzahl von Frequenzumrichtern an ein DC-Netz angeschlossen wird, ist eine Durchführung von Kurzschlussstudien erforderlich. Danfoss DCGuard ermöglicht eine schnelle Trennung und volle Selektivität mehrerer Gleichstromnetze. Außerdem bietet es einen Halbleiterschutz, der DC-Fehlerströme innerhalb von Mikrosekunden erkennt und unterbricht. Dies gewährleistet die Stabilität des Gleichstromnetzes, schützt umliegende Geräte und ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb. Das Gerät ermöglicht auch eine korrekte Systemselektivität, verhindert Überspannungsspitzen bei Stromunterbrechungen und kann zwei verschiedene DC-Netze mit Spannungsunterschieden verbinden.
DCGuard ermöglicht die Simulation von Kurzschlüssen und Selektivitätsstudien mit der Möglichkeit, Kurzschlüsse an verschiedenen Stellen im DC-Netz zu platzieren und das Verhalten von Frequenzumrichtern, Sammelschienen und Sicherungen zu studieren. Die Simulationen liefern automatische Berichte mit Informationen über das Stromverhalten bei Kurzschluss.

Die Zukunft erneuerbarer Energien: Wasserstoff und andere umweltfreundliche Brennstoffe
In maritimen Anwendungen eignet sich die Batteriespeicherung ideal zur Stromversorgung des Schiffsantriebs über kürzere Strecken, während für längere Reisen umweltfreundliche Kraftstoffe (wie Methanol, verdichteter Wasserstoff, flüssiger Wasserstoff oder Brennstoffzellen auf Ammoniakbasis) gut geeignet sind. Eine Kombination dieser beiden Technologien vergrößert die Reichweite des Schiffs. Brennstoffzellen können zwar das Schiff antreiben, aber keine überschüssige Energie speichern. Diese lässt sich stattdessen in einem Batterie-Energiespeichersystem speichern, um Verschwendung zu vermeiden. Die beschriebene Integration bietet eine vielversprechende Lösung für die Zukunft der Schifffahrtsindustrie.
Wie nützen Energiespeichersysteme der Schifffahrtsindustrie? Erfahren Sie mehr und lesen Sie unser Whitepaper.

Energiespeicher für die Landstromversorgung
Ein Energiespeichersystem ist nicht nur an Bord von Schiffen von großer Bedeutung, sondern auch für Onshore-Anwendungen wie die Landstromversorgung.
Die Landstromversorgung, auch als „Cold Ironing“ bezeichnet, ist der Prozess der landseitigen Bereitstellung von elektrischem Strom für ein angedocktes Schiff. Das ermöglicht es, dass sich die Hilfsmotoren des Schiffs ausschalten lassen und die Verbrennung von Dieselkraftstoff aufhört. Dies dient einem einzigen Zweck: Strom aus dem nationalen Stromnetz (oder einem lokalen Netz) auf das festgemachte Schiff zu bringen und dadurch die dieselbetriebenen Generatoren überflüssig zu machen. Die Gründe, die für eine Landstromversorgung sprechen, sind überwältigend. Wenn ein Schiff an die Landstromversorgung angeschlossen ist, können die gesamten Schadstoffemissionen beispielsweise um bis zu 98 % reduziert werden, solange der genutzte Strom aus dem regionalen Stromnetz kommt.
In Häfen ist die Landstromversorgung nicht nur gut für die Dekarbonisierung, sondern auch zur Beseitigung der Luftverschmutzung (NOx, SOx und Feinstaub) und zur Lärmbekämpfung auf im Hafen liegenden Schiffen.
Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für Energiespeichertechnologien, einschließlich von Batterieenergiespeichern, im Bereich der Landstromversorgung? Lesen Sie mehr dazu in unserem Whitepaper: „Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie“.
Hervorgehobene Produkte

iC7-Hybrid
Ihr Einstieg in die intelligente Leistungswandlung.
Der iC7-Hybrid ist für alle Anwendungen zur Leistungswandlung optimiert; er bietet eine unübertroffene Leistungsdichte mit einer neuen Filtertechnologie.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energiespeicher von QINOUS optimieren weltweit die kombinierte EnergieerzeugungDie Nachfrage nach Elektrifizierungs- und Hybridlösungen wächst rasant. Der deutsche Energiespeicherhersteller QINOUS GmbH war einer der ersten Danfoss-Kunden, der bereits lange Zeit an derartigen Lösungen gearbeitet hatte, bevor diese zum „heißen Thema“ in der Energiewirtschaft wurden.
News
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss erwirbt 1500-V-DC-Wandlertechnologie zur Erweiterung des ElektrifizierungsportfoliosMittwoch, 10. Januar 2024Danfoss Drives kündigt den Erwerb des ACE300 und die Übernahme des Produktteams des finnischen Unternehmens Ampner Oy an. Es handelt sich bei der Lösung um einen speziellen 1500-V-DC-Wandler. Danfoss Drives integriert den Leistungswandler in das Portfolio der Elektrifizierungslösungen, wobei der Schwerpunkt auf Smart Grids und der Energiespeicherung liegt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Marine - Kombination führender Elektrifizierungstechnologien und langjähriger ErfahrungDonnerstag, 1. Juni 2023Um das starke Wachstum im Marinemarkt bedienen zu können, hat Danfoss jetzt Mitarbeiter und Kompetenzen in Danfoss Marine gebündelt. Der neue Bereich bietet ein breites Portfolio an elektrischen Antrieben, elektrischen Maschinen sowie Dienstleistungen, die alle Marine- und Offshore-Anwendungen sowie alle Schiffstypen und -größen umfassen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Erste Wasserstoffproduktion in der größten Elektrolyseanlage EuropasDienstag, 10. Januar 2023Das HySynergy-Projekt in Fredericia, Dänemark, hat zum ersten Mal erfolgreich Wasserstoff produziert, was einen wichtigen Meilenstein für die Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff als saubere Energiequelle darstellt.