Condition Monitoring mit Remote Monitoring verbessern

  • Übersicht
  • Hervorgehobene Produkte

Die Leistung von Daten entfesseln

In der schnelllebigen Fertigungslandschaft von heute ist effektives Condition Monitoring unbedingt erforderlich, um die Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit kritischer Anlagen zu gewährleisten. Mit fortschreitender Technologie wurde Remote Monitoring zum Game Changer,da Anwender in Echtzeit auf Daten zugreifen, durch rechtzeitiges Eingreifen Unterbrechungen vermeiden, die Performance optimieren und fundierte Entscheidungen treffen können.

Wählen Sie die Condition Monitoring-Schnittstellen, die Ihre Anforderungen erfüllt

Hier schauen wir uns die Vorteile und Funktionen des Remote Monitoring für das Condition Monitoring insbesondere mit DrivePro® Remote Monitoring Service an.

Danfoss versteht, dass die Anforderungen jedes Anwenders einzigartig sind. Daher bieten sie eine Auswahl von Datenschnittstellen für Condition Monitoring an, sodass alle individuellen Präferenzen erfüllt werden. Dazu zählen:

  • grafische oder WLAN-Displays (LCP102 und LCP103)
  • Optionen mit integrierten Modbus RTU und Feldbus (PROFINET, EtherNet, etc.)
  • DrivePro® Remote Monitoring
  • Das PC-Tool VLT® Motion Control Tool MCT 10 mit Condition Monitoring System Plug-in/einfacher Inbetriebnahme

Verschiedene Benutzerschnittstellen geben Anwendern die Möglichkeit zur komfortablen Einsicht und Interpretation des Status und der Daten, die von integrierten Umrichterfunktionen verarbeitet wurden.

Verbesserter Schutz mit Online Condition Monitoring und Informationsanzeige

Das Angebot von Danfoss unterscheidet sich maßgeblich durch die Verarbeitung der Sensorsignale im Umrichter selbst. Das schützt nicht nur die Anwendung, sondern liefert zudem wertvolle Statusinformationen über die Benutzerschnittstelle. Diese integrierte Funktion sorgt dafür, dass die Anwender direkt auf kritische Datenzugreifen können, was schnelle Reaktionen bei Problemen und umittelbare Entscheidungen ermöglicht.

Wie funktioniert Remote Condition Monitoring?

Der DrivePro® Remote Monitoring Service verbindet den Umrichter des Kunden mit einem Web-Browser, welcher mit der Danfoss Cloud verknüpft ist. Dank des Expertensupports von Danfoss ist die Integration von einer Cloud in die andere problemlos möglich. Gepufferte Umrichterdaten können so nahtlos in jede Plattform – ob in der Cloud oder vor Ort – integriert werden, beispielsweise Siemens MindSphere. Dank dieser Systemunabhängigkeit ist die konsistente Integration mit allen Automatisierungsplattformen möglich, was die Zugänglichkeit und Analyse der Daten verbessert.

Vorteile eines Online Monitoring System

Sofortige Alarme und schnelle Reaktionen

Fällt ein Umrichter aus, werden die Nutzer sofort alarmiert, was schnelle Reaktionen ermöglicht und so Ausfallzeiten minimiert.

Schneller Zugriff auf wesentliche Informationen

Wesentliche Umrichterdaten und -parameter werden in der Cloud gespeichert, damit Anwender schnell und unkompliziert auf alle Informationen zugreifen können, die sie für die Fehlersuche und -behebung sowie Entscheidungen brauchen.

Präzise Messungen und Analysen in Echtzeit

Der Service liefert präzise Echtzeit-Messungen und Key Performance Indicators (KPIs) von den Umrichtern, damit Anwender die Performance-Trends überwachen und potenzielle Probleme identifzieren können, bevor sie eskalieren.

Predictive Maintenance-Planung

Mithilfe der Analyse von Datentrends und -mustern können Anwender Predictive Maintenance-Strategien implementieren undso proaktiv potenzielle Ausfälle von Schlüsselkomponenten verhindern sowie die Anlagenleistung optimieren.

Fehlersuche und -behebung von Danfoss Ingenieuren

Der DrivePro® Remote Monitoring Service garantiert Zugang zu technischem Support und der Erfahrung von Danfoss Ingenieuren, damit die Anwender bei der Fehlersuche und -behebung bei komplexen Problemen die nötige Sachkenntniss und Unterstützung haben.

Remote Monitoring unzugänglicher Lüftermotoren

Im „Universe Science Park“ in Dänemark sind die Motoren der Attraktion „Beat the Storm“ sehr schlecht zugänglich. Physische Prüfungen der Lüfter, Motoren und Kabel sind zeitaufwändig. Daher ist es höchst wertvoll, dass diese nicht jährlich demontiert werden müssen, sondern stattdessen remote auf Vibrationen und Leistungsabfall überwacht werden können. Die Mitarbeiter können früh eingreifen und so kritische Fehler verhindern. CBM dient hier als unsichtbares Sicherheitsnetz, welches das System von Innen schützt.

Remote Condition Monitoring unterstützt Sie bei fundierten Entscheidungen

Remote Monitoring Services verbessern die Zustandsüberwachung, sodass Anwender von jedem Ort aus auf Daten zugreifen und fundierte Entscheidungen treffen können. Der umfassende DrivePro® Remote Monitoring-Service liefert nicht nur sofortige Alarme und schnelle Reaktionen auf Fehler, sondern garantiert auch schnellen Zugriff auf wesentliche Informationen, Predictive Maintenance-Funktionen und Expertenrat. Entscheiden sich Unternehmen für Remote Monitoring in Verbindung mit Condition Monitoring können sie die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen sowie die Produktivität steigern und somit einen Wettbewerbsvorteil in der modernen, schnelllebigen Fertigungslandschaft erzielen.

Remote Condition Monitoring in einem Kühlhaus im Einsatz

Bei der Rivoira Group in Italien steuert der Kühlexperte Gaudino Refrigerazione mit intelligenten Danfoss Umrichtern Kompressoren in Kühlräumen, um die Apfelernte unter kontrollierten Bedingungen zu lagern. Die integrierte Condition Monitoring System-Funktion der Umrichter liefert den Bedienern mittels Vibrationsanalyse der rotierenden Komponenten neue Überwachungsergebnisse und umfassende Diagnosefunktionen. Die CBM-Lösung basiert auf der Datenerhebungs- und verarbeitungsfunktion der VLT®-Umrichter.

Das Kühlsystem verfügt außerdem über ein individualisiertes DrivePro® Remote Monitoring-System. Mittels Cloud-basierter Technologie können die Ingenieure von Gaudino Refrigerazione rund um die Uhr auf detaillierte Informationen der Umrichter zu 3 Applikationen zugreifen: ein Evaporationskondensator, ein Saugabscheider sowie einen Trägkeits- und Pumptank für Glykol mit 15.000 Litern Volumen. Mit dieser Funktion können sie die Leistung überwachen und analysieren sowie die Produktion aufrecht erhalten, während sie ungeplante Ausfälle minimieren. Das System schickt bei Fehlern sofort eine Warnung, damit das Serviceteam direkt reagieren kann.

Erfahren Sie mehr über die integrierten CBM-Lösungen bei der Rivoira Group

Weitere Themen zu Condition Monitoring

Hervorgehobene Produkte

Danfoss Produkte mit Condition Monitoring

  • if (isSmallPicture) { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    Der FC 103 kann Verdichter, Pumpen und Lüfter regeln und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen in Kälteanlagen.

  • VLT® AutomationDrive FC301/302 - Technische Daten
  • if (isSmallPicture) { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet; } else if (isBigColumns) { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet } else { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet }
    VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic Drive

    Die Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.

  • if (isSmallPicture) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit; } else if (isBigColumns) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit } else { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit }
    VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros

    Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP System Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP System Drive } else { VACON® NXP System Drive }
    VACON® NXP System Drive

    Der VACON® NXP System Drive ist ein umfassendes DC-Bus-Frequenzumrichtersystem, das auf die Anforderungen der Schwerindustrie zugeschnitten ist. Alle Abschnitte sind nach ihrer Funktion gruppiert, wodurch Sie jede Installationsphase individuell nach Ihren Anforderungen planen können.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus } else { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus }
    VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

    Die VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über ein hervorragendes Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Platz nur beschränkt vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Es lässt sich eine hohe Schutzart erzielen (IP54 oder höher), und ihr Einbau ist an fast jedem Standort in einer Anlage oder auf einem Schiff möglich. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive } else { VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive }
    VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive

    VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drives sind in ein stabiles Gehäuse integriert, was einen Einsatz auch unter rauesten Bedingungen möglich macht. Dank der hohen Schutzart (IP54) ist ein Einsatz dieser Antriebe fast überall in Werksanlagen oder auf Schiffen möglich. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Die VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP DCGuard; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP DCGuard } else { VACON® NXP DCGuard }
    VACON® NXP DCGuard

    VACON® NXP DCGuard™ bietet zuverlässigen Kurzschlussschutz für volle Selektivität in Gleichstromnetzen und stellt im Falle eines Fehlers die rasche Trennung sicher.

Erste Innovationen von Danfoss

CMB entstand aus einer Reihe von ersten Innovationen bei Danfoss. Danfoss strebt danach, sich von Mitbewerbern im Markt durch intelligten Funktionen im Umrichter zu unterscheiden, um die erforderlichen externen Komponenten zu reduzieren.