Benötigen Sie eine innovative Motorsteuerung?
Bei der iC7-Serie können Sie dank innovativer Steuerung und zusätzlicher Sensoren für mehr Präzision hochdynamische Anwendungen einfach mit einem Frequenzumrichter steuern.
Reduzierte Komplexität, souveräne Leistung
Was wäre, wenn die Regelungsleistung ohne Rückführung an jene mit Rückführung herankäme? Mit der iC7-Serie erhalten Sie auch bei niedrigen Drehzahlen eine optimale Wellenleistung – mit oder ohne Rückführung. Die automatische Motoranpassung im Stillstand ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme.

Reaktionsschnelle Wellenleistung
Hohe Drehmomentgenauigkeit in Regelkreisen mit und ohne Rückführung mit blitzschneller Reaktion – unabhängig von der Drehzahl. Höhere Leistung, niedrigere Oberschwingungen und volle Konformität – jederzeit.
Souveräne Leistung bei niedrigen Drehzahlen ohne Geber
Bei der geberlosen Steuerung sorgt die iC7-Serie dank neuartiger Steuerungsalgorithmen für eine optimierte Motorsteuerungsleistung bei niedrigen Drehzahlen, ganz ohne Drehgeber.
Hochdynamische Ansprache
Die iC7 Serie bietet aufgrund der marktweit führenden Leistungsfähigkeit an der Welle eine sehr schnelle Reaktion. Viele Anwendungen, die in der Vergangenheit geberbasiert waren, können nun ohne Geber laufen. Bitte beachten Sie, dass Geber hauptsächlich aus Sicherheitsgründen in einigen Anwendungen weiterhin benötigt werden.
Maschinenleistung auf nächstem Level
Profitieren Sie von einer verbesserten Leistungsfähigkeit mit mehr eingebauten Sensoren und gesteigerter Rechenleistung. Der Motor reagiert konsequent auf Befehle, so dass Maschinenleistung und Produktqualität maximiert werden.

Schnellerer Projektstart
Die automatische Motoranpassung (AMA) im Stillstand reduziert die Komplexität und den Zeitaufwand bei der Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern in anspruchsvollen Anwendungen sowohl bei geberbasierter als auch bei geberloser Steuerung ohne Rückführung. Für eine gleichmäßige Leistung sind weder aufwändige Anpassungsverfahren noch eine manuelle Anpassung erforderlich, und Sie können die wichtigsten Motorparameter ermitteln, ohne die Motorlast entkoppeln zu müssen.
Automatisierte Inbetriebnahme
Für eine einfache Inbetriebnahme misst die automatische Motoranpassung (AMA) die elektrischen Parameter des Motors und optimiert ihn:
- Der Frequenzumrichter misst die elektrischen Parameter des Motors im Stillstand (AMA-Funktion)
Wenn der Motortyp bekannt ist, nimmt der Frequenzumrichter eine Auswahl der richtigen Steueralgorithmen vor. Die AMA im Stillstand ist ein elektrisches Verfahren, das die für eine zuverlässige Performance erforderlichen motorspezifischen Parameter ermittelt, während die Motorwelle stillsteht. AMA im Stillstand unterstützt alle typischen Motortechnologien, einschließlich Asynchronmotoren (IM), Oberflächen-PM-Motoren (SPM) und Innen-PM-Motoren (IPM). - Bei Bedarf kann der Frequenzumrichter dann auch die Trägheit der Motorlast messen und eine automatische Abstimmung des Drehzahlreglers durchführen
Die letzte Stufe der Anfahrsequenz besteht darin, die Rotationsträgheit zu ermitteln und bei Bedarf die Drehzahlregelung abzustimmen. Die Trägheit wird gemessen und im Drehzahlregler mit automatischer Abstimmung verwendet.

Anpassungsfähige Steuerung
Sie können die Steuerung auf Ihre spezifische Anwendung abstimmen, indem Sie die am besten geeignete integrierte Anwendungssoftware auswählen. Jede Anwendung bietet spezielle Steuerfunktionen für die spezifischen Anforderungen bestimmter Branchen.
Netzüberwachungsfunktionalität
Die netzseitige Spannungsmessung ermöglicht es dem Frequenzumrichter, die Versorgungsspannung, die Oberschwingungsverzerrung und die Frequenz zu überwachen, um die Diagnose von Problemen mit der Netzqualität zu erleichtern.
Auswirkung der Motorsteuerung auf die dynamische Leistung
Mit Hilfe von Intelligenz kann die Leistungsfähigkeit maximiert werden. Mit zahlreichen integrierten Sensoren bieten die Frequenzumrichter der iC7-Serie Motorsteuerungslösungen für ein breites Spektrum von Anwendungsanforderungen:
- FVC+ Flux-Vektor-Regelung
- FVC+ mit Geber sorgt für beste Leistung und erfordert die Messung der Motorwellenposition
- FVC+ ohne Geber (ohne Rückführung) bietet eine hochdynamische Leistung und erweiterte Zusatzfunktionen
- VVC+: Die Spannungsvektorsteuerung ist ein robustes Konzept, das für Lüfter, Pumpen und Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet ist
- Einfache U/f-Steuerung: Basiskonzept, das hauptsächlich in speziellen Anwendungen eingesetzt wird, bei denen die U/F-Kennlinie des Motors manuell eingestellt werden kann
Auswirkungen der Motorsteuerung auf den Wirkungsgrad
Die Motorsteuerung sorgt dafür, dass der Motor immer mit dem maximal möglichen Drehmoment für den jeweiligen Strom läuft – dies gewährleistet den höchstmöglichen Wirkungsgrad des Motors. Max. Drehmoment je Ampere (MTPA).
Mit den Frequenzumrichtern der iC7-Serie erzielen Sie immer den bestmöglichen Wirkungsgrad, unabhängig davon, welchen Motor Sie verwenden.
Frequenzumrichter der iC7-Serie verwenden die AMA-Funktion zur Ermittlung der Motorparameter und zur Optimierung der Motorsteuerung für einen maximalen Wirkungsgrad.
Bei Asynchronmotoren reduziert die Funktion der automatischen Energieoptimierung (AEO) den Magnetisierungsfluss im Motor in Übereinstimmung mit dem Arbeitspunkt. Die AEO wird häufig in Pumpen und Lüftern eingesetzt, bei denen der Motor unter Teillastbedingungen kontinuierlich läuft, sowie in Anwendungen mit fester Drehzahl wie z. B. Rolltreppen.
Bei Synchronmotoren verwenden die Frequenzumrichter der iC7-Serie einen Steuerungsansatz mit maximalem Drehmoment pro Ampere (Maximum Torque Per Ampere, MTPA), um eine maximale Motoreffizienz zu gewährleisten. Die Eisenverluste bei Synchronmotoren sind deutlich geringer als bei Asynchronmotoren. Bei Synchronmotoren wie beispielsweise Permanentmagnetmotoren (PM-Motor) sieht die Strategie zur Optimierung des Wirkungsgrads daher eine Reduzierung der Kupferverluste vor.
Funktionen und Vorteile
Hochdynamische Leistung: Höchste Maschinengenauigkeit durch souveräne Wellenleistung, auch für den Betrieb ohne Geber
Höchste Leistung bei niedrigen Drehzahlen auch im Betrieb ohne Rückführung
Die schnelle Inbetriebnahme über automatische Motoranpassung (AMA) im Stillstand sorgt für maximale Energieffizienz in jedem Motor
Mehr integrierte Sensoren für bessere Leistung
Die integrierte Applikationssoftware ermöglicht eine flexible Auswahl an Steuerfunktionen, die für Ihre Anwendung optimiert sind