• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Änderung der Grenzwerte für brennbare Kältemittel in IEC 60335-2-89

Neue Füllgrenzen für brennbare Kältemittel: Antworten auf Ihre Fragen

Anfang 2019 überarbeitete die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) ihre Sicherheitsnorm IEC 60335-2-89 und hob die Füllgrenze für brennbare Kältemittel in autonomen Gewerbekältegeräten an.
Diese Nachricht ist wichtig, da der Übergang zu Kältemitteln mit geringem Treibhauspotenzial (GWP) dazu führen wird, dass in der Gewerbekältetechnik zunehmend brennbare Kältemittel wie Propan (R290) und Isobutan (R600a) zum Einsatz kommen werden.
Die Änderung hat jedoch das Potenzial, einige Verwirrung zu stiften. Die neuen Füllgrenzen treten beispielsweise in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten in Kraft und gelten dabei für einen Teil der Anwendungen, jedoch nicht für alle. Außerdem hängen sie von der Größe eines Raumes ab, in dem das Gerät verwendet werden kann. Um Klarheit zu schaffen, beantworten wir hier einige häufig gestellte Fragen zu den neuen Grenzwerten.