Kältemittel- und Sicherheitsstandards
Es besteht ein Zusammenhang zwischen Kältemittel- und Sicherheitsstandards. Zum Beispiel wurden die Bestimmungen der Norm ASHRAE 34 in der ISO 817 verwendet, um Kältemittelklassen zu bilden. Diese Klassen kommen wiederum in Sicherheitsstandards wie ISO 5149, ASHRAE 15 und EN 378 zum Einsatz.
Beim Bewerten von Kältemitteln stellt das Risikobewusstsein immer einen entscheidenden Parameter dar. Stellen Sie sich die Frage: „Welches Risikoniveau ist akzeptabel?“ Bevor Sie antworten, berücksichtigen Sie die Differenz zwischen wahrgenommenem und tatsächlichem Risiko. Das gefühlte Risiko eines neuen Kältemittels wird in der Regel höher als das tatsächliche Risiko eingeschätzt. Mit wachsender Branchenkompetenz und zunehmender Benutzererfahrung wird das wahrgenommene Risiko in Bezug auf die Verwendung eines Kältemittels immer niedriger eingeschätzt. Hier bietet sich ein Vergleich zwischen dem wahrgenommenen Risiko beim Fliegen mit einem Flugzeug und beim Fahren mit einem Auto an: Oftmals wird das Risiko des Autofahrens geringer eingeschätzt als das Risiko beim Reisen per Flugzeug. Tatsächlich ist ein Flugzeug jedoch weitaus sicherer.
Die Entwicklung von Normen geht in Richtung einer breiteren Akzeptanz von brennbaren Kältemitteln.
![](/media/lj4fqmxg/refwp_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4qghsln0/rtc_topbanner_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/17199/danfoss-cooling-thumbnail-applications-ref-tool-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)