• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Silicon Power gründet SiC-Kompetenzzentrum in München

Donnerstag, 1. Februar 2018

Danfoss Silicon Power wird ab dem 1. Februar 2018 in München ein SiC-Kompetenzzentrum aufbauen.

Im Danfoss-SiC-Kompetenzzentrum werden mehr als ein Dutzend ehemaliger Leistungselektronikspezialisten von General Electric beschäftigt sein. Diese neuen Mitarbeiter ergänzen die Kompetenzen von Danfoss Silicon Power in Flensburg, wenn es um Leistungsmodule, IPM und Power Stacks geht. 

Darüber hinaus verfügt das Team über ein fundiertes Know-how in puncto Siliziumkarbid (SiC) sowie über besondere Expertise im Bereich Module, Tests und Anwendungen. Durch die Beschäftigung dieser hochspezialisierten Expertengruppe erschließt sich Danfoss ein umfangreicher Wissens- und Erfahrungspool. Zusätzlich zu diesen erfahrenen Mitarbeitern wird Danfoss auch mehrere Laboreinrichtungen übernehmen.

„Dank dieser einzigartigen Gelegenheit kann sich Danfoss Silicon Power im europäischen Zentrum für Leistungselektronik hervorragend positionieren“, kommentiert Claus A. Petersen, Vizepräsident und Geschäftsführer von Danfoss Silicon Power. 

Über die SiC-Leistungsmodule:
Leistungsmodule aus Siliziumkarbid (SiC) sind die Antwort auf die globale Nachfrage nach kleineren, schnelleren und effizienteren Elektronikgeräten. So können SiC-Leistungsmodule beispielsweise den Stromverbrauch eines Elektromobils um 10 %, den Energieverbrauch in Rechenzentren um 5 % und das Gewicht eines Flugzeugs um 500 Kilogramm senken. Künftig sollen Leistungsmodule auch in anderen Branchen (beispielsweise in der Schifffahrt, in der Offshore-Industrie und im Krankenhausbereich) zum Einsatz kommen.