• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Thailands erste Flotte vollelektrischer Passagierfähren nimmt 2020 ihren Fährbetrieb auf

Donnerstag, 1. Oktober 2020

Thailands erste Flotte vollelektrischer Passagierfähren

  • Eine Flotte von 27 vollelektrischen Katamaran-Fähren wird dazu beitragen, die Luft in Bangkok sauberer zu machen und dem Chao Phraya River dieser Großstadt ein neues Gesicht zu verleihen.
  • Danfoss Editron stellt das elektrische Antriebssystem für die Katamarane bereit, die kleiner, leichter und effizienter als Hydraulikalternativen sind.
  • Dieses Projekt ist Bestandteil des ehrgeizigen Plans von Energy Absolute, auf alternativen Energien beruhende Verkehrsmittel in Thailand zu fördern und zu verbreiten.

BANGKOK, THAILAND – Danfoss Editron gehört zu dem Team, das Thailands erste Flotte vollelektrischer Passagierfähren liefert. Das Unternehmen beliefert Energy Absolute mit dem elektrischen Antriebssystem, das die Flotte von 27 Katamaranen antreiben wird, die auf dem Chao Phraya River in Bangkok, Thailand, verkehren und diesen Fluss transformieren werden.

Bangkok ist unter Touristen die beliebteste Großstadt der Welt und begrüßte letztes Jahr fast 23 Millionen Besucher. Für die Luftqualität der Stadt werden jedoch aufgrund einer Kombination von Faktoren, darunter die Emissionen von Verkehr, Bautätigkeit und Fabriken sowie das Verbrennen von Abfällen und Ernterückständen, regelmäßig gesundheitsgefährdende Werte gemessen. Durch die jahreszeitlichen Wetteränderungen in der Stadt, die eine Zerstreuung der Schadstoffe und den Abbau der Abgase verhindern, verschärft sich dieses Problem noch. Im Januar dieses Jahres wurde an mindestens sieben Tagen ein gesundheitsgefährdendes Luftverschmutzungsniveau in der Stadt gemessen.

Die Regierung von Thailand versucht, die Luftqualität mithilfe verschiedener Methoden zu verbessern, unter anderem durch die Förderung von Verkehrsmitteln auf Basis alternativer Energien. Energy Absolute ist mit der Flotte vollelektrischer Katamarane, die Bestandteil eines ehrgeizigen Plans ist, zu dem außerdem ein 3 Mrd. US-Dollar teures Batteriewerk und ein Sortiment an Elektroautos gehören, wegweisend auf diesem Gebiet.

Jeder 24 m lange Katamaran wird 200 Passagiere transportieren können und zwei EM-PMI375-T800-Motoren enthalten, die von Danfoss Editron hergestellt werden. Die Motoren liefern je nach Betriebstemperatur eine kontinuierliche Ausgangsleistung zwischen 174 und 192 kW und funktionieren auf der Grundlage der synchron-reluktanz-unterstützten Permanentmagnettechnologie. Außerdem sind sie flüssigkeitsgekühlt, für einen Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt und bieten kleinere Abmessungen, ein geringeres Gewicht und höhere Wirkungsgrade als aktuelle Dieselmotoren.

Energy Absolute investiert 33 Mio. US-Dollar in das Projekt, unter anderem für die Installation dockseitiger Schnelladestationen, mit denen die Fähren in nur etwa 15 Minuten wieder aufgeladen werden können. Die Fähren werden mit einer Akkuladung zwei bis vier Stunden lang verkehren und eine Reichweite von 80 bis 100 km erreichen können.

Zwei von diesen Fähren werden gegenwärtig getestet. Nach Abschluss der Versuche mit den ersten beiden Fähren soll der Rest der Flotte im Laufe eines Jahres an die Betreiber ausgeliefert werden. Neben den Betreibern haben auch Hotels und Immobilienentwickler ernsthaftes Interesse an den vollelektrischen Katamaranen gezeigt, da Luxuswohnungen am Flussufer in Bangkok immer begehrter werden.

In einem Kommentar zu diesem Projekt erklärte David Hunter, Business Development Manager for Asia-Pacific bei Danfoss Editron Folgendes:

“Bangkoks Wasserwege haben beim Transport von Menschen und Gütern schon immer eine entscheidende Rolle gespielt. Dieses Projekt kann den Weg dazu ebnen, sie auf nachhaltige Weise wieder zum Leben zu erwecken, indem es wichtige Transportnetze miteinander verbindet und Pendlern eine angenehme und komfortable Fahrt bietet. Außerdem wird es dazu beitragen, die Notwendigkeit weiterer Tunnel und Straßen zu begrenzen, während die Wasserwege erneut zu einem beliebteren Verkehrsmittel werden. Wenn mehr Projekte dieser Art verwirklicht werden, trägt es dazu bei, die Umweltverschmutzung und Überfüllung dieser Großstadt zu reduzieren. Es wird erwartet, dass die Einführung dieser Flotte vollelektrischer Katamarane die Kohlendioxidemissionen um zirka 9.500 Tonnen jährlich reduzieren wird.“

„Energy Absolute ist ein führendes Unternehmen, das stark in nachhaltige Infrastrukturen und Transportmittel investiert. Von der Möglichkeit einer fortgesetzten Zusammenarbeit sind wir begeistert und suchen schon aktiv nach weiteren Projekten, an denen wir in Thailand zusammenarbeiten können, zum Beispiel bei Bussen und Lkw mit Elektroantrieb“, fügte David hinzu.

Danfoss Editron

Danfoss Editron

Danfoss Editron ist auf hybride und elektrische Antriebssysteme für Geländeanwendungen und den Schiffstechnikmarkt spezialisiert. Als Geschäftsbereich von Danfoss entwickelt, produziert das Unternehmen leistungsstarke EDITRON-Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge, Maschinen, Anlagen und Marineschiffe, die auf der einzigartigen SRPM-Technologie (synchron-reluktanz-unterstützter Permanentmagnet) basieren.