• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue elektrische Aktuatoren für Proportionalventile – PVE Serie 7

Donnerstag, 9. November 2017

Die PVE Serie 7 ist die neue Aktuator-Serie des erfolgreichen PVE-Portfolios von Danfoss, das Kunden einen schnellen, präzisen und intelligenten Betrieb mit Plug-&-Perform-Design ermöglicht und in Verbindung mit den Hochleistungs-Proportionalventilen von Danfoss verwendet werden kann – mit PVG 32, PVG 100, PVG 120, mit den neuen Modellen PVG 128 und PVG 256 sowie mit den Lenkventilen EHPS, EH, EHi und OSPE.

„Unsere langjährige Erfahrung mit der Entwicklung von Aktuatoren hat uns in die Lage versetzt, innovative, bewährte Technologien für die PVE Serie zu entwickeln“, erläutert Knud Meldgaard Jensen, Global Product Marketing Manager bei Danfoss Power Solutions. „Unsere OEM-Kunden benötigen zuverlässige Aktuatoren, die extrem robust sind und fortlaufend hohe Performance und Präzision erbringen, und diese neue PVE-Aktuator-Serie bietet genau das.“ Danfoss gehörte zu den ersten am Markt, die elektrisch angesteuerte Ventile einführten, und die neue PVE Serie 7 baut auf Aktuator-Know-how aus mehr als 40 Jahren auf.

Höchste Präzision

Alle proportionalen Aktuatoren der PVE Serie S7 bieten standardmäßig ein Feedback-Signal für die Hauptschieberposition, um diese am PVG/Lenkventil zu regeln und dadurch sicherzustellen, dass es sich beim jeweiligen Eingangssignal an der richtigen Position befindet. Dies sorgt für höchste Präzision des Ventilförderstroms mit hoher Wiederholbarkeit, was zu einer verbesserten Anlagenleistung und Produktivität führt und die Bedienung erleichtert.

Verbesserte Zuverlässigkeit und Sicherheit

Aktuatoren der Danfoss PVE Serie 7 sind mit integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, z. B. Fehlerüberwachung und Optionen zur Schieberrichtungsanzeige, Feedback zur Schieberposition sowie eine unabhängige Schwimmstellungsaktivierung. Der erweiterte Schieberpositionssensor mit dualem Demodulator erhöht den Diagnosedeckungsgrad, um Aktuatoren noch sicherer und zuverlässiger zu machen. „Mit diesem erweiterten Diagnosesystem stellen wir sicher, dass es nicht zu Störungen des Schieberpositionssignals kommt, wodurch wir eine hohe Zuverlässigkeit erreichen“, fügt Knud Meldgaard Jensen hinzu.

Individuelle Vorteile

Die neue PVE-Serie 7 verfügt über verschiedene im Betrieb bewährte Funktionen – diese stellen die hohe Zuverlässigkeit sicher, die von einem Produkt von Danfoss Power Solutions erwartet wird.

Möglichkeit einer problemlosen Aufrüstung der Aktuatoren von der PVE-Serie 4 auf die neue PVE-Serie 7, da die neue Serie zu 100 Prozent rückwärtskompatibel zu der PVE-Serie 4 ist. Die PVE-Serie 7 wird die Aktuatoren der PVE-Serie 4 nahtlos ersetzen und den Kunden gleichzeitig viele neue Vorteile bieten

Mehr freier Platz im Bereich um das Ventil dank des kompakten Designs der neuen PVE-Serie 7 – so haben die OEMs mehr Gestaltungsfreiheit

Ein mit eingebetteten Softwarealgorithmen konfigurierter Mikrocontroller verbessert die Wiederholbarkeit und sorgt für herausragende Performance

Erhöhte Robustheit und verbesserte Widerstandsfähigkeit für raue Umgebungen. Ein erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +90 °C ermöglicht den Betrieb der PVE-Serie 7 unter extremen Bedingungen überall auf der Welt. Dies führt zu wettbewerbsfähigeren Anlagen für die OEMs

Problemlose Installation an den Anlagen und vereinfachte Testdurchführung. Einfacher Systemstart und unkomplizierte Ereignisüberwachung, dank LEDs an allen Aktuatoren. So ist das Testen der elektrischen Leitungen möglich, ohne das Hydrauliksystem zu starten

Zeit- und Kostenersparnis in Verbindung mit EMV-Tests der Anlagen bei einer Aufrüstung von der PVE-Serie 4 auf die PVE-Serie 7, da die PVE-Serie 7 gemäß UNECE R10 über eine E-Kennung verfügt

Einzigartige Performance und Präzision – das gesamte Produktangebot an PVE-Aktuatoren von Danfoss gibt OEMs die Sicherheit, dass die Anlagen unter jeglichen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Da die gleichen Steckverbindungen zum Einsatz kommen wie bei den vorhandenen Aktuatoren, können OEMs die Danfoss PVE Aktuatoren problemlos integrieren und installieren und all die Vorteile nutzen, die die Aktuatoren der Danfoss PVE Serie bieten.