Doppelte Lebensdauer
- Dank der neuartigen Generatorentechnologie von Danfoss Editron kann das Siikakoski-Kraftwerk die Region weitere 50 bis 60 Jahre lang mit Strom versorgen.
- Die Generatoren sind effizienter und somit weniger wartungsanfällig als herkömmliche Anlagen.
- Das Projekt ist Teil des neuen Danfoss-Editron-Angebots für den Bereich der erneuerbaren Energien.
Danfoss Editron liefert zwei Stromgeneratoren an den finnischen Energiekonzern KSS Energia und zeigt, wie neuartige Elektrifizierungstechnologien die Lebensdauer von Wasserkraftwerken verlängern können. Die Generatoren werden eine entscheidende Rolle bei der Verdoppelung der Betriebsdauer des Siikakoski-Wasserkraftwerks im finnischen Kouvola spielen.
Das Siikakoski-Kraftwerk ging Anfang der 1960er-Jahre in Betrieb, es wurde 1976 von KSS Energia übernommen und an das Energienetz des Unternehmens angeschlossen, um die Kunden in der Region Kouvola mit Strom zu versorgen. Die bestehenden Anlagen stammen aus den 1960er-Jahren – sie müssen komplett ausgetauscht werden, um die Stromversorgung der Region zu gewährleisten.
Für die Modernisierung des Kraftwerks liefert Danfoss Editron ein komplettes Erzeugungssystem mit zwei Stromgeneratoren (1300 kW, 125 U/min) und zwei Blindleistungskompensationsanlagen (600 kVAr). Die neuen Generatoren mit Permanentmagnettechnologie sind kompakter und um 20 bis 30 % leichter als herkömmliche Synchronmaschinen. Nach der Inbetriebnahme des Kraftwerks sorgt die Permanentmagnettechnologie der Generatoren für ein Höchstmaß an Effizienz und senkt zudem den Wartungsbedarf auf ein äußerst niedriges Niveau. Danfoss Drives liefert für dieses Projekt das hochmoderne Blindleistungskompensationssystem, das auf Basis eines Aktiv-Frontend arbeitet.
Der erste 1,3-MW-Generator wurde Ende 2018 erfolgreich in das Siikakoski-Kraftwerk eingebaut, und ein weiterer 1,3-MW-Block soll bis Ende 2019 in Betrieb gehen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird das 2,6-MW-Kraftwerk in den kommenden 50 bis 60 Jahren rund 500 nahegelegene Haushalte mit Strom versorgen.
Das Siikakoski-Projekt ist Teil des neuen Danfoss-Editron-Angebotes für den Bereich der erneuerbaren Energien. Diese Leistungen sind verfügbar, seitdem Danfoss Ende 2018 AXCO-Motors übernommen hat, womit das bestehende Hydro-Power-Sortiment von AXCO-Motors um das breit gefächerte Produktportfolio von Danfoss Editron und Danfoss Drives erweitert wurde. Dank dieses Zusammenschlusses kann Danfoss Editron mit seinem ausgeklügelten EDITRON-System nun die Bereitstellung erneuerbarer Energien in ländlichen Gebieten erleichtern.
Juhana Ylikojola, Hydro-Power Sales Director bei Danfoss Editron und vormaliger Geschäftsführer von AXCO-Motors, erklärt:
„Aufgrund der Synergien zwischen unseren Technologien war es für Danfoss Editron und AXCO-Motors absolut sinnvoll, ihre Kräfte zu bündeln. Nicht nur im Hinblick auf die Wasserkraftwerke eröffnen sich uns im Bereich der erneuerbaren Energien viele Möglichkeiten, beispielsweise wenn es um isolierte Netze, Energiespeicher und die Stärkung unserer Präsenz in den Entwicklungsländern geht: Wir sind jetzt hervorragend aufgestellt, um alle diese spannenden Märkte zu erschließen. Die Kunden suchen nach Produkten, die emissionsfrei sind, eine hohe Effizienz bieten, die Kraftstoffkosten senken und wenig bis gar keine Wartung erfordern – und damit genau das, was unser EDITRON-Regenerativ-Energie-System bietet.“
Kari Dansk, Produktionsleiter bei KSS Energia, fügt hinzu:
„Wir modernisieren nicht nur die Generatoren, sondern auch andere Elemente des Siikakoski-Wasserkraftwerks, wie beispielsweise Turbinen, Getriebe, Schleusentore und Hilfsanlagen, von denen einige beinahe 60 Jahre alt sind. Aufgrund des hohen Alters der Einrichtung ist der Platz für die Maschinen begrenzt, weshalb wir uns für die Zusammenarbeit mit Danfoss EDITRON entschieden haben: Die EDITRON Generatoren sind äußerst kompakt, robust und leicht, zudem bieten sie einen hohen Wirkungsgrad.“
Danfoss Editron war im Vorfeld bereits an Arbeiten in der Verla-Anlage beteiligt gewesen, einem weiteren Wasserkraftwerk der Firma KSS Energia, das Jahr für Jahr etwa 3000 Haushalte mit Strom versorgt.
Über KSS Energia
KSS Energia ist ein Energieversorger, der in und außerhalb der Region Kouvola Energie erzeugt und für seine Kunden Lösungen entwickelt und optimiert. 81 Prozent der Stromproduktion des Unternehmens sowie 69 Prozent seiner Wärmeproduktion basieren auf erneuerbaren Energiequellen. Die Firma KSS Energia macht 116,8 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 117 Energieexperten (Stand 2018).
Medienkontakt
Lee Lodge – Life Size Media
E-Mail: lee@lifesizemedia.com
Tel.: +44 (0)7812 076 914

Danfoss Editron
Danfoss Editron Oy ist auf hybride und vollelektrische Antriebssysteme für den Off-Highway- und Schiffsmarkt spezialisiert. Als Geschäftsbereich von Danfoss entwickelt und produziert das Unternehmen auf der Grundlage der einzigartigen synchron-reluktanzunterstützten Permanentmagnetmotor-Technologie (SRPM) leistungsstarke Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge, Maschinen und Schiffe. Die Antriebsstränge von Danfoss Editron Oy gehören zu den effizientesten und eignen sich für Hybrid- und Elektroanwendungen im Leistungsbereich von 30 bis 2000 kW.
Danfoss Editron Oy mit Sitz in Lappeenranta, Finnland, hat ein preisgekröntes Team zusammengestellt: Dieses entwickelt Technologien, mit denen die Welt von morgen mit weniger mehr erreichen kann.
EDITRON ist ein komplettes Elektroantriebssystem, das von Danfoss selbst entwickelt wurde. Es wird von einer leistungsstarken Software gesteuert, die jede einzelne Komponente des elektrischen oder hybriden Antriebsstrangs optimiert und somit eine weitaus intelligentere Energieverteilung sowie ein Höchstmaß an Effizienz für den Endverbraucher bietet.