Das DM430M-Display ist robust, gut ablesbar und für eine große Bandbreite an Schiffsanwendungen programmierbar.
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Schiffstechnik und Kompetenzen auf dem Gebiet der Entwicklung von Komponenten, die für den Einsatz in den schwierigsten Umgebungen ausgelegt sind, hat Danfoss Power Solutions sein erstes Display auf den Markt gebracht, das speziell für Schiffstechnikanwendungen vorgesehen ist.
„Nach jahrelanger Spezialisierung in der Entwicklung von schmutz- und staubabweisenden, wetterfesten, schwingungsfesten Komponenten, die noch viele weitere starke Eigenschaften aufweisen, freuen wir uns sehr, die gleiche robuste Haltbarkeit für die Schiffstechnikmärkte anzubieten“, sagte Ankit Shrivastava, Program Manager für Marine, Oil and Gas bei Danfoss Power Solutions.
„Wir haben unsere strengen Testverfahren – zur Erfüllung der operativen, physikalischen und umweltbezogenen Anforderungen – erweitert, sodass nun eine Zertifizierung durch das American Bureau of Shipping sichergestellt ist.“
Widerstandsfähig für das Meer und leistungsoptimiert
Das DM430M-Display bietet Kunden Sicherheit und erweiterte Kontrolle. Die wichtigsten Merkmale umfassen:
- Konstruktion und Zertifizierung für Schiffsumgebungen — Dieses Display von Danfoss ist durch die ABS-Typgenehmigung für den Schiffstechnikmarkt zertifiziert, sodass Kunden es nicht mehr unabhängig testen lassen und seine Leistung dokumentieren müssen. Das Produkt erfüllt außerdem die strengen Anforderungen in Bezug auf elektromagnetische Emissionen, um Funkstörungen zu verhindern, sodass es nahtlos in jedes Schiff integriert werden kann. Unsere Prüfnormen und Zertifizierungen beschleunigen die Markteinführung erheblich.
- IP66/67-konform — Dieses Display erfüllt die strengsten Anforderungen in Bezug auf den Betrieb in rauen Umgebungen. Egal, ob es an Deck oder im Maschinenraum verwendet wird, das DM430M ist für Leistungsstärke ausgelegt.
- Ausgezeichnete Lesbarkeit in allen Lichtverhältnissen — Der blendfreie Bildschirm mit „Optical Bonding“ wurde optimiert, um zu allen Tageszeiten eine optimale Ablesbarkeit zu bieten. Mithilfe des integrierten Lichtsensors kann das DM430M-Display so programmiert werden, dass es automatisch zwischen Tages- und Nachtmodus umschaltet und die Helligkeit vom stärksten Sonnenlicht am Mittag bis zu den dunkelsten Stunden auf See anpasst.
- Einstellbarer Bildschirm — Erweiterte Kontrolle darüber, welche Informationen angezeigt werden und wie die Anzeige aussieht – und somit insgesamt mehr Flexibilität. Schiffseigner können ein einziges Produkt an mehreren Stellen einsetzen und entsprechend der Anwendung die besten Eingänge festlegen. Dieses Display ist PLUS+1®-kompatibel und kann daher mit benutzerfreundlichen Bildschirmbearbeitungsfunktionen und einer Widget-Bibliothek programmiert werden, was auf der neuesten PLUS+1-Plattform erfolgt.
- Vereinfacht die Integration der Elektrifizierung – Immer mehr Schiffsbauer integrieren Elektrifizierungssysteme, was dazu führt, dass mehr digitale Komponenten überwacht und geregelt werden müssen. Das DM430M ist so konzipiert, dass es reibungslos mit digitalen Systemen arbeitet, da bis zu fünf weitere Eingänge ohne ein zusätzliches E/A-Modul hinzugefügt werden können. Außerdem ist es für die Kopplung mit dem äußerst effizienten Schiffstechnik-DC-System von Danfoss – Editron – ausgelegt.
Das DM430M-Display eignet sich ideal für die Verbindung mit Antriebssystemen, auf der Navigationsbrücke, auf Kranen und an Winden und in vielen weiteren Anwendungen.