• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss hilft Junttan bei der Realisierung des weltweit ersten vollständig elektrischen Rammgeräts

Montag, 20. Dezember 2021
  • Das neue Rammgerät Junttan PMx2e verursacht keinerlei CO2-Emissionen und erzeugt im Vergleich zu einem herkömmlichen dieselbetriebenen Rammgerät weniger Lärm.
  • Derzeit ist der Bausektor für 39 % aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich.
  • Mithilfe des Danfoss Editron-Motors erzielt das PMx2e auch in den rauesten Betriebsbedingungen eine Betriebsleistung, die mit dieselbetriebenen Rammgeräten mithalten kann.

KUOPIO, FINNLAND – Der Editron-Geschäftsbereich hat mit Junttan, dem führenden Hersteller von hydraulischen Rammgeräten, zusammengearbeitet und das Unternehmen bei der Entwicklung des weltweit ersten batteriebetriebenen, vollständig elektrischen Rammgeräts unterstützt. Das Hydrauliksystem des ersten eJunttan-Rammgeräts, PMx2e, wird von einem Editron-Elektroantrieb gesteuert, der mithilfe eines Akkupacks Strom erzeugt.

Aus neuesten Forschungsergebnissen geht hervor, dass die Bauindustrie 2019 einen neuen Höchststand an Emissionen erreicht hat. Derzeit ist der Sektor für 39 % aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Vor dem Hintergrund internationaler Abkommen wie dem Klimaabkommen von Glasgow zur Verringerrung von Emissionen und zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen steht die Bauindustrie vor der bedeutenden Herausforderung, eine schnelle Dekarbonisierung zu erreichen. Das bedeutet, dass es eine riesige Nachfrage danach gibt, emissionsfreie Bauprodukte und -maschinen auf den Markt zu bringen.

Das PMx2e wurde mit dem Ziel entwickelt, weitestgehend die Betriebsleistung eines dieselbetriebenen Rammgeräts zu erreichen, und das auch in den rauesten Betriebsbedingungen. Das Ergebnis ist eine Maschine, die die gleiche robuste Struktur und Benutzerfreundlichkeit wie konventionelle Rammgeräte bietet, jedoch bei einer höheren Leistung und einem maximalen Drehmoment vom Start weg. Neben der Tatsache, dass das PMx2e weniger Energie pro Arbeitszyklus und weniger Lärm erzeugt, zeichnet es sich auch durch eine Emissionsfreiheit während des Betriebs aus.

Junttan war so beeindruckt von dem Angebot an ausgeklügelten elektrischen Antriebssystemen von Danfoss Editron, dass es Danfoss Editron mit der Lieferung eines Motors der Serie PMI375-T1100 beauftragte. Der softwarebasierte Ansatz des Unternehmens liefert maximale Wirkungsgrade und bietet dank leichter und kompakter Hardware nahezu unbegrenzte Konstruktionsmöglichkeiten. Experten von Danfoss bieten Junttan außerdem technische Unterstützung bei der Auswahl von Antriebskomponenten für das Gerät.

Antti Väyrynen, Leiter des Bereichs Off-Highway-Fahrzeuge im Editron-Geschäftsbereich von Danfoss hierzu:

„Es war ein Privileg für uns, zusammen mit Junttan das weltweit erste vollständig elektrische betriebene Rammgerät zu entwickeln. Wir bei Editron setzen uns für die Entwicklung von Technologie für eine kohlenstofffreie Zukunft ein, einschließlich zur Erzielung einer nachhaltigen Bauindustrie.“

Der CEO von Junttan, Pasi Poranen, fügte hinzu:

„Dieses neue elektrische Rammgerät zeigt unser Engagement dafür, zusammen mit unseren Kunden auf der ganzen Welt eine nachhaltige Zukunft aufzubauen. Nach vier Jahren Forschung und Entwicklung bringen wir ein Tiefgründungsgerät auf den Markt, das bisherige dieselbetriebene Geräte ersetzen wird. Das PMx2e hilft unseren Kunden dabei, ihre CO2-Emissionen und ihren ökologischen Fußabdruck massiv zu reduzieren.“

Das elektrische Rammgerät PMx2e wurde von Per Aarsleff A/S in Auftrag gegeben, einem der führenden Bauunternehmen Europas, sowie von seiner schwedischen Tochtergesellschaft Aarsleff Ground Engineering AB. Es wird erwartet, dass die Serienproduktion des Geräts 2022 aufgenommen wird.