NANJING, China – Der Geschäftsbereich Editron von Danfoss hat die Massenproduktion des Motors EM-PMI240-T180 in seinem Werk in Nanjing in der im Osten des Landes gelegenen Provinz Jiangsu erfolgreich aufgenommen. Mit der Eröffnung des Standorts in Nanjing im Jahr 2020 wird eine noch stärkere globale Präsenz geschaffen, um die Kunden von Editron besser bedienen zu können.
Der Motor EM-PMI240-T180 ist ein Schlüsselprodukt des Danfoss-Geschäftsbereichs Editron und zählt zu den effizientesten Motoren auf dem Markt. Er wurde speziell für elektrische oder hybride Antriebsstränge in mobilen Arbeitsmaschinen, Bussen und Marineschiffen entwickelt. Der Motor bietet einen Leistungsbereich von 49 bis 122 kW, einen Nenndrehzahlbereich von 2200 bis 8800 Umdrehungen pro Minute sowie eine maximale Drehzahl von bis zu 9200 U/min.
Zu Beginn der Massenproduktion fand eine Einweihungsfeier statt, an der Danfoss-Führungskräfte und leitende Mitarbeiter sowohl in physischer als auch in virtueller Form teilnahmen. Der EM-PMI240-T180 ist nach elektrischen Antriebssystemen das zweite Produkt, das seit der Eröffnung des Standorts Nanjing in Serie gefertigt wird.
Innerhalb von nur acht Monaten entwarf und baute das Editron-Team von Danfoss die Montagelinie im Werk, zu der auch eine innovative Roboter-Montagelinie und eine halbautomatische Montagelinie zählen. Darüber hinaus wurde ein vollständig digitales Rückverfolgbarkeitssystem eingeführt, um die Qualitätskontrolle und den effizienten Ablauf des Produktionsprozesses zu gewährleisten.

Zum erfolgreichen Start der Massenproduktion in Nanjing sagte Kimmo Rauma, Vice President des Geschäftsbereichs Editron von Danfoss:
„Der Standort Nanjing ist für unser schnell wachsendes Geschäft mit Elektroantrieben von entscheidender Bedeutung. Nach der erfolgreichen Markteinführung des EM-PMI240-T180 freuen wir uns darauf, mit unserer erweiterten Präsenz und globalen Reichweite noch mehr Kundenwünsche auf der ganzen Welt zu erfüllen.“
Haisong Zhang, der stellvertretende Leiter der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone von Nanjing, sagte:
„Ich bin davon überzeugt, dass der Produktionsbeginn des EM-PMI240-T180 eine neue Etappe für den Danfoss-Standort in Nanjing einleiten wird. Dadurch wird das Unternehmen seinen Kunden vor Ort mehr Produkte anbieten und die Elektrifizierung in der Region erheblich vorantreiben können.“
Liu Hongwen, vom Entwicklungsbüro der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Nanjing, fügte hinzu:
„Ich möchte Danfoss dafür danken, dass das Unternehmen den Standort Nanjing für die Entwicklung seines neuen Geschäfts ausgewählt hat. Ich freue mich darauf, zu erleben, wie die Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone in Nanjing gemeinsam mit dem Unternehmen weiterwachsen wird.“