• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue Kompaktübergabestationsserie VXe beschleunigt den grünen Wandel

Montag, 19. Februar 2024

Mit der Einführung einer speziell für den Einsatz in Heiz- und Trinkwarmwasserinstallationen entwickelten Übergabestationsserie hilft Danfoss Hausbesitzern, ihren Energieverbrauch besser zu optimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.

Entworfen und gebaut von Fachleuten für Trinkwarmwasser und Übergabestationen

Danfoss entwickelt seit über 50 Jahren Übergabestationen und hat die Trinkwarmwasser-Übergabestation erfunden. Nun haben wir diese Expertise und dieses Know-how in die Entwicklung einer Übergabestationsserie fließen lassen, die speziell für Einfamilienhäuser mit Anschluss an das Fernwärmenetz ausgelegt sind.

Alle wesentlichen Komponenten jeder Station – einschließlich Wärmeübertrager, elektronischer Regler und Ventile – werden von Danfoss exklusiv für Kompaktübergabestationen entwickelt und hergestellt. Dies führt zu niedrigsten Rücklauftemperaturen und stellt sicher, dass alle Bauteile aufeinander abgestimmt sind, um die beste Leistung zu erzielen und die Energieeffizienz zu verbessern.

Eine Serie für alle Heizanforderungen im Wohnbereich

Die VXe-Serie zeichnet sich durch ein kompaktes Design und einen minimalem Platzbedarf aus, wodurch sie für mehrere Applikationen geeignet ist – von indirekter bis hin zu direkter Raumheizung und für eine Vielzahl von Trinkwarmwasser-Anwendungen. Jede Station der Serie hat eine Volldämmhaube – wodurch Wärmeverluste minimiert werden. Die Kompaktübergabestationen mit Trinkwarmwasser im Durchflussprinzip verfügen beispielsweise über einen durchflussgesteuerten Temperaturregler mit integriertem Differenzdruckregler, der sowohl den Komfort des Trinkwarmwassers erhöht als auch die Bildung von Kalk verhindert. Die fortschrittliche elektronische Heizungsregelung verfügt über eine witterungsgeführte Funktion und kann mit dem Einsatz von Leanheat Monitor aus der Ferne überwacht und gesteuert werden. So können Kunden ganz einfach die Systemleistung optimieren und die Lebensdauer ihrer Heizungsanlage verlängern.

Verbesserung der Energieeffizienz in Haushalten – und Fernwärmenetzen

Die VXe-Serie ist direkt mit unserer modernen SCADA-Lösung Leanheat® Monitor von Danfoss verbunden. Versorgungsunternehmen können alle VXe-Übergabestationen in ihrem Netzwerk per Fernzugriff überwachen, Fehler beheben und Optimierungen vornehmen. Durch die Verbindung mit einzelnen Übergabestationen können Netzmanager dann das gesamte Fernwärmesystem überwachen und einen Überblick über Daten von Kraftwerken, Übergabestationen und intelligenten Messgeräten erhalten. Sie können Parameter in einzelnen Übergabestationen anpassen, um das gesamte Netzwerk weiter zu optimieren.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung

Laut Yekta Biricik, Director Product Portfolio and Configuration Tools bei Danfoss Climate Solutions, spielt die VXe-Serie eine entscheidende Rolle auf unserem Weg zur Dekarbonisierung. „Der größte Teil des Energieverbrauchs im Wohnbereich entfällt auf Wärme und Warmwasser“, erklärt er. „Allein in der Europäischen Union machen Heizung und Warmwasser 79 % des gesamten Endenergieverbrauchs aus. Wenn wir also eine kohlenstoffarme Zukunft erreichen wollen, müssen wir unsere Häuser energieeffizienter machen – dazu gehört auch, weniger Energie zu verbrauchen und die restliche Energie auf die effizienteste Weise zu nutzen – und wir müssen diesen Energiebedarf mit nachhaltigen Energiequellen decken.“

Hier kommt die Fernwärme ins Spiel, wie Yekta Biricik betont. „Fernwärme spielt sowohl bei der Steigerung der Energieeffizienz als auch bei der Bereitstellung nachhaltiger Energiequellen eine entscheidende Rolle. Es bedarf jedoch einer effizienten Schnittstelle zwischen dem Fernwärmenetz und den angeschlossenen Häusern. Eine Schnittstelle, die die Temperatur und den Druck des Warmwassers aus dem Netz effektiv reduzieren kann, damit es sich für Heizinstallationen in Wohngebäuden eignet – und um gleichzeitig unnötige Wärmeverluste zu vermeiden. Die völlig neue VXe-Stationsserie ermöglicht genau das.“

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Stationsserie VXe für Einfamilienhäuser; } else if (isBigColumns) { Stationsserie VXe für Einfamilienhäuser } else { Stationsserie VXe für Einfamilienhäuser }
    Konzipiert für den Einsatz in Gebäuden für Heiz- und Trinkwarmwasserinstallationen bis 47kW Heizleistung

    Die neue VXe-Übergabestationsserie wurde speziell für den Einsatz in kleinen, an Fernwärmenetze angeschlossenen Einzelgebäuden, wie z.B. Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäuser oder anderen Gebäuden im entsprechenden Leistungsbereich entwickelt. Bei allen Übergabestationen der Serie handelt es sich um vollständig gedämmte Geräte.