• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue HX-Wasserdüsen helfen Kunden die Zuverlässigkeit ihrer adiabatischen Kühlsysteme in landwirtschaftlichen Betrieben zu verbessern

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Nach erfolgreichen Tests wurde unsere neue HX-Wasserdüse von einem spanischen Lieferanten für landwirtschaftliche Stalltechnik übernommen, der sich auf die Belüftung und den Bau schlüsselfertiger Farmen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von selbst entwickelten Produkten und Geräte für die Kontrolle von Umgebungseinflüssen in Schweine- und Geflügelbetriebe an. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einer Marktpräsenz in 70 Ländern ist das Unternehmen führend im Agrarsektor und garantiert seinen Kunden effiziente, innovative und qualitativ hochwertige Lösungen für die Stalltechnik, bei denen das Tierwohl im Vordergrund steht.

Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit einem unserer langjährigen Danfoss-Vertriebspartner in Spanien zusammen, um Düsen für adiabatische Kühlsysteme in landwirtschaftlichen Betrieben zu beziehen. Diese Systeme bieten eine kostengünstige Möglichkeit zur Kühlung in den Betrieben, in Zeiten mit hohen Temperaturen. Hitzebedingter Stress wirkt sich negativ auf Nutztiere aus, gerade Schweine sind besonders anfällig für hohe Temperaturen. Daher spielen Lösungen von Danfoss für adiabatische Kühlsysteme eine entscheidende Rolle bei dem Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere.

Ende 2022 wurde Danfoss Spray Technologies von unserem Vertriebspartner kontaktiert, weil die von seinem Kunden verwendeten Düsenfilter korrodierten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Hersteller für Stalltechnik gewöhnliche Öldüsen in seinen adiabatischen Kühlsystemen eingesetzt. Daraufhin wandte sich der Hersteller an Danfoss, um eine Lösung für das Problem zu finden, erkannte Oscar Sanchez, Teamleiter Residential Heating, die Möglichkeit, etwas anderes auszuprobieren.


Die Lösung

Oscar Sanchez erklärt, wie das Korrosionsproblem angegangen wurde. "Als wir von unseren Kunden kontaktiert wurden, dachten wir sofort an unsere neue Wasserdüse als mögliche Lösung." Die HX-Düse, die von Danfoss Spray Technologies entwickelt wurde, ist für alle Flüssigkeiten auf Wasserbasis ausgelegt, was ein wichtiger Faktor bei der Lösung des Problems des Kunden war. "Wenn Sie eine Öldüse für eine Wasseranwendung verwenden, kann Korrosion ein Problem darstellen, da die Düse nicht für die rauen Umgebungsbedingungen in einer Wasseranwendung entwickelt wurde", sagt Oscar. Die Danfoss HX-Düse ist filterlos und verfügt über eine korrosionsbeständige Beschichtung. Unsere spanischen Partner testeten die neuen Düsen und beschlossen, sie in Zukunft in ihren adiabatischen Kühlsystemen einzusetzen. Und das war noch nicht alles. "Wir haben uns überlegt, wie wir das gesamte Kühlsystem verbessern können", erklärt Oscar Sanchez. "Und wir stellten fest, dass wir durch eine Änderung des Aufbaus mit einem Hauptfilter, in dem das Wasser in das System eintritt, Geld einsparen und das Gesamtsystemdesign verbessern konnten."

 

Das Ergebnis

Unser neuer spanischer Kunde für Stalltechnik verfügt jetzt über Wasserdüsen, die nicht korrodieren und eine längere Lebensdauer haben. Dank des neuen Kühlsystem-Setups müssen sie nun nur den Hauptfilter ersetzen, anstatt die Filter an den einzelnen Düsen zu wechseln. Auch die Rohrleitungen des Systems profitieren von der neuen Lösung, denn Partikel werden herausgefiltert, bevor sie in das System gelangen, wodurch die Lebensdauer der Verrohrung erhöht wird. Der Kunde war mit der neuen Lösung so zufrieden, dass sie sich dazu entschieden, bei einem neuen Bauprojekt für eine Schweinefarm, das noch in diesem Jahr beginnen wird, erneut Danfoss-Wasserdüsen einzusetzen. "Für mich ist dieser Fall ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Danfoss mit seinen Partnern und deren Kunden zusammenarbeitet, um innovative Lösungen für herausfordernde Aufgaben zu entwickeln. Zusätzlich zeigt es auch, wie unsere Wasserdüsen die anspruchsvollen Anforderungen im Agrarsektor erfüllen", so Oscar abschließend.