• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

75 Jahre Erfahrung mit Öldüsen fließen in nachhaltige Wasserzerstäubungslösungen von Danfoss

Mittwoch, 25. Oktober 2023

Seit 75 Jahren entwickelt Danfoss Spray Technologies die zuverlässigen und leistungsstarken Düsen. Jetzt wird das Düsenprogramm um Wasserdüsen erweitert.

Carsten Burk, Product Manager bei Danfoss, erklärt, „Seit einigen Jahren widmen wir uns der Entwicklung der nächsten Generation eines zukunftssicheren Portfolios an Düsen für Wasserzerstäubungsanwendungen und Pumpen für flüssige kohlenstoffarme Kraftstoffe“, so Carsten Burk. „Heute umfasst dieses Portfolio Vorwärmer, Kraftstoffpumpen, Düsen und Zündeinheiten. Und nun wird unser Düsenprogramm um ein breites Porfolio an Wasserdüsen für alle Flüssigkeiten auf Wasserbasis erweitert.

75 Jahre Erfahrung fließen in unsere Wasseranwendungen ein

Das neue Wasserdüsen-Programm von Danfoss ist zwar neu auf dem Markt, die Technologie und das Know-how dahinter jedoch nicht. „In den letzten 75 Jahren haben wir über 250.000.000 Öldüsen produziert und in den letzten 25 Jahren auch eine beträchtliche Anzahl an Düsen für Wasseranwendungen – die unsere Kunden aufgrund ihrer Präzision, Leistung und Effizienz sehr schätzen“, erklärt Carsten Burk.„Wir wissen, worauf es beim Erzeugen eines wiederholbaren, hochwertigen Sprühbilds und bei der Optimierung der Zerstäubung ankommt. Und dieselben Eigenschaften gelten unabhängig davon, ob es sich um Öl oder Wasser handelt.“ So hat Danfoss beispielsweise die neuen Wasserdüsen nach demselben Zerstäubungsprinzip entwickelt, das auch bei seinen Öldüsen zum Einsatz kommt, und hat dabei auf der Erfahrung der letzten 75 Jahre und der Herstellung von mehr als 250.000.000 Düsen aufgebaut. Dieses Prinzip bietet ein gleichmäßiges Sprühbild. Sprühwinkel und Druck stehen in einem optimalen Verhältnis. Die Wasserdüsen sind zudem durch eine SnNi-Beschichtung geschützt, die sie sehr korrosionsbeständig macht.

 

Entwickelt mit Kunden für Kunden

Danfoss hat sich bei der Entwicklung der neuen Generation von Wasserdüsen jedoch nicht nur auf seine Erfahrung verlassen, sondern auch auf die Partnerschaft mit Kunden gesetzt. Auf diese Weise konnten wir sicherstellen, dass wir Produkte entwickeln, die den vielfältigen Bedürfnissen des Marktes entsprechen. „Wir haben bei der Entwicklung und den Tests der Wasserdüsen eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet und die Produkte auf der Grundlage des Kundenfeedbacks angepasst“, so Carsten Burk weiter. Das Ergebnis ist eine konfigurierbare Reihe von Wasserdüsen, die Kunden an ihre individuellen Anforderungen anpassen können.

 

Unterstützung für zahlreiche Wasseranwendungen

Derzeit gibt es zwei Düsenfamilien: die Classic HX, eine verbesserte Version unserer klassischen Wasserdüsen, und die neue elegante Slimline, wobei der Hauptunterschied in der Optik und im Anschlussgewinde der Düsen liegt. Die HX-Düse ist für einen Druck von 40 bar zugelassen (80 bar sind ab Q4 2023 verfügbar), während die Slimline bereits für einen Druck von 80 bar zugelassen ist. „Unsere Wasserdüsen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Landwirtschaft und adiabatischen Kühlung bis hin zur Desinfektion und Luftbefeuchtung, erläutert Carsten Burk. „Beispielsweise werden die HX-Düsen hauptsächlich zur Holztrocknung in großen Trocknungsöfen, zur Staubbindung, für Schneeerzeuger, zur adiabatischen Kühlung und Schädlingsbekämpfung eingesetzt, während die Slimline-Düsen sich gut für die Kühlung im Freien, z. B. auf Restaurantterrassen und in anderen Außenbereichen, eignen.“ Kunden können die Slimline-Düse auch für Kühler verwenden, sodass die warme Umgebungsluft vor dem Eintritt in die Lüftungsanlage um ca. 10 °C abgekühlt wird. Dies ist eine kostensparende Funktion, die auch der Umwelt zugute kommt, da das System weniger Energie zur Kühlung der Luft verbraucht.  

 

Den Weg für nachhaltige Lösungen ebnen

Carsten Burk erklärt, dass Danfoss auch in Zukunft mit Kunden zusammenarbeiten wird, um nachhaltige Lösungen auf der Grundlage seiner bewährten Düsentechnologie zu entwickeln. „Diese Technologie ist ein entscheidender Teil unserer Dekarbonisierungsstrategie und wir werden unser zukunftssicheres Portfolio an Düsen für Wasserzerstäubungsanwendungen und Pumpen für kohlenstoffarme flüssige Kraftstoffe weiter ausbauen.“



Classic HX-Wasserdüsen Slimline-Wasserdüsen
  • Gewinde: 9/16 UNEF
  • Sprühwinkel und Kapazität bei 14 bar (25 °C Wasser)
  • Mit oder ohne Anti-Tropf-Funktion erhältlich
  • Öffnungsdruck von 5,5 bar
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Gewinde: 10/24 oder 12/24
  • Kompakte Bauweise zur manuellen Montage
  • Sprühwinkel und Kapazität bei 14 bar (25 °C Wasser)
  • Mit oder ohne Anti-Tropf-Funktion erhältlich
  • Öffnungsdruck von 5,5 bar
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Technische Informationen