• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bereiten Sie sich auf den Wandel hin zu Biobrennstoffen mit Danfoss Bio-Komponenten vor

Freitag, 19. August 2022

Danfoss erweitert sein Angebot an zuverlässigen, hochwertigen Brennerkomponenten um neue Bio30-Pumpen und HVO-Düsen, die Kunden bei der Dekarbonisierung und der Senkung von Heizungsemissionen unterstützen.

 

Der Umstieg auf flüssige kohlenstoffarme Brennstoffe ist ein wichtiger Teil der CO2-Dekarbonisierung. Viele dieser Brennstoffe, die aus verschiedenen Arten von Rohstoffen hergestellt werden, sind bereits verfügbar und werden zusammen mit modernen Öl-Brennwertkesseln einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die Herausforderung bestand bisher darin, die Biobrennstoffe in die Heizungsanlage zu bekommen. Danfoss hat sich dieser Herausforderung gestellt und seine Pumpen und Düsen für Biobrennstoffe vorbereitet.

Korrosion? Hier die Lösung!

Traditionelle Pumpen enthalten häufig Kupfer oder kupferhaltige Metalle (auch als Buntmetalle bekannt). Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass der Kontakt zwischen Teilen aus Buntmetallen und Biobrennstoffen unbedingt vermieden werden sollte. Wenn Biobrennstoff mit Buntmetallen in Berührung kommt, oxidiert und polymerisiert er. Der Säuregehalt des Brennstoffs steigt und er wird korrosiver. Der Brennstoff reagiert dann mit diesen Metallteilen in der Pumpe, was die Leistung der Pumpe beeinträchtigen, Leckagen verursachen oder zum Ausfall der Sicherheitsfunktion (z. B. des Magnetventils) führen kann.

Darüber hinaus schadet die Kombination aus Buntmetallteilen und höheren Temperaturen den Biobrennstoffen aufgrund des internen Zirkulationsprozesses. Die Flüssigkeit passiert diese Teile mehrmals, wodurch die Stabilität des Biobrennstoffs verringert und die Qualität des Brennstoffs verringert wird. Um dies zu verhindern, müssten die Hersteller die medienberührenden Bauteile jedes Jahr oder jedes zweite Jahr austauschen.

KORROSION DES MAGNETVENTILS BEI VERWENDUNG VON BIO30-BRENNSTOFF MIT BUNTMETALLEN

Ina Corneliussen, Produktmanagerin bei Burner Components, erklärt, wie die neuen biobrennstofftauglichen Pumpen diese Herausforderung meistern. "Wir arbeiten seit über 15 Jahren mit Biobrennstoffen und haben der Sicherheit unserer Produkte immer hohe Priorität eingeräumt. Das ist einer der Gründe, warum wir die Komponenten aus Buntmetall in unseren Bio30-Pumpen geändert haben, um sicherzustellen, dass alle Komponenten mit Biobrennstoffen kompatibel sind. Und unsere bekannte und bewährte mechanische Wellendichtung sichert höchste Qualität und hilft, das Risiko von Ölaustritt und Produktfehlfunktionen zu vermeiden."

TÜV-zertifiziert für den Einsatz mit Biobrennstoffen

Danfoss hat bei der Entwicklung seines Produktportfolios umfangreiche interne Untersuchungen und Feldtests durchgeführt und dabei eng mit Kunden und unabhängigen Kompetenzzentren zusammengearbeitet, um die Kompatibilität der Komponenten mit Biobrennstoffen sicherzustellen. Nach erfolgreichen Produkttests haben wir im Jahr 2021 die TÜV-Zertifizierung erhalten. "Einige der größten OEM‘s setzen unsere neuen Bio-Pumpen bereits ein und haben sie für ihre Anwendungen freigegeben, und wir können feststellen, dass immer mehr unserer bestehenden Kunden an einem Wechsel zu Bio30-Pumpen interessiert sind. Zum Beispiel hat Frankreich mit Wirkung vom 1. Juli 2022 seine Vorschriften geändert, so dass nur noch Bio30-fähige Produkte in den Heizkesseln installiert werden dürfen", kommentiert Stefan Spornberger, Senior Quality and Application Manager, Burner Components. "Wir freuen uns, unsere Kunden bei der Dekarbonisierung zu unterstützen, indem wir ihnen erstklassige Lösungen für den Übergang zu kohlenstoffneutralen Energiequellen anbieten."

Düsen sind bereit für den HVO-Markt

Das erweiterte Portfolio an Bioprodukten umfasst auch HVO-Düsen, die angepasst wurden und nun vollständig für die Verwendung von Biobrennstoffen geeignet sind. Diese Düsen sind für Haushaltsölbrenner im Vereinigten Königreich konzipiert und ermöglichen die Verwendung mit hydriertem Pflanzenöl (HVO), das aus Altspeiseöl oder pflanzlichen Non-Food-Ölen gewonnen wird.

Beseitigung von Hindernissen auf dem Weg zum "net zero"-Ziel

Durch die Entwicklung von Komponenten, die für Biokraftstoffe geeignet sind, will Danfoss den Übergang zu kohlenstoffarmen flüssigen Kraftstoffen unterstützen. "In den vergangenen 75 Jahren hat sich Danfoss in der Branche einen Ruf für die Entwicklung und Herstellung hochwertiger, zuverlässiger Produkte erworben. Diesen Standard können unsere Kunden auch von unserer neuen Bioproduktlinie erwarten", sagt Tobias Hanak, Technical Development Manager, Burner Components.

"Und wir werden unser Bio-Portfolio weiter ausbauen, um Produkte zu entwickeln, die den Betrieb von Heizkesseln mit höheren Anteilen an Biobrennstoffen ermöglichen."

Product highlights

Die Bio10- und Bio30-Pumpen sind mit Heizöl kompatibel, das mit 10 % und 30 % Biodiesel (FAME und UCOME) gemischt ist.

Die Bio-Pumpen verfügen über eine hochmoderne mechanische Wellendichtung, die das Risiko eines Ölaustritts verringert.

Mit der Bio30-Pumpe kommt der Biobrennstoff nicht mit Buntmetall in Berührung.

Die Bio-Pumpen und HVO-Düsen sind zu 100% leistungsfähig und geprüft.

Für weitere Informationen können Sie uns jederzeit kontaktieren
Die Lösungen sind da – Bio30 Pumpen und HVO Düsen

Die Lösungen sind da – Bio30 Pumpen und HVO Düsen

Unsere neuen Bio30-Pumpen und HVO-Düsen für die Brennerindustrie werden Teil unseres Lösungsportfolios sein und den Kunden helfen, bei der Dekarbonisierung zu unterstützen und ihre Heizungsemissionen zu senken.