Biobrennstoffpumpen helfen Kunden in der EU und den USA bei der Dekarbonisierung

Montag, 18. September 2023

Danfoss Burner Components spielt jetzt in der Champions League! BC ist der erste Hersteller weltweit, der eine Reihe von Bio100-BFP-Pumpen für Biobrennstoff auf den Markt bringt, und der einzige Hersteller, der sowohl UL- als auch TÜV/DIN CERTCO-Zulassungen besitzt.

Danfoss Burner Components (BC) ist heute führend auf dem wichtigen Gebiet der Brennstoffpumpen für Heizungssysteme. BC ist der weltweit erste Hersteller, der eine Reihe von Bio100 BFP-Pumpen auf den Markt bringt (kompatibel mit bis zu 100 % Biobrennstoff) und der einzige Hersteller, der die Pumpen sowohl nach UL als auch nach TÜV/DIN CERTCO zertifiziert hat. Die DIN CERTCO-Zertifizierung nach ISO 23553–1:2022 bezieht sich auf die Zulassung des in den Pumpen verwendeten Sicherheitsmagnetventils.

„Dies ist für uns bei Burner Components der zweite – und sehr wichtige – Schritt auf unserem Weg zur Dekarbonisierung “, erklärt Stefan Spornberger, Head of Application, Development & Project Management, und ergänzt: „Wir haben bereits 2021 die erste TÜV-Zertifizierung für unsere Bio30-Pumpen und die ersten UL-Zulassungen für Bio20 erhalten. Und jetzt haben wir zwei neue Upgrades für bis zu 100 % Biodiesel. Die Zulassungen sind sehr wertvoll, insbesondere für unsere Vermarktung in Europa und den USA. Mit diesen Zulassungen für unsere neuen Biobrennstoffpumpen beweisen wir einmal mehr, dass wir Vorreiter sind und Industriestandards in Sachen Qualität, Sicherheit und nicht zuletzt Nachhaltigkeit setzen. Wir liefern unsere Bio100-Pumpen bereits an einen der größten Brennerhersteller in den USA, der Anfang dieses Jahres auch die Markteinführung seines ersten Bio100-konformen Brenners bekannt gegeben hat.“

Keine Messingkomponenten in neuen Biobrennstoffpumpen bedeutet: keine Korrosion

Ina Corneliussen, Product Manager, Burner Components, erklärt, wie die neuen biobrennstoffgeeigneten Pumpen die bekannte Problematik von Biobrennstoffen und Messingkomponenten bewältigen: „Sicherheit hat für uns schon immer einen hohen Stellenwert. Daher haben wir die Messingkomponenten unserer Bio100-Pumpen geändert. Wir stellen sicher, dass alle Produktkomponenten biobrennstoffkompatibel sind.“

BC hat bereits im März 2023 auf der ISH die neue Biobrennstoffpumpen-Baureihe vorgestellt (den Film ansehen). „Und kurz darauf haben wir uns um die Zertifizierungen bemüht“, so Stefan, der das Projekt zusammen mit seinem Ingenieurteam geleitet hat.

Die Zukunft ist gestern

Vor einigen Jahren begann BC im Rahmen seiner Dekarbonisierungsstrategie mit der Entwicklung eines zukunftssicheren Sortiments an Düsen für die Anwendung von Wasserzerstäubung und Pumpen für kohlenstoffarme Brennstoffe. Heute umfasst das Angebot Vorwärmer, Kesselthermostate, Brennstoffpumpen, Düsen und Zündeinheiten. „In der Zukunft, die eigentlich schon gestern begonnen hat, wird unser neues Düsenprogramm vermehrt in Wasserzerstäubungsanlagen eingesetzt, während die Pumpen verstärkt in Installationen mit neuartigen synthetischen Ölen und Biobrennstoffen zur Anwendung kommen“, bekräftigen Stefan und Ina.

„Einige der größten Brennerhersteller verwenden bereits unsere Bio30-Pumpen und haben sie für ihre Anwendungen zugelassen. Wir sehen, dass immer mehr unserer bestehenden Kunden auf Bio30-Pumpen oder einen noch höheren Anteil an Biobrennstoffen umsteigen möchten. Seit dem 1.7.2022 werden in Frankreich nur noch Bio30-fähige Produkte in Kessel eingebaut, aber es ist bereits geplant, den Anteil zu erhöhen, und jetzt sind wir mit UL- und TÜV-Zertifizierungen/DIN CERTCO-zugelassenen Bio100-Pumpen darauf vorbereitet“, so Stefan Spornberger.„Wir freuen uns, die Dekarbonisierungsbemühungen unserer Kunden mit erstklassigen Lösungen für den Übergang zu kohlenstoffneutralen Energiequellen unterstützen zu können.“

Erfahren Sie mehr über die neuen Biobrennstoffpumpen

Zukunftsheizen.de

Sehen Sie sich die Zertifizierung an:TÜV/DIN CERTCO 5S222

 

INFO-BOX:

Fakten – Biobrennstoff versus Messingkomponenten in Pumpen:

Herkömmliche Pumpen bestehen aus Kupfer oder kupferhaltigen Metallen, etwa Messing. Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass der Kontakt zwischen Teilen aus Messing und Biobrennstoffen vermieden werden sollte. Wenn Biobrennstoff mit dieser Art von Buntmetall in Berührung kommt, oxidiert und polymerisiert er. Der Säuregehalt des Brennstoffs steigt und er wird korrosiver. Der Brennstoff reagiert dann mit diesen Metallteilen in der Pumpe, was die Pumpenleistung beeinträchtigen, Lecks verursachen oder zum Ausfall der Sicherheitsfunktion (z. B. des Magnetventils) führen kann.

Darüber hinaus schadet die Kombination aus kupferhaltigen Teilen und höheren Temperaturen aufgrund des internen Zirkulationsprozesses den Biobrennstoffen. Die Flüssigkeit passiert diese Teile mehrmals, wodurch die Stabilität des Biobrennstoffs reduziert und die Qualität des Brennstoffs verringert wird.