• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

PC-Software VLT® Motion Control MCT 10 mit neuen Funktionen ausgestattet

Donnerstag, 10. Juni 2021
VLT MotionControl Tool MCT 10

Danfoss-Tool MCT10 macht zustandsbasierte Wartung mit Frequenzumrichter jetzt noch einfacher

Für die PC-Software VLT® Motion Control Tool MCT 10, die zur Konfiguration und Dokumentation der Einstellungen von VLT® Frequenzumrichtern oder Softstartern dient, ist ein Update verfügbar. Mit der neuen Softwareversion 5.21 können Anwender, die Condition-based Monitoring (CBM) mit Frequenzumrichtern verwenden, die CBM-Funktionen über ihren Computer voll nutzen.

Mit der Software MCT 10 behalten Sie immer den Überblick über Ihre Anlagen. Das Tool verkürzt die Zeit, die Sie bislang für die Inbetriebnahme aufwenden mussten und ermöglicht eine einfachere Überwachung Ihrer Applikationen. Tritt ein Fehler oder Alarm auf, liefert die MCT10-Software eine schnelle Diagnose. Damit es dazu erst gar nicht kommt, ist die neue Softwareversion mit einer verbesserten Fehlersuche ausgestattet und dient dabei zur vorbeugenden Wartung.

Lassen Sie sich bei der Inbetriebnahmen Schritt für Schritt durch das Setup führen, um Zeit bei zu sparen. Für die Antriebe der VLT®-Serie wurde ein Bedienfeldsimulator integriert, so dass Sie die Programmierung des Antriebs im Software-Tool einfach ausprobieren und die einzelnen Schritte nachvollziehen können. Mit der automatischen Überprüfung Ihrer Einstellungen und Funktionalitäten sind Sie dabei stets auf der sicheren Seite.

Neu ist auch die Handhabung mehrerer Antriebe über die Software, die es ermöglicht, Master-Einstellungen auf andere Antriebe zu übertragen. Das spart Ihnen Zeit und Kosten. Auch die Benutzerfreundlichkeit der Software wurde überarbeitet und an diejenige des LCP-Bedienpanels angepasst. Eine grafische Übersicht der Grenzwerte und der Ist-Zustand-Parameter ermöglichen eine übersichtliche Überwachung und bessere Fehlersuche bei der Systemanalyse. Beispielsweise können aktive Parameter nun farblich markiert werden, um sie sichtbar von den inaktiven Parametern abzugrenzen. Das macht die Inbetriebnahme mit dem Tool übersichtlicher, einfacher und schneller.