Die fortschrittliche Funktion "Notfallmodus" des VLT® AQUA Drive gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und maximale Effizienz des Notpumpensystems.
Der Notfallmodus ermöglicht den Betrieb der Pumpensteuerung sowohl im offenen als auch im geschlossenen Regelkreis mit einem hydraulischen Notfallsignal.
Dieses spezielle System kann bis zu 32 Variablen speichern, die speziell auf Notfallszenarien zugeschnitten sind. Dies umfasst acht Druck- oder Durchflusssollwerte und vier Programmkonfigurationen.
Dank dieser extremen Vielseitigkeit kann eine einzige Pumpe ein ganzes System steuern, z. B. ein Feuerlöschsystem. Sie kann den Modus und die Intensität an das jeweilige Ereignis anpassen, sei es die Brandbekämpfung in verschiedenen Zonen oder Sektoren über mehrere Stockwerke hinweg. Auch Rückmeldungen kann der Frequenzumrichter überwachen und über Feldbusse senden. Darüber hinaus können Sie die Steuerung über die festverdrahtete Logik des Notstromkreises in positiver und negativer Logik vornehmen.
Beschleunigungs- und Abbremsrampen für die Notfallfunktion tragen zu einem reaktionsschnelleren und leistungsfähigeren System bei.
Die Funktion "Spezielle Anlagenüberwachung" ermöglicht eine Motorsteuerung in regelmäßigen, vordefinierten Intervallen, damit Ihr System bereit ist, wenn Sie es brauchen. Sie können zwischen Intervallen von 1 Stunde, 2 Stunden, 12 Stunden oder 24 Stunden wählen.
Auf der Ebene der visuellen Schnittstelle wurde der Antrieb mit einer genauen Liste von Meldungen und Flaggen verbessert. So lässt sich leicht erkennen, welche Betriebsart gerade läuft, entweder über die direkte Anzeige oder über den Feldbus.
Die Vielseitigkeit des VLT® AQUA Drive FC 202 ermöglicht es, alle gängigen nationalen und internationalen Brandschutzvorschriften zu erfüllen.
In einigen Ländern muss ein Antrieb eine Stunde lang bei 70 °C zuverlässig arbeiten. Obwohl dies in keiner spezifischen Vorschrift erwähnt wird, erfüllt VLT® AQUA Drive auch diese extreme Anforderung.
Die Notlauffunktion nutzt die Funktion "Run to death". Das bedeutet, dass der Frequenzumrichter alle Schutzvorrichtungen umgeht und während eines Alarms ohne Einschränkungen weiterläuft, um sicherzustellen, dass die Leistung des Pumpensystems so hoch wie möglich ist.
Sobald der Alarm endet und die Funktion "Notfallmodus" deaktiviert ist, führt der Frequenzumrichter beim ersten Einschalten einen Selbsttest durch. Dieser Selbsttest stellt sicher, dass der Frequenzumrichter auch weiterhin im Notfallmodus sicher funktioniert. Wenn der Test fehlschlägt, erscheint auf dem Display die Meldung "Service erforderlich".
Der integrierte Notfallmodus in Verbindung mit dem effizienten Betrieb, der Vielseitigkeit und der einfachen Inbetriebnahme machen den VLT® AQUA Drive zur Nummer eins in Sachen Sicherheit.