• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Durch einen optimierten Filteraustausch Energie sparen und die Luftqualität verbessern

Donnerstag, 8. März 2018
Durch einen optimierten Filteraustausch Energie sparen und die Luftqualität verbessern

Mit dem direkt an den Frequenzumrichter angeschlossenen VLT®-Druckmessumformer PTU 025 ist die Einhaltung der ErP-Richtlinie für Lüftungsanlagen ein Kinderspiel: einfach Werte messen und direkt im PID-Regler des Frequenzumrichters verarbeiten.

Danfoss stellt seine neue ErP-taugliche Drucksensorlösung – den VLT® Pressure Transmitter PTU 025 – auf der Messe Light + Building in der Messe Frankfurt vom 18. bis 23. März 2018 vor. Sie finden Danfoss in Halle 9.0, Stand D10.
 
Der neue VLT® Pressure Transmitter PTU 025 ist eine integrierte Lösung für die Luftstromregelung, die das häufige Problem löst, wann Filter in Lüftungsgeräten (AHU) und dachmontierten Geräten (RTU) auszutauschen sind. Ein verspäteter Filterwechsel kann zu erheblichen Energieverlusten führen, da die Lüfter gegen verstopfte Filter arbeiten, während ein zu früher Austausch bedeutet, dass das volle Potenzial der Filterlebensdauer nicht genutzt wird.
 
Das Modul lässt sich schnell und einfach in den VLT® HVAC Drive einbauen und stellt automatisch die Verbindung mit dem Netzwerk oder dem Gebäudemanagementsystem her. Der Frequenzumrichter misst und analysiert die Filterdruckinformationen in den Lüftungssystemen gemäß vordefinierten Alarmen und Regelparametern. Auf diese Weise kann der Frequenzumrichter einen Alarm auslösen und Sie benachrichtigen, wann der richtige Zeitpunkt für den Austausch verstopfter Filter ist.
 
Dieses revolutionäre Produkt lässt sich im Handumdrehen installieren, problemlos in Betrieb nehmen und bedienen und eignet sich auch für die Nachrüstung bestehender Anwendungen. Es erfüllt sowohl die antriebsseitigen Effizienzanforderungen der ErP-Richtlinie als auch die neuen Spezifikationen in Bezug auf die automatisierte Filtersteuerung.
 
Die Optimierung des Energieverbrauchs durch die Reduzierung unnötiger Energieverluste senkt die Betriebskosten erheblich, während die Angabe des optimalen Zeitraums für den Filterwechsel für saubere, frische Luft und ein optimales Raumklima sorgt.
 
Wenden Sie sich für weitere Informationen an: Robert Unseld, Danfoss Drives Tel. +49 (0) 69 8902 489, robert.unseld@danfoss.com

Danfoss Drives, Mitglied der Danfoss-Gruppe, ist weltweit führend bei der variablen Drehzahlregelung von Elektromotoren. Seit 1968 sind Frequenzumrichter unser Kerngeschäft. Als eines der größten Unternehmen der Branche arbeiten wir leidenschaftlich an der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb der vielseitigsten Frequenzumrichter der Welt. Unsere VACON®-Frequenzumrichter bilden die robuste Grundlage für die Optimierung in industriellen Anwendungen. VLT®-Frequenzumrichter spielen an der Spitze des globalen Ressourcenmanagements und der Fabrikautomation eine wichtige Rolle. Unsere Frequenzumrichter passen sich jeder Motortechnik an und eignen sich für einen Leistungsbereich von 0,18 kW bis 6,0 MW. Mehr dazu auf http://drives.danfoss.de/drivenbydrives/