Die Option VLT® Real-time Clock MCB 117, die jetzt für alle VLT®-Antriebe von Danfoss erhältlich ist, verfügt über ein Batterie-Backup, das die Systemuhr konstant am Laufen hält. Dies bietet während der gesamten Lebensdauer des Frequenzumrichters und der Anlage, in die er eingebaut ist, erhebliche Vorteile.
Bei der Analyse von Fehlern oder Alarmen kann es von Vorteil, manchmal sogar entscheidend sein, den genauen Zeitpunkt des Auftretens des Ereignisses zu kennen. Ein präziser Zeitstempel hilft Anwendern, das Geschehen besser zu verstehen und somit genauere Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein Zeitstempel erleichtert die Identifizierung der Ursachen des Ereignisses, da die Daten leicht mit Ereignissen korreliert werden können, die auf anderen Geräten aufgetreten sind.
Die Option Echtzeituhr MCB 117 ermöglicht jetzt die erweiterte Datenprotokollierung mit Zeitstempel für alle Geräte der VLT®-Frequenzumrichter.
Neue VLT®-Antriebe können direkt ab Werk mit der Option Echtzeituhr MCB 117 geliefert werden, die bereits im Antrieb montiert ist und mit einer Batterie ausgestattet ist, die unter Standardbedingungen eine kontinuierliche Leistung für mindestens 10 Jahre gewährleistet. Dies verkürzt nicht nur die Zeit für die Installation und Inbetriebnahme des Umrichters, sondern auch auf Systemebene. Denn es ist nicht erforderlich, bei jedem Einschalten die Uhrzeit neu einzustellen und/oder die Aufgaben zwischen SPS und Umrichter neu zu synchronisieren.
Die Uhr auf der Karte läuft jederzeit mit der Uhr im Umrichter synchron. Die VLT® Real-Time Clock MCB 117 synchronisiert die Uhrzeit beim Einschalten des Frequenzumrichters, täglich um 03:00 Uhr und bei einem Gerätereset.
Naht das Ende der Batterielebensdauer, gibt die VLT® Real-Time Clock MCB 117 eine Warnung aus. Dies ermöglicht dem Benutzer, sie durch eine neue Einheit im dafür vorgesehenen Gehäuse (D-Slot) auf der Platine zu ersetzen.
Vorteile der VLT®-Echtzeituhr-MCB 117-Option
Bisher musste bei VLT®-Antrieben die Batterie regelmäßig aufgeladen oder ausgetauscht werden, so dass die Uhr des Antriebs bei jedem Einschalten neu programmiert werden musste: keine leichte Aufgabe. Mit der VLT®-Echtzeituhr MCB 117 steht nun eine langlebige Batterie zur Verfügung, die die Uhr aller VLT®-Antriebe am Laufen hält und synchronisiert. Dies ermöglicht eine schnellere und genauere Datenanalyse bei kritischen Ereignissen. Außerdem vereinfacht es die Inbetriebnahme und Wartung.
Die Programmierung kann sowohl lokal über den Frequenzumrichter oder über die Setup-Software VLT® Motion Control Tool MCT 10 erfolgen.